H003 FAQs

Questions fréquentes

Si vous avez une question sur l'un de nos produits, vous trouverez la réponse aux questions les plus fréquentes ici.

Questions fréquentes sur le broyeur de déchets alimentaires

Pouvez-vous expliquer brièvement ce qu’est un broyeur de déchets alimentaires ?
Où vont les déchets alimentaires et à quelle fréquence dois-je le vider ?
Comment installer un broyeur de déchets alimentaires ?
Que puis-je jeter dans un broyeur de déchets alimentaires ?
Comment puis-je nettoyer mon broyeur de déchets alimentaires ?
Est-ce que le broyeur de déchet InSinkErator comporte des lames ou des couteaux ?
Les broyeurs de déchets alimentaires sont-ils bruyants ?
Ai-je besoin d’un évier spécial pour installer un broyeur de déchets alimentaires ?
Dois-je avoir un évier à double vasque pour installer un broyeur de déchets alimentaires ?
Si nous envoyons plus de déchets alimentaires à travers notre réseau des égouts, qu’est-ce que l’on pourra en récupérer ?
Un broyeur de déchets alimentaires entraînera-t-il des obstructions dans les égouts ?
Je pense que le compostage est l’option durable à long terme. Les broyeurs ne sont-ils certainement pas aussi durables ?
Read More...

Questions fréquentes sur le robinet d'eau quasi bouillante

How does an InSinkErator near-boiling water tap work?
What safety functions do InSinkErator near-boiling taps come with?
How do I install an InSinkErator near-boiling water tap?
How do I maintain my near-boiling water tap and tank?
How often do I need to change my filters?
How do I replace my filters?
What to do if the water from my InSinkErator hot tap is too hot or too cold?
What to do if water or steam is spitting from your hot tap's spout?
Can an existing tap be replace with an InSinkErator near-boiling water tap?
Can I keep my current tap and have a separate near-boiling water tap?
Do I still need a kettle?
How does the filter help with near-boiling water taps?
Does the faucet move on all InSinkErator taps?
What are the differences between the H3300 & GN1100 and the HC3300 & HC1100?
Read More...
Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.