Un système d’éclairage bien conçu a le pouvoir de transformer une petite cuisine ordinaire en quelque chose de spectaculaire. Si vous concevez une nouvelle cuisine, l’éclairage peut souvent être la dernière priorité de votre liste, alors qu’il s’agit en fait d’un élément qui doit être intégré dans la phase de planification initiale. Une manipulation minutieuse de l’éclairage peut faire paraître une petite cuisine plus spacieuse qu’elle ne l’est vraiment.

Tout d’abord, lorsque vous envisagez l’éclairage de votre petite cuisine, la fonction première est d’éclairer efficacement et en toute sécurité vos zones de préparation des aliments. Ces zones doivent être claires et sans ombre.

Ensuite, l’éclairage peut servir à changer radicalement l’ambiance et la sensation qui se dégage de votre cuisine. Même si votre cuisine est petite, elle est sans doute un espace social où les invités se tiennent debout avec un verre de vin, et où vous passez probablement beaucoup de temps à préparer les repas. Si vous avez un bar à petit-déjeuner ou un petit îlot, vous pouvez aussi y passer du temps à manger ou à travailler. Cet éclairage doit être plus doux et doit donner à l’espace une apparence à la fois accueillante et fonctionnelle.

Jetez un coup d’œil à nos idées d’éclairage de cuisine pour tirer le meilleur parti de votre petite cuisine :


1. Suspensions

Image de 1st image

Beaucoup de gens se détournent des suspensions d’éclairage dans une petite cuisine, pensant que ce style d’éclairage dominerait un petit espace. Cependant, il n’est pas nécessaire de surdimensionner une lampe pour qu’elle attire l’attention : vous pouvez créer un effet de surprise avec une couleur frappante ou un design industriel, antique ou sculptural. Il existe des suspensions au design spectaculaire qui attireront immédiatement le regard et susciteront l’envie de vos amis.

Si votre cuisine est suffisamment grande pour inclure un petit îlot ou un bar pour le petit-déjeuner, un éclairage à suspension peut être installé directement au-dessus en série de suspensions ou en une seule pièce. Cela permettra de distinguer l’espace de repas et les zones de travail.

Non seulement les suspensions créent des zones dans un petit espace, mais elles ajoutent aussi de l’intérêt à la cuisine. Pour un aspect plus discret, mais tout aussi remarquable, jetez un coup d’œil aux surfaces mates des lampes à suspension aux courbes organiques et arrondies actuellement à la mode.

Idéalement, ajoutez un variateur d’intensité de la lumière afin d’obtenir un éclairage puissant et lumineux lorsque vous utilisez le plan de travail pour préparer le repas, et un éclairage plus doux et plus intime le soir lors de vos dîners.


2. Éclairage ambiant

Image de 2nd image

Si vous avez des étagères de cuisine ouvertes, vous pouvez utiliser un éclairage LED caché dans l’étagère pour mettre en valeur des œuvres d’art attrayantes, des ustensiles de cuisine, des pots et des plantes. 

Avec autant de sources lumineuses différentes dans votre cuisine, pensez à utiliser un système de commande de l’éclairage activé par la voix. Si les éclairages sont contrôlés séparément, vous pouvez créer autre ambiance en l’appelant simplement à haute voix. Si votre cuisine est haute de plafond, vous pouvez ajouter des luminaires sur le dessus des placards pour la faire paraître plus spacieuse.


3. Avantage des LED dans les cuisines

Image de 3rd image

Les cuisines modernes sont conçues pour être économes en énergie, en mettant l’accent sur la fonctionnalité, la facilité d’utilisation et le gain de temps.

Les éclairages LED répondent à tous ces critères : ils ont une faible émission de chaleur et nécessitent peu d’entretien et de nettoyage. Les éclairages LED sont également faciles à dissimuler, ce qui donne un aspect luxueux, épuré et homogène. Vous pouvez même trouver des dosserets en verre coloré par LED, un look saisissant pour une cuisine festive !

Le broyeur de déchets est un autre avantage à la cuisine moderne et élégante. L’installation d’un broyeur de déchets dans l’évier de la cuisine rendra la vie plus facile et plus hygiénique sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une poubelle organique malodorante. Il permettra également d’éviter que vos déchets alimentaires ne finissent dans une décharge.


4. Éclairage des plans de travail

Image de 4th image

L’éclairage des plans de travail doit être votre première préoccupation lors de la planification de votre nouvelle cuisine Des lumières placées avec soin au-dessus de l’évier, de la plaque de cuisson et des zones de préparation des aliments vous permettront de ne pas vous fatiguer les yeux. Cela vous permettra d’avoir suffisamment de lumière pour voir clairement quand vous ferez quelque chose qui nécessite un soin particulier, comme glacer un gâteau, faire frire des aliments, couper des légumes ou perfectionner un soufflé. Le placement d’un éclairage LED sous les placards est un choix populaire pour éclairer les plans de travail. Les ampoules halogènes constituent également un bon choix pour l’éclairage des plans de travail car elles émettent une lumière similaire à la lumière naturelle du jour.

L’éclairage des plans de travail étant conçu pour répondre à un objectif, les ampoules doivent être brillantes, mais les installations ne doivent pas être pénibles. Vous pouvez envisager d’ajouter quelques appliques élégantes au-dessus des zones très utilisées des plans de travail. Vous pouvez choisir entre des lampes classiques de type bureau dans des arcs gracieux ou de type chic industriel pour ajouter un peu de fantaisie à votre cuisine avec des matières premières, des fils apparents et des surfaces texturées.

L’éclairage sur rail permet de fabuleux designs. Il est également peu encombrant et pratique, idéal dans une petite cuisine avec peu de place pour les lampes sur pied ou de table et moins de prises électriques. Comme vous pouvez orienter les différentes lampes vers les différentes zones nécessitant un éclairage des plans de travail, ce style d’éclairage est à la fois pratique et élégant.


5. Lampes de table

Image de 5th image

Une lampe de table peut instantanément donner un aspect poli et professionnel à une petite cuisine. Une lampe peut également ajouter du caractère et fournir une souplesse d’éclairage des plans de travail, tout en divisant visuellement un comptoir ou une table.

Une astuce de designer consiste à utiliser une paire de lampes de table identiques de chaque côté de l’évier de la cuisine, ce qui permet de bien encadrer la zone. Dans une petite cuisine, vous pouvez placer une lampe sur un rebord de fenêtre, un appui, dans un coin ou sur une étagère pour donner de la profondeur à la pièce. Ajoutez un peu de lumière dans un coin sombre !


6. Audacieux et lumineux

La cuisine étant le lieu de rencontre par excellence, les couleurs vives et audacieuses sont très appréciées pour les suspensions, ce qui ajoute instantanément de l’énergie à une petite cuisine. Si vous avez choisi une cuisine blanche et lumineuse pour la rendre plus spacieuse, un éclat de couleur rouge vif sur l’abat-jour personnalisera instantanément l’espace et empêchera qu’il ne devienne trop clinique et claustrophobe.

Lorsque les teintes vives de l’abat-jour audacieux se mêlent aux teintes claires des murs, une cuisine semble plus spacieuse tout simplement parce qu’elle est plus intéressante à l’œil.


7. Refléter la lumière

Image de Hero image 6th

Enfin, ce ne sont pas seulement les luminaires eux-mêmes qui doivent être pris en considération. Le dernier conseil d’éclairage pour votre petite cuisine est de réfléchir à ce qui peut refléter cette lumière pour créer une illusion d’espace. 

Des murs blancs, un plafond blanc mat et des surfaces de cuisine en marbre blanc rendront votre conception de l’éclairage plus efficace en réfléchissant la lumière directement dans la cuisine. Les surfaces brillantes et réfléchissantes renvoient également la lumière. Vous pouvez choisir entre des placards brillants, des dosserets en verre et réfléchissants ou simplement accrocher un grand miroir traditionnel encadré.

Vous pouvez également créer un mur de papier peint à motifs ou d’une riche couleur sombre au bout de la cuisine ou derrière la plaque de cuisson pour ajouter de la profondeur à la pièce, tandis qu’un abat-jour en forme de cage expose les ampoules pour un maximum de lumière.

Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.