h003-narrow-kitchen

Idées pour cuisines étroites


Les cuisines étroites sont souvent inévitables dans les petits appartements modernes ainsi que les anciennes propriétés d’époque. Alors que certains abattent les cloisons de leur cuisine étroite pour créer une cuisine américaine, les cuisines séparées redeviennent à la mode.

Que vous ayez une cuisine étroite par choix ou par nécessité, il existe de nombreuses solutions pour qu’elle dégage une sensation moins oppressante.

Les idées suivantes vous montrent comment améliorer votre cuisine, que vous rénoviez votre habitation ou que vous souhaitiez que votre cuisine semble plus spacieuse.

N’encombrez pas les plans de travail

Si votre cuisine est étroite, pensez toujours aux façons dont vous pouvez optimiser votre espace.  Un plan de travail encombré fait immédiatement paraître une pièce plus petite et plus étriquée qu’elle n’est vraiment.

Une cuisine dont les plans de travail sont dégagés semble immédiatement plus aérée et spacieuse. Résistez à la tentation d’empiler un fouillis d’objets, comme des lettres, clés, téléphones portables et câbles, sur les surfaces de la cuisine. Rangez tous les petits articles et appareils, comme les pots d’ustensiles, les boîtes de thé et de café dans les placards.

Vous pouvez aussi investir dans des appareils électroménagers intégrés à votre cuisine. Au lieu d’avoir une bouilloire sur un plan de travail, installez un robinet d’eau bouillante. Vous pouvez alors retirer la bouilloire du plan de travail de votre cuisine et apprécier la commodité d’un thé, d’un café à l’eau bouillante instantanée et de la préparation de plats directement depuis le robinet.

La dernière innovation du fabricant d’appareils électronique Sharp est un tiroir à micro-ondes qui s’intègre à votre cuisine. Il est non seulement esthétique et compact, mais aussi plus sûr pour les enfants car vous pouvez le verrouiller.

Vous pouvez aussi cacher votre four à micro-ondes ordinaire. Ikea vend des placards et des tiroirs conçus pour garder votre four à micro-ondes hors du plan de travail et de vue.

Une autre idée de gain de place est un broyeur de déchets. Les broyeurs de déchets sont de plus en plus populaires dans les cuisines écologiques britanniques. En équipant votre évier d’un broyeur de grande capacité, vous n’aurez plus besoin d’un bac à compost inesthétique sur votre plan de travail.

Créez un espace de vie mixte


Les gens ont tendance à penser qu’ils ne peuvent choisir qu’entre une cuisine américaine ou un espace séparé. Vous pouvez cependant créer une impression plus spacieuse dans une cuisine étroite grâce à de petites ouvertures ou en ouvrant partiellement la pièce.

Par exemple, vous pouvez simplement ouvrir un coin de votre cuisine pour ajouter des étagères ou un placard d’angle, en créant une courbe qui permet une transition délicate d’un espace vers l’autre.

Vous pouvez aussi abattre une cloison à mi-hauteur pour laisser entrer plus de lumière.  Cela garde la cuisine séparée de la salle de séjour ou de la salle à manger tout en maintenant une connexion visuelle avec une autre pièce. Vous pouvez utiliser le mur en créant un coin petit-déjeuner et, si vous avez besoin de plus d’espace de placard, vous pouvez installer des étagères suspendues au plafond.

Des briques de verre ou des éléments de rayonnage peuvent aussi être utilisés pour remplacer les cloisons et séparer la cuisine d’autres pièces tout en l’ouvrant et en laissant entrer la lumière par l’espace étroit.

Réduisez le nombre de meubles de rangement haut

Dans une cuisine étroite, l’objectif est de laisser entrer autant de lumière que possible, avec le moins de désordre possible. Bien que vous deviez utiliser autant d’espace de rangement que possible, plus les meubles de cuisine sont hauts, plus l’espace étroit semble exigu.

Dans l’idéal, cherchez à réduire le nombre d’armoires ou de placards hauts présents dans la cuisine ou regroupez-les dans un seul endroit.

Vous pouvez aussi utiliser des étagères ouvertes, tant qu’elles ne sont pas encombrées. Si vous avez un service à vaisselle, des bols ou tasses particulièrement attrayants, vous pouvez les présenter sur des étagères ouvertes.

Vous pouvez aussi opter pour un réfrigérateur plus petit à une hauteur plus basse pour ne pas bloquer la ligne de vision.

Variez les matériaux

Un autre moyen de réduire la sensation d’être dans une pièce étroite et sombre consiste à varier les matériaux et à incorporer des teintes sombres et claires dans la cuisine.

Utilisez une peinture ou un matériau plus clair pour les placards supérieurs pour les coordonner à un plafond clair et un matériau plus sombre et plus lourd pour les placards inférieurs. Utilisez une peinture ou un bois plus clair pour toute étagère visible.

Vous pouvez aussi utiliser des matériaux réfléchissants pour que la lumière naturelle soit reflétée sur les surfaces et dans la pièce. Le carrelage de métro est à la mode et se présente souvent sous son plus bel aspect dans une cuisine étroite, ce carrelage étant en effet destiné aux couloirs étroits du métro. Des carreaux brillants blancs, bleus et gris renvoient tous la lumière naturelle dans la cuisine.

De même, des carreaux réfléchissants réfléchissent aussi la lumière et donnent aux pièces une apparence plus spacieuse. Si vous avez un mur nu, accrochez-y un miroir, puis créez une réflexion attrayante en disposant quelques objets tels que des plantes vertes ou un vase dans le champ de vision. Les miroirs trompent l’œil en donnant l’illusion d’une pièce plus spacieuse, transformant visuellement une cuisine étroite en un espace bien plus large.

Utilisez un éclairage décoratif

Toute cuisine requiert un éclairage direct, mais vous pouvez aussi incorporer un éclairage décoratif dans une cuisine étroite pour créer l’illusion d’un espace plus grand.

Créez une ambiance « écrin » dans votre cuisine étroite en choisissant des plafonniers décoratifs que vous pouvez installer le long de l’axe central de la pièce pour obtenir un résultat attrayant et élégant.

Les abat-jour cages géométriques en cuivre sont à la mode et se distinguent particulièrement dans une cuisine étroite.



Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.