Amazon Dash

Petit mais puissant, l’Amazon Dash est un bouton que vous pouvez coller sur n’importe quelle surface dans votre maison et, quand vous êtes à court de quelque chose, il vous suffit d’appuyer sur ce bouton particulier et l’article vous sera commandé de nouveau pour une livraison directement à votre porte. Le bouton Dash se configure à l’aide de l’application mobile de l’appareil, puis ce petit gadget utilise le réseau Wifi de votre maison.


Il n’y a pas lieu de s’inquiéter que les enfants jouent avec un bouton. Amazon utilise la « protection des commandes » pour que vous ne commandiez pas de produits par erreur ; vous ne pourrez pas acheter le même produit avant que votre première commande ne soit livrée. Vous pouvez aussi annuler des articles par l’intermédiaire de votre compte Amazon.


Acheter maintenant pour 4,99 £

Hello Egg

Si vous cuisinez très mal, ce petit œuf futuriste pourrait bien être la chose dont vous avez besoin. Demandez à votre Hello Egg à activation vocale de vous donner une recette et il vous présentera des vidéos qui vous montreront ce qu’il faut faire. Ce gadget interactif de cuisine vous permet de planifier vos repas pour la semaine en fonction de vos besoins, qu’ils soient végétaliens ou végétariens.


L’appareil optimisé par l’IA vous permet de suivre plus facilement une alimentation saine et commandera vos provisions pour une livraison à votre porte. Il s’adapte également aux événements imprévus, comme un repas improvisé avec un ami qui suit un régime sans gluten. Hello Egg est le nouvel assistant de cuisine captivant qui a été conçu pour vous aider et plus encore, pour réfléchir à votre place.


Passer une pré-commande dès maintenant à environ 290 £

Détecteur de fumée/contrôleur de qualité de l’air Birdi

Est-ce agaçant lorsque votre alarme incendie sonne constamment pour vous avertir que la pile est faible ? Quand la pile du Birdi est faible, il commande simplement plus de piles.


Cette alarme surveille en permanence la qualité de l’air de votre maison et intervient en conséquence. Birdi peut détecter la différence entre un dîner qui brûle et pour lequel il déclenche l’alarme, mais vous permet de l'arrêter avec votre application mobile, ou un matériau qui brûle et pour lequel il déclenche l’alarme et alerte automatiquement les pompiers. Birdi peut même vous alerter si votre adolescent fume une cigarette !


Il remplit aussi plusieurs fonctions en vous alertant, ainsi que les autorités, sur la présence de monoxyde de carbone, afin que vous puissiez immédiatement faire sortir votre famille de la maison. Cet appareil élégant est peut-être l’objet le plus intelligent que vous ayez jamais posé au mur de votre cuisine.


Acheter maintenant pour 91 £

Bouteille de vin Kuvee Smart

Les innovateurs cherchent à résoudre les problèmes quotidiens et c’est exactement ce que Kuvee a fait en concevant une bouteille de vin brevetée et intelligente, dotée d’un clapet qui empêche l’oxygène d’atteindre le vin à l’intérieur et qui évite ainsi qu’il ne se dégrade pendant une durée maximale de 60 jours.


Cette bouteille de conception ingénieuse permet de boire un ou deux verres d’une bouteille de vin sans gaspiller toute la bouteille. Le matériau extérieur de la bouteille est en plastique recyclable, et non en verre traditionnel.


Cette bouteille intelligente est également dotée d’un écran tactile pour suggérer des accords vin et mets et relater l’histoire du cru afin d’impressionner vos invités. La bouteille pèse beaucoup moins qu’une bouteille en verre, ce qui représente environ la moitié des coûts de transport normaux d’un établissement viticole.


S’abonner à partir de 91 £

Jardin d’herbes aromatiques Click and Grow Smart Garden

Pour quelqu’un qui a du mal à garder les plantes en vie, mais qui aime l’idée d’une culture locale, voici votre solution. Impressionnez les invités de vos dîners grâce à votre magie de la cuisine intelligente en utilisant des herbes fraîchement cultivées à l’aide d’une technologie inspirée de la NASA. Tout ce que vous avez à faire avec ce gadget magique, c’est d’ajouter de l’eau, c’est tout !

Voici l’explication scientifique : la terre contient un milieu de croissance nanotechnologique qui équilibre parfaitement l’eau, les nutriments et l’oxygène pour une croissance optimale. Tout ce que vous devez savoir, c’est que vos aromates pousseront naturellement, sans l’utilisation de produits chimiques nocifs.


Acheter maintenant pour 95 £

Multicuiseur Instant Pot 7 en 1

Un chaudron magique semblant sorti d’un conte de fées, cet appareil devient rapidement indispensable et il a été dit qu’il change la donne dans la cuisine. Il a déjà des milliers de fans et les avis sur Amazon parlent d’eux-mêmes. L’Instant Pot est très populaire sur YouTube et de nombreux fans veulent connaître les dernières astuces.


Alors, pourquoi est-il si bon ? Le fait est qu’il accomplit le travail de sept autres appareils ou plus : mijoteuse, cuiseur à riz, autocuiseur, yaourtière, réchauffeur, friteuse et cuiseur à vapeur. Il peut également stériliser, ce qui en fait le parfait appareil multifonctions.


Acheter maintenant pour 96 £

CHiP Smart Cookie Oven

Les biscuits fondants et chauds qui sortent du four sont divins, mais leur préparation nécessite du temps, des recettes, des essais et des échecs, un nettoyage, du désordre, toute sorte de tracas. Cela va changer grâce au CHiP Smart Cookie Oven qui vous donne des biscuits fraîchement cuits en seulement 10 minutes, sans vaisselle à faire.


Il vous suffit de mettre la pâte à biscuits dans le four CHiP et de choisir la texture des biscuits à l’aide de l’application mobile. Vous pouvez utiliser votre propre pâte ou celle déjà préparée par l’entreprise. Et comme nous sommes en 2017, des pâtes précuites en versions sans gluten, sans OGM, végétaliennes et sans soja sont aussi proposées.


Passer une pré-commande à partir de 97 £






Anova Precision Cooker

Si vous aimez que votre steak soit cuit à la perfection, vous avez besoin d’un Anova Precision Cooker. Il vous permettra d’éviter les conjectures et les tracas.


L’Anova se fixe sur n’importe quelle casserole et les aliments cuisent sous l’eau, dans un sac en plastique scellé, pour que la viande soit parfaitement tendre. Ce cuiseur facile à utiliser vous permet de cuire la viande avec une telle précision qu’elle peut être consommée sans danger, sans qu’elle ne soit toutefois dure suite à une cuisson excessive.


Le secret réside dans le contrôle par une application de cuisson à distance. Vous pouvez vaquer à vos occupations pendant que votre repas digne du guide Michelin est préparé avec précision.

Veggie Bullet

Si vous voulez augmenter votre consommation de 5 légumes par jour, le Veggie Bullet est un moyen amusant de le faire. Le Veggie Bullet fournit une solution 3 en 1, qui permet de couper en spirale, de trancher et de râper. Vous pouvez couper en spirale une casserole entière de courgettes en quelques secondes, ce qui est bien plus économique que d’acheter un petit paquet de spaghettis de courgettes au supermarché.


La beauté du Veggie Bullet réside dans sa simplicité d’utilisation et dans le fait qu’il vous simplifie la vie. Ce gadget de cuisine s’adresse à ceux qui prennent soin de leur santé. Il facilite la préparation d’un repas maison nutritif tout en vous faisant gagner un temps précieux.






Le four Smart Oven de Breville

La conscience environnementale doit imprégner nos actions et les dernières technologies des cuisines en tiennent compte. Le chauffage d’un grand four pour préparer une portion de repas constitue un gaspillage.


Le Smart Oven de Breville est si compact qu’il se pose sur le plan de travail de votre cuisine, mais il fonctionne comme un appareil haut de gamme. En l’utilisant à la place de votre grand four, vous réaliserez des économies d’énergie. Il comporte aussi un panneau de commande intuitif qui simplifie la programmation. Vous pouvez ajuster ses préréglages. Vos ajustements sont enregistrés pour la prochaine fois que vous cuisinerez le même plat.


Bénéficiez de la puissance d’un four traditionnel, de temps de chauffe plus rapides et d’un encombrement réduit dans votre cuisine grâce à cet élégant four intelligent.


Acheter maintenant pour 199 £

Nespresso Expert & Milk

Vous n’êtes pas du matin ? La Nespresso Expert & Milk vous permet de préparer un café de barista chez vous et de contrôler la machine au moyen d’une application, de sorte que vous pouvez préparer votre tasse de café depuis votre lit. Vous bougez à peine un muscle !


Encore plus impressionnant : vous pouvez préparer du café en quatre tailles différentes, personnaliser les réglages, ajuster la température, suivre vos stocks de dosettes et commander directement de nouvelles dosettes. Pour un accro au café, c’est le nec plus ultra du confort, on ne peut pas faire plus simple. Vous pouvez littéralement vous réveiller à l’odeur de café.


Acheter maintenant pour 247,49 £

Cinder Grill

Vous pouvez probablement deviner d’après le prix qu’il ne s’agit pas d’un George Foreman. Ici, ce qui compte, c’est la commodité. Il suffit de placer la viande sur le grill et c’est tout. Cet appareil intelligent peut cuire vos aliments à la perfection avec peu d’intervention de votre part.


La plupart des nouvelles avancées dans les dernières technologies de cuisine sont orientées vers la précision et le Cinder Grill correspond parfaitement à cette tendance. Quel que soit votre choix, magret de canard, steak ou saumon, tout sera juteux et tendre avec un minimum d’effort.


Acheter maintenant pour 378 £

Robinet d’eau bouillante 3N1

Un des principaux avantages des nouvelles technologies est le gain de temps et ce robinet élégant au design italien contemporain est désormais indispensable à toute cuisine moderne. Attendre qu’une bouilloire bout pendant que vous préparez votre boisson chaude ou remplissez votre casserole fait tellement partie du passé. C’est une perte de temps, surtout si vous avez des invités que vous voulez rejoindre.


Cet élégant robinet est également 20 % plus économe en énergie qu’une bouilloire, vous donnant la quantité exacte d’eau nécessaire, sans jamais avoir à faire bouillir de nouveau. La poignée comporte un mécanisme de verrouillage de sécurité qui empêche de faire couler l’eau bouillante accidentellement.


Acheter le robinet d’eau bouillante pour 729 £











June Intelligent Oven

Le June Intelligent Oven est en fait un ordinateur qui cuisine. Ce four génial identifie vos aliments, les pèse et les cuit ensuite à la perfection. Il cuit aussi vos aliments 25 % plus vite que les autres fours. Ces chefs célèbres ont de quoi être nerveux !


Grâce à l’application June, vous pouvez contrôler le four June à distance : préchauffez simplement le four et recevez des notifications quand vos plats sont presque cuits. Pour l’amateur de technologie de pointe, une caméra dans le four vous permet de regarder la cuisson de vos plats. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de rester dans la maison pendant que vous cuisinez, même s’il peut être tentant de sortir.


Acheter maintenant pour 1 133 £

La ferme murale

La ferme murale est un moyen visionnaire de faire pousser des légumes frais à l’intérieur en toute saison, ce qui est particulièrement utile si vous habitez en ville. La technologie de terre intelligente fait appel aux connaissances techniques de la NASA, ce qui signifie que les plantes peuvent s’épanouir sans aucun produit chimique nocif. Cet élégant présentoir mural sera très tendance dans votre cuisine et répondra en même temps à la mode actuelle pour les produits locaux.


La ferme murale utilise des capsules végétales innovantes et vous pouvez choisir parmi quatre kits de démarrage des capsules : fleur, tisane, salade ou aromate. Le réservoir d’eau de la ferme murale a une autonomie d’un mois. Vous n’aurez plus à vous rappeler d’arroser les plantes. Regardez les photos sur le site Web de « Click and Grow », les présentations sont fantastiques.


Acheter maintenant pour 1 158 £

Lave-vaisselle LG Smart

Ce lave-vaisselle de pointe met en valeur les dernières technologies. Comme de nombreux éléments d’une cuisine intelligente, il est assorti d’une application qui permet de vérifier à distance les cycles de lavage et de télécharger des cycles de lavage personnalisés. En cas de problème avec votre lave-vaisselle, vous pouvez obtenir une aide immédiate grâce à votre smartphone.


Avec quatre bras de lavage au lieu des deux habituels, il nettoie vos assiettes, tasses et verres sous tous les angles et permet d’économiser environ 19 000 litres d’eau par an. Vous pouvez régler deux intensités différentes pour la projection d’eau, ce qui signifie que vous pouvez laver à haute pression des casseroles et des verres délicats dans la même machine. Son fonctionnement est aussi plus silencieux, ce qui renforce l’attrait de cet appareil de cuisine interactif simplifié.


Acheter maintenant pour 1 275 £

Lave-linge LG Smart

Le lave-linge LG Smart est doté d’un système de suspension Centrum, qui utilise des amortisseurs pour absorber les vibrations pendant le lavage et l’essorage des grosses lessives. Cela signifie que votre machine ne sera plus endommagée, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue. Si vous vivez dans un appartement, vous ne gênerez plus vos voisins et vous n’endommagerez plus le plancher ou le plafond.


Cette machine de haute technologie utilise aussi ingénieusement la vapeur pour éliminer 99,9 % des allergènes pour une propreté extrême. Le tambour a une énorme contenance de 12 kg et la fonction Turbo Wash permet de faire une lessive en 49 minutes pour éviter que votre linge ne s’empile. Enfin, vous pouvez bien sûr commander le lavage à distance à l’aide de votre smartphone. Vous pouvez donc faire une lessive en même temps que vous êtes sorti.


Acheter maintenant pour 1 599 £

Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.