Pour faire en sorte que tout tienne dans votre cuisine, vous avez peut-être dû entreposer des éléments tels que la machine à pain, le robot ménager et les bols à mélanger sur les plans de travail de la cuisine, car ils ne rentrent tout simplement pas dans les placards.

C’est regrettable car des plans de travail de cuisine dégagés créent une sensation plus relaxante, luxueuse et spacieuse dans une cuisine. Des plans de travail dégagés sont particulièrement importants si vous utilisez votre cuisine pour recevoir du monde, le fouillis doit être caché derrière des portes de placard fermées pour obtenir un espace net et polyvalent.


Comment optimiser le rangement dans mes placards de cuisine ?

Si vous pensez que vous n’avez plus de place dans vos placards de cuisine pour ranger tout ce que vous voulez, vous serez peut-être surpris. Un grand nombre d’idées astucieuses permettent d’économiser de l’espace dans les placards de cuisine et vous faciliteront la vie. Ces conseils vont organiser vos placards, créant ainsi de l’espace et un gain de temps. Chaque objet doit avoir une place fixe et donc être facile à retrouver rapidement.

Jetez un coup d’œil à la liste ci-dessous, un ou deux conseils attireront votre attention et feront toute la différence dans vos tâches quotidiennes, ainsi que dans l’aspect et la convivialité de votre cuisine.


Uniformité avec des pots de même taille

Vous pouvez tirer le meilleur parti de votre placard en transvasant les aliments secs dans des bocaux en verre de même taille. Si les pots sont de taille égale, il sera plus facile de les empiler, de les aligner et de les faire tenir dans l’espace.

Non seulement cela optimisera l’espace, mais vous pourrez désormais voir le contenu, ce qui vous fera gagner du temps quand vous chercherez un ingrédient dans le placard. Vous pouvez ajouter des étiquettes imprimées si vous voulez donner un côté professionnel.

Image de Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 1

Tiges de tension pour suspendre les produits de nettoyage sous l’évier

La zone sous l’évier peut rapidement être encombrée, ce qui peut entraîner la fermeture forcée des portes du placard et provoquer des déversements de produits chimiques. En ajoutant simplement une tige à l’intérieur du placard, vous pourrez y accrocher tous les produits de nettoyage des flacons pulvérisateurs par les poignées. Cela permettra d’intégrer les flacons et de les maintenir stables et droits. Ainsi, vous doublerez effectivement la taille de votre placard sous l’évier, car vous pourrez utiliser la zone située sous les flacons suspendus.


Un porte-dosette de café pour bricoleurs

Peut-être ne pouvez-vous pas vivre sans votre machine Nespresso, mais ces dosettes de café peuvent être difficiles à stocker, surtout si vous les achetez en grandes quantités.

Une solution simple consiste à fixer un moulage en T à la partie supérieure de l’intérieur de votre placard pour obtenir le parfait porte-dosette du bricoleur. Le moulage en T est une bordure en plastique avec un « T » à l’extrémité que vous pourrez acheter dans votre magasin de bricolage local. Une fois que le moulage en T est fixé en lignes parallèles à la partie supérieure de l’intérieur du placard, il suffit d’y insérer les rangées de dosettes ! C’est très efficace.

Image de Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 2

Un mince placard de cuisine dans le mur

Si vous cherchez une idée pour gagner de l’espace avec une différence, voici un moyen d’optimiser tout l’espace, même si vous avez une petite cuisine. Vous pouvez utiliser l’espace caché entre les montants de vos murs, en perçant et en ajoutant des étagères et une porte de placard. Le placard sera étroit en profondeur, mais il y aura assez d’espace pour aligner et cacher toutes vos boîtes de conserve et bocaux. Vous pouvez peindre le placard dans un teint gris ou œuf de canard à la mode pour lui donner un aspect très chic.

Un broyeur d’aliments de cuisine sous l’évier

Environ un tiers de toutes les denrées alimentaires produites au niveau national ou importées dans le pays sont gaspillées. Il est essentiel de recycler nos déchets alimentaires.

L’organisation de vos placards de cuisine crée plus d’espace, de sorte que tout ce qui se trouve dans votre cuisine peut avoir une place et être hors de vue. Cela vous aidera également à réduire vos déchets, car vous pourrez voir vos produits pour noter les dates de péremption et connaître votre stock exact afin de ne pas acheter en trop grosses quantités. 

Vous pouvez également installer un broyeur de déchets dans votre évier de cuisine, car il est compact, libérant ainsi de l’espace dans le placard qui serait autrement occupé par une poubelle ou un bac encombrant et malodorant.

Le broyeur de déchets broie les déchets alimentaires en minuscules particules qui sont évacuées par un tuyau de cuisine standard vers le système local de traitement des eaux usées ou la fosse septique, détournant ainsi les déchets de la décharge.


Un distributeur de sacs en plastique

Il est très bien de réutiliser les sacs en plastique, mais ils peuvent prendre beaucoup de place dans un placard de cuisine. Prenez une boîte de mouchoirs rectangulaire vide et collez-la simplement à l’intérieur de la porte d’un placard de cuisine. Vous pouvez ensuite mettre tous les sacs dans la boîte distributrice de mouchoirs et les retirer selon vos besoins.


Une étagère de rangement pour le micro-ondes

Que votre micro-ondes soit sur votre plan de travail ou dans un placard, une étagère à micro-ondes est parfaite pour utiliser la zone au-dessus de votre micro-ondes afin de créer un espace de rangement supplémentaire.


Une étagère d’angle en bambou à trois niveaux

Assiettes, nourriture, papiers, tout peut être empilé sur cette étagère en bambou . Les trois niveaux offrent une grande place rarement utilisé dans un coin de placard de cuisine.


Un organisateur de paniers coulissants empilables à deux niveaux

Cet organisateur de paniers coulissants empilables à deux niveaux sous l’évier est un bon exemple d’organisateur de paniers peu encombrant qui se glisse dans les placards ou sous l’évier pour ajouter des étagères. Les tiroirs des paniers sont résistants et peuvent tout contenir, des légumes jusqu’à la lessive.


Mettez les verres à vin dans le garde-manger

Une autre idée pour gagner de la place consiste à mettre dans votre garde-manger les objets dont vous n’avez pas besoin tous les jours. Les placards doivent être organisés selon l’utilisation de leur contenu ; aucun contenu de placard n’est figé. Ainsi, les objets comme les verres à vin et à cocktail, les coupes et les flûtes à champagne peuvent être rangés dans le garde-manger, libérant ainsi de l’espace dans un placard contenant les tasses et les verres de tous les jours.

Image de Hero - Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 3

Coulisses de coin caché

Un placard de coin caché est « invisible » dans le sens où vous ne pouvez pas voir ce qui se trouve à l’intérieur du coin du placard. Dans ce cas, le placard de la cuisine est placé dans un coin, à l’intersection de deux rangées de placards de base. Il en résulte qu’une partie du contenu d’un placard est cachée par l’autre rangée de placards.

Le fait que le coin soit difficile d’accès signifie que vous ne pouvez pas facilement utiliser cet espace. La solution consiste à installer un système de rayonnages coulissants pour coin caché. Quand vous ouvrez la porte du placard, le tiroir se déploie pour vous révéler tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.