Actuellement, il semblerait qu'un nouveau gadget de cuisine indispensable est lancé chaque semaine. Pourtant, dans un monde où il est possible de commander des provisions sur le réfrigérateur et d'allumer le grille-pain sur le smartphone, il est parfois être difficile de reconnaître ce qui est véritablement utile. Dans le tourbillon de l'innovation, certains produits auront un impact durable sur votre quotidien. Le robinet d'eau chaude instantanée InSinkerator en est un.

Pourquoi un robinet d'eau chaude instantanée?

Certes, vous pourriez vous demander si vous auriez pu écrire un roman à succès avec toutes les minutes perdues à faire bouillir de l'eau, mais les statistiques parlent d'elles-mêmes. Nous gaspillons plus de 68 millions de livres par an à trop remplir la bouilloire, et nous sommes 67% à trop la remplir chaque fois que nous l'utilisons. Tout comme les factures d'eau, il faut tenir compte de la consommation électrique: combien de fois avez-vous refait bouillir de l'eau parce que vous avez été distrait?

La bouilloire est un objet du quotidien qui existe longtemps. C'est pourquoi la plupart d'entre nous n'a jamais pensé à se poser la question. Rendez-vous compte ! Dans un contexte de préoccupations environnementales et d'efforts de réduction des déchets, vous aurez l'impression que les millions de bouilloires que l'on retrouve dans les cuisines de tout le pays commencent à sembler un peu dépassées.

De nombreuses inventions de cuisine semblent être propices à la paresse (qui savait qu'il était si difficile de griffonner une liste de courses?), en revanche, un robinet d'eau chaude instantanée apporte bien plus d'avantages que deux minutes supplémentaires de sommeil avant votre café du matin. Il s'agit non seulement d'apporter une alternative économique à votre bouilloire, qui se traduit par des gains de temps et d'espace, mais aussi de moderniser votre cuisine, apportant d'innombrables avantages en termes de préparation, de nettoyage et d'accueil dans la plus importante pièce de votre maison...

Comment fonctionne un robinet d'eau chaude instantanée?

Il est rapide, pratique et facile à utiliser. Sur simple actionnement d'un levier, un robinet d'eau chaude instantanée distribue de l'eau chaude filtrée, fumante et quasi bouillante dès que vous en aurez besoin. Il fonctionne un peu comme une douche électrique, utilisant l'eau du réseau de votre propriété et en la chauffant rapidement grâce à un élément électrique – le tout dans un réservoir de stockage hautement isolé.

La plupart des robinets d'eau chaude instantanée vous fournissent de l'eau avec une température comprise entre 96 °C et 99 °C. Soit une eau à peine en-dessous du point d'ébullition (100 °C) qui apporte les mêmes avantages mais sans brûler votre café – pour vos besoins quotidiens il n'est pas vraiment nécessaire que votre eau « bouillante » atteigne exactement une température 100 °C.

Tous les robinets d'eau chaude instantanée d'InSinkErator peuvent être installés sur votre évier de cuisine existant, et notre populaire 3N1 ou 4N1 peut entièrement remplacer le robinet principal en offrant également de l'eau courante chaude et froide. Certains modèles offrent de l'eau froide filtrée à partir du même distributeur que celui de l'eau quasi-bouillante – une alternative pratique aux carafes filtrantes volumineuses que l'on trouve à l'intérieur de la porte du réfrigérateur.

Facile à installer pour quiconque sachant manier une clé, il devient un complément discret et élégant de votre évier. Le filtre et le réservoir se logent confortablement sous le placard. Cela permet de réduire le chlore, le plomb, la turbidité et d'autres goûts et odeurs désagréables pour fournir l'eau la plus pure possible.

À quoi peut me servir un robinet d'eau chaude instantanée?

Les avantages d'un robinet d'eau chaude instantanée ne se limitent pas servir une tasse de thé extra rapide. Si vous en avez installé un, vous n'imaginez pas combien de travaux dans la cuisine – petits ou grands – sont facilités avec l'eau quasi bouillante à portée de main.

  • Des boissons chaudes instantanées. Vous constaterez que vous serez 20 fois plus rapide pour préparer des tasses de thé et de café qu'avec une bouilloire. Ce n'est pas non plus une excuse pour en boire 20 fois plus.
  • Remplir votre thermos. Quel que soit votre choix de boisson chaude, vous pouvez remplir votre thermos à ras bord chaque matin avec exactement la bonne quantité d'eau bouillante.
  • Faire la vaisselle. Parfois, même l'eau la plus chaude d'un robinet standard ne conviendra pas. Pour les casseroles présentant des graisses salissantes et tenaces, il suffit d'ajouter un peu d'eau bouillante dans l'évier.
  • Préparer des pâtes. N'attendez pas que l'eau froide sur la plaque de cuisson vienne à ébullition – pour les pâtes, les pommes de terre ou les légumes, il vous suffit de remplir la casserole directement sous le robinet et préparer votre dîner en un clin d'œil.
  • Des bouteilles d'eau chaude. Fini le temps à attendre que la bouilloire soit prête par une froide nuit d'hiver en grelotant et en sautillant dans votre pyjama.
  • Des soupes rapides. Mettez votre tasse de soupe instantanée sous le robinet et prenez votre déjeuner.
  • Faire bouillir des œufs. Prenez votre petit-déjeuner vite fait en ajoutant de l'eau bouillante directement du robinet à la casserole.
  • Une coupe régulière. Passez un couteau sous le robinet d'eau chaude pendant une seconde seulement, et vous couperez du pain pour vos tartines de beurre en toute facilité.
  • Desserrage des couvercles de bocaux. Les couvercles se dévissent bien plus facilement si vous le mettez sous le robinet d'eau bouillante pendant quelques secondes.
  • Du riz parfait. Une fois le riz cuit, passez-le sous le robinet d'eau bouillante pour éliminer toute texture collante des grains.
  • Pelage facile. Si vous mettez des agrumes dans un bol d'eau bouillante, vous pourrez les peler plus facilement et en extraire plus de jus.
  • Épluchage des tomates. Mettez vos tomates dans un bol d'eau bouillante pendant une minute environ. Retirez-les à l'aide d'une cuillère, trempez-les dans de l'eau froide et la peau se détachera facilement.
  • Former des boules de glace. Évitez d'attendre que votre crème glacée se ramollisse – Il suffit de passer la cuillère sous le robinet d'eau chaude pour obtenir une boule parfaite.

Quelles sont le différents types de robinets d'eau chaude instantanée?

Les robinets d'eau chaude instantanée d'InSinkErator sont fabriqués selon les normes de qualité les plus exigeantes et sont proposés en six modèles élégants et fonctionnels. Vous pouvez ainsi être assuré de trouver celui qui convient le mieux à votre cuisine.

Robinet d'eau bouillante 4N1 Touch

Introduit sur le marché en 2019, ce robinet pourrait bien être celui dont nous sommes le plus fiers. D'une conception italienne haut de gamme et fabriqué selon des procédés de pointe, ce robinet fournit de l'eau très chaude, de l'eau froide filtrée et de l'eau chaude et froide ordinaire, le tout sur simple pression d'un levier.

Vous pouvez même obtenir de l'eau froide filtrée avec notre bouton tactile de pointe qui qui réagit immédiatement à la pression de vos doigts. Avec une gamme de finitions qui s'adaptent à n'importe quelle cuisine, le 4N1 est fourni en trois formes: en U, en J ou en L.

Choix de finitions: chrome, acier inoxydable brossé ou noir velours

Robinet principal combiné d'eau bouillante 3N1

En devenant l'élément central de votre cuisine, ce robinet remplacera votre mitigeur principal pour distribuer de l'eau courante chaude et froide en complément notre spécialité d'eau bouillante.

Choix de finitions: chrome, acier inoxydable brossé ou anthracite

Robinet d'eau bouillante et d'eau froide HC3300

Classé comme l'un des meilleurs robinets d'eau chaude instantanée, le HC3300 s'installe confortablement à côté de robinet principal et distribue aussi bien de l'eau bouillante que de l'eau froide filtrée.

Choix de finitions: chrome ou acier inoxydable brossé

Robinet d'eau bouillante H3300

Ce robinet est un complément élégant et soigné à votre évier si vous cherchez juste à avoir de l'eau bouillante par simple actionnement de levier. Il s'installe confortablement à côté de votre robinet existant.

Choix de finitions : chrome ou acier inoxydable brossé

Robinet d'eau bouillante et d'eau froide HC1100

Avec deux leviers distincts, ce robinet ultrafin se logera discrètement à côté de votre robinet existant et distribuera de l'eau bouillante et de l'eau froide filtrée à chaque fois que vous en aurez besoin.

Choix de finitions: chrome ou acier inoxydable brossé

Robinet d'eau bouillante GN1100

Sur simple pression d'un levier, ce robinet se logera élégamment au-dessus de votre évier à côté de votre robinet existant et fournira de l'eau bouillante à chaque fois que vous en aurez besoin.

Choix de finitions: chrome ou acier inoxydable brossé

Les robinets d’eau chaude instantanée sont-ils sûrs?

Il est compréhensible de s'inquiéter, étant donné qu'ils placent l'eau chaude potentiellement brûlante au cœur de votre cuisine. Un enfant curieux ou même un invité essayant de se laver les mains pourrait commencer à tripoter vos robinets de cuisine sans surveillance. La sécurité est donc une priorité essentielle dans la conception d'un robinet d'eau chaude instantanée. Tous les robinets d'InSinkErator sont fournis avec un cran de sécurité solide intégré pour éviter que de l'eau quasi bouillante ne soit dispensée par accident.

Ce bouton doit être pressé avant de tourner entièrement le levier – et l'eau ne sortira que si le bouton est relâché. Relâchez, et le robinet se mettra immédiatement en position d'arrêt. Suffisamment simple pour être utilisé d'une seule main et pour remplir votre tasse, mais assez ingénieux pour rendre improbable tout accident avec de l'eau bouillante.

Il est impossible de faire tomber ou de renverser accidentellement un robinet d'eau chaude instantanée et, contrairement aux bouilloires, ils sont isolés, de sorte que l'extérieur ne chauffe pas dangereusement, même pendant l'utilisation. Ils distribuent également de l'eau à une pression légèrement inférieure à celle d'un robinet d'eau courante chaude ou froide. Cela réduit un peu la force du débit d'eau et garantit que les éclaboussures et les rejets soient réduits au minimum lorsque l'eau s'écoule.

Les robinets d’eau chaude instantanée sont-ils chers?

L'achat et l'installation d'un robinet et d'un réservoir d'eau chaude instantanée InSinkErator de haute qualité sont proposés à un prix qui reflète les avantages apportés. Nous vous recommandons également de changer de filtre tous les 6 à 8 mois afin de préserver la pureté et le goût de votre eau. Sachez également que cet achat est un investissement rentable à long terme. Si vous utilisez actuellement votre bouilloire plusieurs fois par jour, vous constaterez que vous faites d'importantes économies en utilisant un robinet à la place.

En moyenne, un robinet d'eau chaude instantanée ne vous coûtera pas plus que quelques pence par jour. Faire bouillir une bouilloire pleine une seule fois coûte 2,5 pence – et même si vous ne la remplissez pas à ras bord très souvent, si (comme 67 % des personnes) vous êtes un habitué du remplissage excessif, vous pouvez imaginer à quelle vitesse l'utilisation répétée d'une bouilloire peut faire grimper les coûts à plus de quelques pence par jour.

Imaginez combien vous économiserez sur votre facture en utilisant la juste quantité d'eau. Un robinet d'eau chaude instantanée encourage une utilisation raisonnée de l'eau, car personne ne va se tenir debout avec le doigt sur le robinet pour le laisser couler dans l'évier. Sans bouilloire à remplir,vous n'utilisez que l'eau chaude nécessaire pour votre tasse de thé. Avec le temps, cela entraînera inévitablement une réduction drastique de votre consommation. Cela pourrait même vous faire prendre conscience de vos habitudes de consommation d'eau dans d'autres parties de votre habitation, ce qui vous permettrait de réaliser de réelles économies.

Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.