De nos jours, les cuisines sont souvent des espaces de vie ouverts où la table de salle à manger et le canapé côtoient les éléments de cuisine. Il est donc tout à fait naturel que la cuisine soit devenue l’espace principal de votre maison pour recevoir des invités. Comme les cuisines ne sont plus cachées derrière des portes fermées, vous voudrez certainement faire de votre cuisine un espace d’accueil élégant et unique.

Voici quelques conseils pour faire de votre cuisine le lieu de réception idéal :

Opter pour un plan ouvert

Une cuisine ouverte offre l’espace idéal pour recevoir à la maison ; vous pouvez toujours parler à vos invités pendant que vous préparez le dîner ou les boissons, sans avoir à faire des allers-retours incessants pour une autre bouteille de vin ou pour préparer le dessert.

Si vous ne disposez pas encore d’une cuisine ouverte et que la structure de votre maison le permet, pourquoi ne pas abattre un mur pour ouvrir votre espace cuisine ? Si vous ne pouvez pas abattre un mur complètement, abattez le mur à moitié et créez un bar à petit-déjeuner avec l’autre moitié. Il s’agit donc d’un espace de réception idéal pour un apéritif ou un dîner décontracté.

Si votre cuisine est assez grande, deux îlots vous permettront de recevoir avec style, l’un pour la préparation des aliments et l’autre pour les tabourets de bar et les boissons. Cela permet de maintenir la circulation à l’extérieur de la zone de préparation sans vous isoler de vos invités. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment d’espace pour que vos invités puissent circuler et discuter avec tout le monde.

Les vitres du sol au plafond menant directement à votre espace extérieur sont idéales pour les fêtes car vous pouvez créer instantanément un espace intérieur et extérieur pour vos invités.

Vous aurez également besoin d’un espace pour dissimuler le désordre afin de transformer votre espace de cuisine quotidien en un espace de réception. Le garde-manger à l’ancienne est désormais une tendance clé du design de cuisine ; il est revenu à la mode, mais avec un look modernisé, des finitions contemporaines et des lignes nettes.

Choisissez des sièges de qualité

Que vous optiez pour une table de salle à manger remarquable avec des chaises assorties pour votre espace repas ou que vous préfériez rester décontracté avec des tabourets de bar, votre choix de sièges est indispensable pour recevoir avec style.

Le confort dans votre cuisine est également une priorité lorsque vous accueillez des invités. Si vous disposez de l’espace nécessaire, un canapé moelleux dans votre cuisine ouverte est un must. Installez-vous avec un verre de vin pour discuter avec vos invités à la fin de la nuit. Si vous avez une table de cuisine avec des bancs, ajoutez des coussins confortables pour recevoir.

Veillez à disposer d’un nombre suffisant de places assises pour tous, afin que vos invités puissent s’asseoir quand ils le souhaitent et se rassembler s’ils le souhaitent.

Si l’espace est restreint, les tabourets pliants, les chaises ou les tabourets polyvalents sont le choix idéal pour s’asseoir.

Ajoutez des suspensions

Les concepteurs de cuisines s’éloignent des projecteurs et ajoutent des suspensions aux cuisines pour un niveau supérieur de sophistication élégant. Les luminaires suspendus sont très appréciés sur les îlots de cuisine et les bars, et les lustres sont un ajout attrayant pour un look plus glamour lorsque vous recevez le soir.

L’éclairage de votre cuisine doit être aussi adaptable qu’attrayant. Le jour, vous avez besoin d’une lumière pratique, claire et sans ombre pour cuisiner et travailler. Le soir, les lumières doivent changer pour créer une atmosphère plus intime et plus détendue. La planification du positionnement de votre éclairage est également essentielle.

L’éclairage commandé par la voix via votre Alexa et l’éclairage dont vous pouvez changer la couleur selon l’humeur sont également des ajouts amusants à votre cuisine. Les ampoules et les bandes lumineuses compatibles Wi-Fi peuvent être commandées via votre smartphone et vous pouvez également relier votre éclairage à un variateur d’intensité afin de pouvoir guider vos invités hors de la cuisine lorsqu’il est temps de prendre un verre dans le jardin après le dîner.

Les touches d’éclairage créatives comprennent le rétro-éclairage d’une plaque de verre qui change de couleur ou l’utilisation de bandes LED sous les surfaces de travail pour un effet d’éclairage continu. Vous pouvez également inclure un éclairage au sol sous vos unités, ce qui est particulièrement remarquable sous un îlot central sur pieds, car il semblera « flotter » le soir venu.

Réduisez le bruit

La difficulté des cuisines ouvertes avec des sols durs et des surfaces de travail en marbre est que vos invités peuvent avoir du mal à parler au-dessus des échos dans un espace plus grand. Les appareils électroménagers peuvent également s’avérer bruyants dans un espace ouvert, il est donc judicieux de choisir des appareils plus silencieux tels que les lave-vaisselle et les machines à laver, qui sont conçus pour réduire le bruit.

Choisir des appareils en vogue

Beaucoup de gens aiment vanter un nouvel appareil et il y en a certainement sur le marché qui ont le facteur « wow ». Certains appareils ont tout simplement un bel aspect et offrent un design affirmé, par exemple, les réfrigérateurs Smeg dégagent toujours un style rétro qui ne passe jamais de mode.

Vous pouvez aussi impressionner vos invités avec la technologie. La tendance à la « cuisine intelligente » va continuer à se développer avec l’Internet des objets et l’intelligence artificielle qui relie les appareils au web.

En fin de compte, la réception à domicile consiste à créer l’image que tout se passe sans effort, alors qu’en réalité, vous déployez d’immenses efforts en coulisses ! La nouvelle technologie de la cuisine est conçue pour vous faciliter la vie en tant qu’hôte.  

Un broyeur de déchets alimentaires dans votre évier vous permettra de vous débarrasser rapidement et facilement des déchets alimentaires devant vos invités. Il ne sera pas nécessaire de les gêner pendant le dîner en jetant les déchets dans une poubelle organique ou dans votre poubelle de cuisine.

Un four intelligent avertira votre téléphone lorsque votre dîner sera parfaitement cuit. Ainsi vous n’aurez pas à interrompre vos conversations pour aller contrôler la cuisson. Un nettoyeur intelligent est le moyen ultime de ranger après un dîner. Il se déplace simplement sur le sol pour nettoyer les déversements.

Recherchez des surfaces luxueuses

Un nouveau plan de travail ajoutera instantanément un peu de glamour à votre cuisine, idéal pour recevoir. Il y a tant de finitions d’aspect luxueux disponibles. Vous pouvez choisir entre des surfaces colorées ou scintillantes, un noir et blanc sophistiqué ou du marbre traditionnel.

Il existe également des surfaces de pierres précieuses sur le marché pour un look différent. Vous pouvez impressionner avec un îlot de cuisine dont les côtés sont faits de pierres précieuses, ou opter pour un bar de cuisine pour servir des boissons.

Choisissez des compléments « sociables »

Il y a tellement d’éléments que vous pouvez ajouter dans votre cuisine pour impressionner lorsque vous recevez.

Un refroidisseur de vin mettra en valeur votre collection et maintiendra vos bouteilles au frais à la perfection. Les modèles grandeur nature sont impressionnantes car ils sont conçus pour être vus et admirés. N’oubliez pas de le remplir !

La machine à café Siemens IQ700 avec Home Connect impressionnera également les invités et vous facilitera la vie en tant qu’hôte. Il suffit de passer votre téléphone à vos invités après le repas pour qu’ils puissent ajouter leur café préféré à la liste de lecture de Home Connect Coffee et pour que la machine le prépare.

Un téléviseur à écran plat est indispensable pour se divertir. Vous pouvez diffuser votre playlist préférée ou centrer votre fête autour d’un événement sportif.

Les œuvres d’art créent également un point de conversation dans votre cuisine ; qu’il s’agisse d’une peinture ou d’une impression grand format, ou d’une enseigne au néon tendance. Vous pouvez aussi choisir Niio, un centre d’art numérique et de vidéos que vous pouvez afficher sur des écrans autour de la cuisine pour épater vos invités.

Si vous aimez recevoir, il est indispensable de concevoir votre cuisine comme un espace de réunion, vous permettant de prendre part à l’action avec vos invités et de créer des souvenirs de fêtes que vos invités n’oublieront pas. Une cuisine bien conçue pour recevoir vous aidera à devenir l’hôte idéal.


Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.