La table de salle à manger est l’un des choix de meuble les plus importants pour votre maison.

Il s’agit du meuble autour duquel vous pouvez réunir votre famille et vos amis pour partager un repas, que ce soit pour un dîner classique en semaine ou pour célébrer un événement particulier.

Les enfants sont susceptibles d’utiliser la table de salle à manger pour faire leurs devoirs et elle peut même servir de bureau improvisé si vous travaillez à la maison.

Quels que soient vos besoins individuels, il existe des critères essentiels à respecter lors du choix de votre table de salle à manger.

La table doit :

  1. S’intégrer dans l’espace qui lui est alloué
  2. Être bien faite
  3. Être dans le budget
  4. Avoir un style qui de passera pas de mode

Vous devez choisir un style intemporel, à moins que vous souhaitiez la changer au bout d’un certain temps. Une table à pieds en cuivre de style géométrique est peut-être en vogue en ce moment, mais elle aura l’air datée dans quelques années.

Lorsque vous choisissez une table de salle à manger, asseyez-vous à la table du magasin et voyez si elle est confortable. Si vous devez travailler à la table, pourriez-vous vous y rester pendant une longue période ? Pouvez-vous imaginer la table chez vous ?

Passez vos mains sur la surface de la table en faisant attention aux éraflures ou aux entailles, car cela vous donnera une bonne indication de sa résistance.

Voici quelques éléments clés dont vous devez également tenir compte lors du choix de votre table de salle à manger :

L’espace que la table occupera

Idéalement, vous avez besoin d’au moins un mètre d’espace autour de tous les côtés d’une table de salle à manger. Commencez par mesurer la largeur et la hauteur de l’espace dont vous disposez pour votre table de salle à manger, puis soustrayez la quantité d’espace que vous voulez autour. Cela vous donnera une taille de table idéale.

Ensuite, regardez l’espace dont chaque personne a besoin pour s’asseoir à la table. L’idéal est de disposer d’au moins 56 centimètres de table, en ajoutant plus de longueur pour les grandes chaises de salle à manger avec accoudoirs.

Vous devez également examiner visuellement la taille de la table. Par exemple, deux tables peuvent mesurer la même taille, mais si l’une d’elles est faite d’un bois plus gros et plus épais, elle peut sembler inappropriée dans une petite pièce, même si elle s’y adapte techniquement.

Pour vous aider à imaginer à quoi ressemblera la table de salle à manger dans votre pièce, profitez du logiciel de réalité virtuelle qui est maintenant proposé par de nombreux détaillants de meubles. Cela vous permet de « voir » la table dans la pièce que vous avez choisie avant de vous engager dans un achat.

Si le détaillant que vous avez choisi ne dispose pas de logiciel de réalité virtuelle, utilisez un ruban masque pour mesurer les dimensions au sol et tenez ensuite un ruban à mesurer pour la hauteur.

Vous pouvez envisager une table à rallonges si vous préférez une table plus petite pour l’usage quotidien, mais vous avez souvent besoin de places supplémentaires. Veillez à disposer d’assez de place pour la table lorsqu’elle est à sa taille maximale afin de pouvoir recevoir confortablement.

La forme de la table

La forme de la table est souvent est souvent dictée par la forme et la taille de la pièce, que ce soit votre salle à manger ou votre cuisine ouverte.

Si vous choisissez une table de salle à manger rectangulaire, pensez à la largeur de la table. Si vous aimez recevoir, veillez à ce qu’il y ait suffisamment de place à table pour servir les plats.

Une table ronde ou ovale est idéale pour les petits espaces car son design prend moins de place.

Les tables circulaires permettent à tous les convives d’avoir la même place et la même vue, ce qui crée immédiatement un cadre plus détendu et plus informel. Il est plus facile de parler à une table circulaire, ce qui en fait un lieu idéal pour les dîners et les occasions spéciales.

Une table carrée trouvera plus facilement sa place dans une petite pièce, mais vous devez garder à l’esprit que toutes les chaises ne pourront pas être rangées sous la table jusqu’au bout.

Les tables carrées sont idéales pour les couples ou les colocataires qui n’ont pas beaucoup de place. Si vous avez un petit nombre de personnes à votre domicile, les tables carrées sont également pratiques ; une grande table rectangulaire peut sembler inutile et prendre trop de place.

La table est faite en

Le type de matériau que vous choisissez pour votre table de salle à manger dépend de votre budget, de vos besoins et du style que vous recherchez.

Parmi les matériaux les plus populaires utilisés pour la fabrication des tables à manger, on peut citer :

Le bois

Le bois est le matériau traditionnel des tables de salle à manger, tout simplement parce qu’il est beau, solide et facile à réparer.

Le bois se dilate et se contracte à différentes températures et peut présenter une usure générale avec le temps, mais certaines tables en bois sont encore mieux adaptées à la tendance des intérieurs Shabby Chic (chic bohème). Si le Shabby Chic n’est pas un look qui vous correspond, vous pouvez recouvrir la table en bois d’une toile cirée à motifs pour vous assurer qu’elle est bien protégée.

Vous pouvez également peindre le bois avec une peinture à l’huile dans une couleur de votre choix ou choisir parmi une variété de vernis pour personnaliser votre table.

Il existe de nombreux types de bois différents, chacun ayant des qualités et des caractéristiques différentes :

  • Le chêne est un bois dur durable avec un grain ondulé et un aspect caractéristique
  • Le bois d’érable est très durable et abordable et peut être teinté pour avoir l’air plus noble
  • Le pin est peu coûteux et léger, mais il est sujet aux éraflures et aux entailles
  • Le noyer est populaire pour les tables décorées et Shabby Chic, mais il est plus cher

Le bois est polyvalent et donc populaire pour de nombreux styles d’intérieur, du victorien traditionnel et du scandinave naturel au minimaliste moderne, à l’antique haut de gamme ou au Shabby Chic.

Le placage

Choisissez un placage qui ressemble au bois pour une alternative moins chère et durable. Un bon placage aura des matériaux de base clairement étiquetés.

La pierre

La pierre est solide et lourde, mais certaines pierres peuvent se fissurer ou s’écailler, alors assurez-vous de vous renseigner sur les différents types avant d’acheter.

Le prix et l'aspect de la pierre peuvent varier énormément ; les tables revêtues de ciment sont idéales pour un style industriel dans votre maison et elles sont moins chères que les opulentes tables revêtues de marbre.

Le verre

Les tables revêtues de verre peuvent créer une sensation de lumière, d’espace ouvert, donnant instantanément l’impression qu’une pièce est plus grande.

Cependant, sur une table en verre, chaque empreinte digitale et chaque trace sont visible. Vous devrez donc sans cesse la nettoyer si vous avez des enfants à la maison !

Le métal

Le métal peut également laisser apparaître toutes les empreintes digitales, mais il est très hygiénique, c’est pourquoi il est utilisé dans les zones de préparation professionnelle des aliments.

Les stratifiés et les plastiques

Les tables stratifiées et en plastique ne sont pas le meilleur choix si vous souhaitez une table de salle à manger durable et résistante. Toutefois, en raison de leur faible coût et de leur surface facile à essuyer, elles sont populaires pour les repas collectifs dans les cantines ou pour les tables de conférence.

Si vous voulez choisir un design percutant et changer de table dans quelques années, le stratifié est un choix judicieux car il est peu coûteux.

La construction de la table

La menuiserie de la table de salle à manger est un autre facteur à prendre en compte avant d’acheter. La menuiserie est la zone où la base et le plateau s’assemblent. Plus la menuiserie est solide, plus la table durera longtemps.

Commencez par regarder sous la table. En général, plus la menuiserie est simple, mieux c’est. Le bois assemblé directement au bois est très solide, mais trop d’attaches peuvent affaiblir la table.

Attention aux agrafes et à la colle sur les tables peu coûteuses ; il est peu probable qu’elles durent. Si vous voyez des pièces qui commencent à se séparer, c’est un signe de mauvaise qualité.

Appuyez fermement sur le plateau de la table. S’il est branlant, la construction est médiocre.

Les pieds de table

Un autre élément de la table à manger à prendre en compte sont les pieds de table. Les gens oublient souvent que les pieds et les supports de la table peuvent dicter le nombre de personnes que vous pouvez asseoir autour de la table.

Lorsque vous regardez une table de salle à manger, asseyez-vous à la table et assurez-vous que vous pouvez croiser les jambes. Tenez compte des membres plus grands de votre famille ou de vos invités et veillez à ce qu’il y ait suffisamment de place pour les jambes plus longues.

Une table avec des pieds fins dans chaque coin sera plus facile pour y installer chaises par rapport à un design plus grossier ou orné ou par rapport à une base complexe.

Les tables à piédestal peuvent accueillir plus de chaises, mais elles sont moins robustes que les tables à quatre pieds.

Les tables à tréteaux peuvent vous donner plus d’espace sur les côtés, mais les extrémités de la table peuvent être plus difficiles à faire passer sous une chaise. Il n’y a rien de pire que de trouver un pied de table au centre de votre chaise !


Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.