Lorsqu’il s’agit de trouver la bonne combinaison de couleurs pour votre nouvelle cuisine, vous devez tenir compte de quelques détails essentiels. Ensuite, vous devez être capable de tout mettre ensemble, en étant sûr que c’est équilibré et que chaque élément est complémentaire par rapport aux autres.

Il y a peu de moyens d’obtenir la bonne combinaison de couleurs pour votre nouvelle cuisine. Mais il y a un moyen de le faire, qui vous permettra de diriger vos efforts vers une cuisine qui s’harmonise parfaitement lorsqu’elle sera terminée !


Par où commencer ?

Par où commencer ?

Si vous rénovez toute la pièce, y compris le remplacement des meubles et des plans de travail, alors prenez votre temps et choisissez quelque chose que vous aimez. L’idéal est aussi d’essayer de choisir un style qui n’aura pas l’air dépassé dans quelques années. Mais, si ça vous plaît, alors ce n’est pas essentiel.

Les bois et les meubles brillants sont très polyvalents et s’adaptent à une grande variété de plans de travail et de couleurs de murs, c’est pourquoi ils sont si populaires. En ce qui concerne les plans de travail, choisissez quelque chose de résistant et de neutre si possible. À moins, bien sûr, que vous ne vouliez faire une forte impression.

Si vous ne changez pas vos meubles et vos plans de travail, vous devez quand même commencer par eux. Prenez le temps de visiter les salles d’exposition de cuisines pour voir quels styles et couleurs se complètent. Ensuite, vous devez savoir quelles sont les couleurs qui correspondent ou non à vos meubles et à vos plans de travail. Cette  calculatrice de couleur est un excellent point de départ.


De quelle couleur doit être le sol de ma cuisine ?

De quelle couleur doit être le sol de ma cuisine ?

C’est une autre décision importante qui ne peut pas être facilement modifiée. En plus de la couleur et du style, il y a tout un éventail de matériaux que vous pouvez utiliser, par exemple :

  • carreaux en céramique
  • dalles en pierre naturelle
  • revêtement Karndean
  • parquet
  • linoléum

Il ne faut pas seulement tenir compte de la couleur du sol, mais aussi de sa résistance à l’usure. En outre, le sol de votre cuisine est un bon moyen d’harmoniser le décor et les couleurs que vous choisissez avec le reste de votre maison.

Quelque chose de neutre ou quelque chose d’audacieux fonctionne bien comme option pour le sol. Mais si vous optez pour l’idée audacieuse, elle doit mettre en valeur les meubles que vous avez choisis, sinon l’aspect général sera décevant.


Quelle couleur d’accessoires dois-je choisir pour ma cuisine ?

Les accessoires de votre cuisine peuvent avoir un impact important sur l’aspect général de votre cuisine, ils doivent donc être choisis avec soin. Allez-vous opter pour l’acier inoxydable, le chrome ou une finition métallique de couleur plus foncée pour les poignées, les robinets ? Ou alors, opterez-vous pour quelque chose de plus minimaliste avec des portes de meubles sans poignées.

Si vous installez un robinet d’eau chaude instantanée, vérifiez quelles sont les finitions disponibles et voyez si vous pouvez l’assortir à d’autres éléments de la cuisine. Même si vous n’êtes pas un grand fan de tout ce qui est assorti, ce type de détails est important et vous devez les choisir avec soin pour obtenir le meilleur aspect global de votre cuisine.

De quelle couleur doivent être les murs de ma cuisine ?

De quelle couleur doivent être les murs de ma cuisine ?

Si votre cuisine a une grande étendue de mur, alors c’est très important. N’ayez pas peur d’opter pour deux couleurs, l’une neutre et l’autre audacieuse, pour un mur impressionnant. Le mur peut être un grand mur solide et être vraiment remarqué. Vous pouvez également utiliser la couleur impressionnante pour encadrer vos meubles et faire en sorte que la couleur neutre soit utilisée ailleurs.

La meilleure façon de choisir les couleurs des murs est de se rendre dans quelques salles d’exposition, de voir ce qui est utilisé dans les présentoirs et de rapporter chez vous de nombreux échantillons de couleurs et quelques testeurs de vos couleurs préférées. Peignez le dos d’un vieux papier peint et collez deux ou trois couleurs que vous avez choisies sur le mur à la fois et voyez ce que vous en pensez après environ cinq jours.

Si vous ne pouvez pas vivre avec après cinq jours, alors ce n’est pas la couleur de la cuisine de vos rêves ! Ou, même si vous l’aimez, vous pourrez voir assez rapidement si elle fonctionnera dans la pièce avec les meubles et les plans de travail que vous prévoyez.


Comment mettre la touche finale à la cuisine ?

Ici, on parle de luminaires et de crédences. Là encore, les options sont presque infinies, mais tout doit fonctionner avec vos autres sélections.

Pour l’éclairage, une suspension peut être adaptée dans la zone de préparation des repas ou le coin repas de votre cuisine. Ou alors, il vaut mieux s’en tenir aux projecteurs neutres, mais qui fonctionnent toujours.

En ce qui concerne les crédences, les deux endroits requis sont derrière votre plaque de cuisson et votre évier de cuisine. Vous pouvez opter pour des crédences d’acier inoxydable, de céramique ou de verre. Vous pouvez même les colorer pour qu’ils correspondent à d’autres éléments de votre palette de couleurs.

Il n’est pas facile de faire en sorte que tout ce que vous aimez soit réuni dans une même pièce. N’oubliez pas de commencer par vos armoires de cuisine et de construire votre cuisine parfaite à partir de là. Si vous n’êtes pas sûr des couleurs qui vont fonctionner ensemble, un nuancier peut vous donner des idées et vous montrer les combinaisons qui sont totalement impossibles !

Si vous prenez votre temps, faites des recherches et suivez les étapes ci-dessus, vous créerez une cuisine que vous adorerez et qui aura aussi le don de surprendre !

Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.