L’éclairage est souvent négligé lors de la conception d’une cuisine, mais il constitue un des éléments les plus importants pour concevoir un intérieur réussi. Peu importe la qualité élevée des matériaux, le caractère harmonieux de la palette de couleurs ou la créativité et l’exécution talentueuse de votre thème si l’éclairage laisse une impression imparfaite.

Un éclairage vertical froid et lumineux donne à votre cuisine un air clinique et peu accueillant. Un mauvais positionnement laisse des zones sombres à certains endroits et cause une « accumulation » de lumière dans d’autres endroits, créant une sensation inégale. L’intégration d’un éclairage doux et discret peut créer une atmosphère de détente, mais vous aurez plus de mal à cuisiner et à nettoyer !

D’autre part, des choix d’éclairage intelligents font ressortir le meilleur de toute cuisine, en mettant en valeur les caractéristiques préférées et les choix de conception délibérés tout en minimisant les frustrations et en détournant l’attention de tout élément peu raffiné. Une cuisine bien éclairée est une cuisine dans laquelle vous aimerez passer du temps, que vous y prépariez un repas ou receviez des invités ou vous vous relaxiez.

Avant de faire un choix, il est important de comprendre comment l’éclairage fonctionne dans une maison. Quelle que soit la pièce, il existe trois types d’éclairage résidentiel de base.

1. Éclairage ambiant

Aussi appelé éclairage général, l’éclairage ambiant est destiné à diffuser une lumière régulière et uniforme dans toute la pièce. Il est le type d’éclairage le plus associé avec l’actionnement d’un interrupteur d’éclairage. L’éclairage ambiant est polyvalent et peut revêtir de nombreuses formes, des plafonniers aux lustres, aux spots encastrés, aux appliques murales, aux boîtes à rideaux lumineuses aux éclairages sur rail et bien plus.

Vous pouvez considérer l’éclairage ambiant comme la base sur laquelle repose votre projet d’éclairage global. Il n’est pas l’élément le plus passionnant, mais il est essentiel de le réussir pour obtenir des résultats stupéfiants.

Read More...
1. Éclairage ambiant
Éclairage ambiant
Éclairage des plans de travail

2. Éclairage des plans de travail

L’éclairage des plans de travail correspond exactement à ce qu’il laisse entendre : un éclairage pratique, concentré et vif conçu pour vous aider à accomplir une tâche. Dans une cuisine, il est utilisé pour éclairer les plans de travail et d’autres zones très utilisées de la pièce. Notez que ​​​​​​​pratique ne veut pas dire ennuyeux ; des bandes de lumière vive et des surfaces bien éclairées procurent un contraste fantastique aux parties de la cuisine dont l’éclairage est plus doux et créent une variation d’un ton plaisant.

Cette cuisine accueillante conserve sa fonctionnalité et brise les nuances plus sombres grâce à des bandes de LED vives au-dessus de l’évier et des plans de travail.

Les éclairages des plans de travail sont disponibles en versions fixes et réglables. Les projecteurs de plans de travail et les luminaires suspendus au-dessus d’un évier ou d’une table sont les plus courants, ils projettent une lumière sur la zone qui en a le plus besoin. L’éclairage directionnel sur rail est aussi populaire : des éclairages individuels sur un support au plafond peuvent être réglés selon les besoins de la pièce.

Read More...
2. Éclairage des plans de travail

3. Éclairage d’accentuation

L’éclairage d’accentuation est la forme la plus créative de l’éclairage et la plus difficile à mettre en œuvre. Souvenez-vous, moins signifie souvent plus ! L’expression évoque immédiatement l’éclairage qui définit l’atmosphère et crée l’ambiance d’une pièce, mais il existe bien plus de façons d’ajouter des touches.

Un bon éclairage d’accentuation attire l’attention sur une œuvre d’art, des décorations et des choix de conception délibérés dans votre cuisine, tout en détournant l’attention d’éléments qui dévient de l’esthétique générale de la pièce. Les éclairages réglables ou à intensité réglable vous permettent de changer instantanément le ton de votre cuisine. Vous pouvez même utiliser l’éclairage pour créer des effets visuels intéressants et réaliser des œuvres à part entière.

Cette cuisine moderne magnifiquement éclairée utilise des éclairages dirigés vers le bas sur des meubles de rangement pour éclairer leur contenu lorsqu’ils sont ouverts et créer un effet à motifs saisissant quand ils sont fermés.


Read More...
3. Éclairage d’accentuation
Éclairage d’accentuation

Ces catégories ne sont pas strictes, par exemple, un lustre peut fournir une lumière d’ambiance au-dessus d’une table à manger et servir également d’éclairage d’accentuation pour définir l’ambiance de la pièce, en particulier avec un variateur de lumière. Un éclairage réglable peut éclairer un plan de travail pendant un instant puis votre vase préféré l’instant d’après. Ne vous concentrez pas trop sur les termes techniques. Considérez simplement comment la pièce est utilisée, ce sur quoi vous aimeriez attirer l’attention, ce sur quoi vous aimeriez détourner l’attention et l’atmosphère que vous voulez donner à votre cuisine. Répondez à ces questions et vous incorporerez naturellement tout l’éclairage nécessaire.

Je veux un éclairage digne d’un professionnel. Que dois-je prendre en compte ?

Plus c’est gros, mieux c’est . Les spots encastrés au plafond sont devenus l’éclairage de choix pour les nouvelles cuisines, et pour de bonnes raisons : ils sont pratiques, personnalisables et fiables. Ils ne confèrent cependant pas beaucoup de personnalité à une pièce ! Quel que soit le thème de votre cuisine, un luminaire central audacieux peut donner une touche finale à votre esthétique. Les lustres et les gros luminaires suspendus connaissent un important regain de popularité. Il n’a jamais été aussi opportun de faire de l’éclairage un élément central de votre cuisine plutôt qu’une pensée après-coup.

kitchen-lighting-3-c011

Ces lustres aux effets de chandelier attrayants attirent l’attention et unissent vraiment cette charmante cuisine rustique.

Éclairez les plans de travail . Parmi tous les changements que vous pouvez apporter à l’éclairage de votre cuisine, des éclairages sous meuble de rangement sont souvent les plus économiques et les plus faciles à installer. Des éclairages alimentés par piles qui se fixent sur le dessous de vos meubles de rangement sont bon marché et permettent immédiatement d’éclairer un espace essentiel de préparation. Vous pouvez acheter des bandes de LED, voire des longueurs de ruban d’éclairage, pour créer une zone d’éclairage parfaitement uniforme. Si vous vous êtes déjà surpris à plisser les yeux lors de la préparation de repas, ou préférer une section de plan de travail bien éclairée à une autre, l’éclairage sous meuble de rangement fera une énorme différence.

Intensifiez l’éclairage . Les variateurs et les ampoules à intensité réglable sont un extraordinaire ajout à toute cuisine. La capacité de choisir rapidement la luminosité de la pièce est sous-estimée ; une fois installée, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer. Pour les technophiles, des « ampoules intelligentes » peuvent même être contrôlées par l’intermédiaire d’une application sur votre téléphone.

En haut comme en bas . L’éclairage n’est pas réservé au plafond, les éclairages de plinthe sous les meubles bas ajoutent une couche visuelle intéressante à votre cuisine. Si vous vous sentez audacieux, essayez des variations de couleur pour modifier de façon spectaculaire l’ambiance de la pièce par faible éclairage. Ces éclairages sont non seulement attrayants, ils sont pratiques : plus de faux pas ni de heurts d’orteils dans l’obscurité quand vous cherchez un en-cas de minuit !


kitchen-lighting-4-c011

L’éclairage sous l’îlot central de cette cuisine audacieuse et pleine d’assurance présente un autre élément d’intérêt visuel.

Demandez aux experts . Si vous souhaitez éliminer tous les obstacles et créer une cuisine vraiment stupéfiante, il est judicieux de faire appel à un concepteur d’éclairage professionnel qui pourra travailler aux côtés d’architectes et de cuisinistes ou modifier une cuisine existante.


Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.