Envisagez-vous d’installer un robinet d’eau chaude instantanée près de votre évier ? Lisez ce qui suit pour obtenir toutes les informations indispensables. Nous vous expliquerons comment fonctionne un robinet d’eau chaude instantanée et pourquoi vous pourriez en avoir besoin, et nous répondrons aussi à certaines des questions les plus urgentes généralement posées.


Fonctionnement d’un robinet d’eau chaude instantanée


Les robinets d’eau chaude instantanée fonctionnent comme une douche électrique. L’eau arrive du réseau de distribution de votre propriété et est rapidement chauffée par un élément électrique à l’intérieur d’un réservoir hautement isolé pour son stockage. Contrairement à une douche, la plupart des réservoirs d’eau chaude instantanée chauffent l’eau jusqu’à une température comprise entre 96 et 98 °C. Cela permet d’assurer une disponibilité instantanée d’eau très chaude sans jamais avoir à utiliser la bouilloire.


Pourquoi choisir un robinet d’eau chaude instantanée


Les raisons de choisir un robinet d’eau chaude instantanée sont nombreuses. Par exemple, vous pourriez en avoir assez de remplir et de faire chauffer votre bouilloire chaque fois que vous voulez une boisson chaude. Les raisons d’utiliser un robinet d’eau chaude instantanée comprennent notamment les suivantes :

  • Élimination des graisses tenaces des plats et des casseroles
  • Cuisson de légumes, pommes de terre et pâtes
  • « Épluchage » des tomates
  • Préparation de thé ou de café
  • Remplissage de la bouteille thermos du matin
Hot Water Tap for Sink A Guide

Questions fréquentes


  • Quelle est la taille du réservoir ? Le réservoir d’un robinet d’eau chaude peut être assez encombrant, mais tout dépend de la quantité d’eau que vous voulez stocker à un moment donné. Le stockage de l’eau varie d’un produit à l’autre, généralement de 2 à 5 litres.
  • Où se trouve le réservoir ? Alors que le robinet lui-même est normalement installé au-dessus de votre plan de travail de cuisine, le réservoir est généralement placé dans le meuble sous évier. Cela vous permet de gagner beaucoup de place sur votre plan de travail, mais vous devez prévoir moins d’espace dans les placards de rangement de la cuisine.
  • Les robinets d’eau chaude instantanée sont-ils sans danger ? Oui. L’utilisation de robinets d’eau chaude instantanée a en fait tendance à être plus sûre que celle d’une bouilloire. Alors que les bouilloires peuvent facilement être renversées, les robinets d’eau chaude instantanée sont fixes. L’extérieur des bouilloires peut également devenir très chaud, alors que les robinets d’eau chaude instantanée ne présentent pas ce risque. La plupart des robinets d’eau chaude instantanée sont aussi équipés d’un dispositif de sécurité pour éviter de verser accidentellement de l’eau chaude.
  • Le fonctionnement des robinets d’eau chaude instantanée est-il onéreux ? Pas du tout. Leur installation est assez onéreuse, mais une fois qu’ils sont en service, vous réaliserez beaucoup d’économies à long terme. Alors que les bouilloires coûtent plusieurs centimes par utilisation, les robinets d’eau chaude instantanée ne coûtent que quelques centimes par jour. En plus des économies en électricité réalisées, vous gaspillerez moins d’eau, ce qui vous permettra d’économiser encore plus d’argent, surtout si vous utilisez un compteur d’eau qui mesure et facture en fonction de votre consommation.
  • Devra-t-il être installé par un spécialiste ? À moins que vous ne soyez un plombier ou un bricoleur expérimenté, il est préférable de confier l’installation de votre robinet d’eau chaude instantanée à un professionnel.
  • Devrais-je choisir un robinet d’eau chaude ou un robinet d’eau bouillante ? Il existe deux types de robinets d’eau chaude : les robinets d’eau chaude et les robinets d’eau bouillante. La différence de température est très faible entre 96 et 98 °C par rapport à 100 °C. Si vous faites beaucoup de café, vous aurez assurément besoin d’un robinet d’eau chaude, car l’eau bouillante pourrait brûler vos grains de café. Les robinets d’eau chaude constituent généralement la meilleure option, donc à moins que vous n’ayez un besoin spécifique de disposer d’eau à exactement 100 °C, un robinet d’eau chaude est probablement le meilleur choix et le plus abordable.

Avant de choisir un robinet d’eau chaude instantanée, vérifiez que vous disposez de suffisamment d’espace et comparez plusieurs modèles différents pour vous assurer d’obtenir les caractéristiques que vous souhaitez. Il s’agit d’un investissement coûteux, mais qui vous permettra d’économiser beaucoup de temps et d’argent à long terme.


Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.