Des recherches ont montré que pendant la période de Noël, plus de 250 000 dindes sont gaspillées, ainsi que 7,5 millions de mince pies et 170 tonnes de choux de Bruxelles.

En outre, les amateurs de thé au Royaume-Uni boivent environ 165 millions de tasses de thé par jour, et vous pouvez imaginer que cette consommation connaît un pic pendant les fêtes. Une bouilloire met au minimum deux minutes 20 secondes pour faire bouillir un litre d’eau, alors vous risquez de rater des temps de jeux festifs précieux avec votre famille pendant que vous attendez, encore, que la bouilloire finisse de faire bouillir l’eau.

De plus, selon Energy Saving Trust, 40 pour cent des foyers utilisent la bouilloire au moins quatre fois par jour, et 75 pour cent admettent qu’ils font bouillir plus d’eau que ce qui leur est nécessaire, ce qui représente une quantité importante de gaspillage d’eau et d’énergie chaque année.

Ce Noël, nous encourageons les consommateurs et nos partenaires commerciaux à apporter des changements positifs à leur mode de vie qu’ils pourront poursuivre jusqu’en 2020.

Nous nous engageons à produire des solutions améliorant le mode de vie qui encouragent une utilisation efficace de l’eau, peuvent être utilisées en toute sécurité à la maison et réduisent l’impact des déchets alimentaires et en plastique dans les décharges et l’environnement en général.

Une approche durable des déchets alimentaires pendant les fêtes

En premier lieu, il est nécessaire de les réutiliser quand c’est possible.

Pour réduire les déchets, vous pouvez réutiliser les restes pour créer des plats comme un bubble and squeak ou une tourte. Cependant, malgré tous nos efforts, il restera toujours une part de déchets alimentaires, comme les épluchures de légumes.

Nous avons même créé une infographie présentant quelques recettes avec des restes des fêtes pour commencer.

La préparation des repas occasionne presque toujours une certaine quantité de déchets alimentaires inévitables. Qu’il s’agisse d’os de poulet ou d’épluchures de légumes, ils ne peuvent pas tous servir à confectionner un délicieux en-cas de lendemain de fêtes.

Un broyeur de déchets alimentaires InSinkErator est la solution idéale pour éliminer les déchets alimentaires non comestibles lorsqu’il n’est pas possible d’avoir recours au compostage à domicile. Un broyeur de déchets alimentaires est discrètement installé sous votre évier et broie les déchets alimentaires en de minuscules particules qui sont évacuées dans vos canalisations jusqu’au système de traitement des eaux usées, où il est possible de récupérer le biogaz.

Comment un robinet d’eau chaude instantanée peut vous faire gagner du temps tout en protégeant l’environnement

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’utilisation d’une bouilloire peut vous faire perdre facilement beaucoup de temps précieux que vous auriez pu passer en famille tout en gaspillant une quantité significative d’eau et d’énergie.

Soyons réalistes, pendant les fêtes vous n’allez pas réussir à persuader vos invités amoureux du thé de sacrifier leur tasse de thé du soir. C’est une question qui ne se pose même pas.

Ceci dit, nous sommes certains que vous utiliserez la bouilloire pendant les fêtes (et tout le long de l’année d’ailleurs) pour faire bien plus de choses que juste servir une tournée de boissons chaudes. Vous l’utiliserez probablement pour ajouter davantage de liquide à une sauce, pour contribuer à retirer de la graisse qui s’est accrochée sur des casseroles et des poêles, entre autres.

Un robinet d’eau chaude instantanée InSinkErator est idéal pour accélérer une grande variété de processus dans la cuisine tout le long de la période des fêtes. Avec de l’eau chaude instantanée à la demande, vous n’utiliserez que la quantité d’eau nécessaire et ce sera parfait, par exemple, pour faire un bouillon ou réchauffer une cuillère à glace afin de pouvoir la plonger dans cette glace d’après-dîner que vous avez tant attendue.

Voici 10 de nos utilisations préférées d’un robinet d’eau chaude instantanée.

Nous fournissons des robinets d’eau chaude instantanée depuis 1973 et, durant cette période, nous avons développé des systèmes fiables disponibles dans une large gamme de styles et finitions pour répondre aux besoins de tout le monde.

Nos robinets HC1100 et HC3300 sont des robinets d’eau chaude instantanée et d’eau froide filtrée dédiés qui sont placés à côté du mitigeur principal de votre cuisine.

D’autre part, certains robinets sont conçus pour remplacer votre mitigeur principal de cuisine, comme notre 4N1 Touch. Nos robinets 4N1 Touch produisent instantanément de l’eau chaude fumante filtrée, ainsi que de l’eau froide et chaude normales. En outre, par la simple pression d’un bouton, le robinet 4N1 Touch fournit un jet d’eau froide filtrée pendant 30 secondes. Si l’utilisateur souhaite interrompre le jet avant la fin du délai des 30 secondes, il lui suffit de toucher une deuxième fois le bouton dédié pour que l’écoulement d’eau s’arrête immédiatement.

Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.