Malgré notre culture écologique, maintenant la gestion responsable des déchets alimentaires présente suffisamment d'obstacles pour vous décourager entièrement. Moins de la moitié des autorités locales au Royaume-Uni collectent actuellement les déchets alimentaires, vous mettant ainsi face au dilemme d'une élimination correcte. Même les conseils municipaux qui en font la collecte fourniront souvent une petite poubelle de cuisine mais refuseront d'accepter le sac compostable qui va avec, vous laissant ainsi avec trois jours de restes de repas dans les bras si vous essayez de verser le contenu dans la poubelle extérieure.

Cette poubelle présente son propre ensemble de défis. Si vous raclez votre assiette pour éliminer le contenu indésirable et le mettre dans quelque chose de trop petit, vous pouvez être sûr que la moitié des restes en ressortira, et que la puissante odeur nauséabonde des aliments en décomposition se libérera dans votre cuisine dès que vous tirerez sur le couvercle. Vient ensuite la question de l'emplacement. Sur la table, c'est un apport très odorant à votre espace de travail, alors que sur le sol, c'est un buffet accessible et irrésistible pour les chiens, les chats et les tout-petits trop curieux.

Le ménage anglais moyen jette 470 de livres d'aliments par an – totalisant 7,3 millions de tonnes – dont près de 40 % finissent encore dans les décharges, émettant des gaz à effet de serre lorsqu'ils pourrissent. Le fait d'installer un broyeur de déchets alimentaires chez vous détournera vos déchets alimentaires des décharges, plutôt que de les envoyer vers une station de traitement des eaux où ils peuvent être convertis en biogaz.


Qu'est-ce qu'un broyeur de déchets alimentaires ?

En tant qu'appareil compact, circulaire et très puissant qui se loge discrètement dans le placard ou sous votre évier de cuisine, un broyeur de déchets alimentaires peut être intégré sans problème dans votre système de plomberie existant. Il vous exonère entièrement de la charge des déchets alimentaires, en broyant les déchets alimentaires solides en de minuscules particules qui seront déversées dans votre système des eaux usées comme toute autre chose.

Un broyeur de déchets alimentaires révolutionnera votre cuisine – plus de déchets inesthétiques et malodorants, plus d'éclaboussures de résidus alimentaires sur le couvercle de la poubelle et plus de pêche à la fourchette que vous avez fait tomber en raclant votre assiette.

Les broyeurs de déchets alimentaires sont si efficaces et si faciles à utiliser que l'on vous pardonnera de croire qu'il s'agissait d'une nouvelle invention révolutionnaire. En fait, ici à InSinkErator, nous fabriquons des broyeurs de déchets alimentaires depuis que nous en avons eu l'idée il y a plus de 80 ans. Nos modèles haut de gamme sont fabriqués aux États-Unis avec l'ingénierie fiable et de haute qualité qui nous distingue de nos concurrents.

Étant donné que le broyeur de déchets alimentaires est raccordé à votre bonde à une extrémité et à votre tuyau d'évacuation des eaux usées de l'autre, l'eau et tout autre déchet liquide qui finirait habituellement dans l'évier passera intact(e) dans ce dernier. Cela signifie également que vous pouvez facilement jeter des aliments solides directement dans l'évier, hors de la vue, à l'écart et prêts à être broyés d'une simple pression d'un bouton.


Comment fonctionne un broyeur de déchets alimentaires ?

Il vous suffit d'avoir une alimentation et un tuyau d'évacuation des eaux usées auxquels le raccorder. Ouvrez votre robinet, mettez l'appareil en marche et raclez vos déchets alimentaires dans la bonde spécialement modifiée. Lorsque les aliments passent dans la chambre principale, qui ne présente aucune lame et pièce tranchante, un système de broyage spécialement conçu à cet effet les décompose en particules jetables.

Pourquoi devrais-je posséder un broyeur de déchets alimentaires ?

C'est bien plus qu'un gadget ou qu'un économiseur de temps. Le fait de posséder un appareil dans votre foyer vous rendra la vie un peu plus facile et les particules alimentaires seront envoyées dans le tuyau d'évacuation des eaux usées, en espérant que personne ne le remarque. Lorsque les aliments sont redirigés vers les mêmes stations de traitement que vos eaux usées, cela peut générer du biogaz précieux, ainsi que des nutriments du sol qui peuvent être utilisés comme engrais pour l'industrie agricole.

Les déchets alimentaires sont presque inévitables d'une manière ou d'une autre. Vous pourriez être fier d'imaginer des recettes qui utilisent tout ce qui se cache dans le réfrigérateur, et de toujours vous assurer qu'il ne reste rien dans les assiettes. Mais toute sorte de préparation culinaire va produire quelque chose de non comestible qui pourrait finir dans un broyeur.


Que puis-je mettre dans un broyeur de déchets alimentaires ?

Vous pourriez être surpris par ce que vous pouvez jeter dans un broyeur de déchets alimentaires - très peu d'aliments, durs ou mous, ne peuvent être traités par ce mécanisme. Même les éléments solides, tels que des os de poulet, d'autres viandes et poissons, des carapaces de crevettes, des coquilles d'œuf, et des pépins et des noyaux de fruit seront broyés facilement.

La série Evolution de broyeurs de déchets alimentaires d'InSinkErator est la plus avancée du marché. Silencieux mais puissant, ils peuvent traiter la plupart des déchets alimentaires. Contrairement à de nombreux autres broyeurs sur le marché, ils peuvent broyer des aliments filandreux et fibreux comme des peaux de banane et de la rhubarbe rapidement et facilement.

Les modèles Evolution présentent également une technologie de broyage en plusieurs étapes, assurant un broyant extrêmement fin. Vous ne devez donc craindre aucun blocage.

Les seuls déchets alimentaires que vous ne pouvez pas mettre dans un broyeur de déchets alimentaires sont :

  • Les os qui sont trop gros pour glisser facilement dans la bonde
  • Les coquilles d'huître (en raison de leur revêtement qui peut se fixer dans votre système de plomberie)
  • Les graisses, les huiles et le gras (ces derniers ne devraient jamais finir dans un évier, qu'il contienne un broyeur de déchets alimentaires ou non)


Quels mécanismes de sécurité possède un broyeur de déchets alimentaires?

En dehors de l'absence complète de couteaux ou de lames dans la chambre de broyage, tous les produits d'InSinkErator peuvent être fournis avec un sélecteur à air. Il s'agit de la méthode la plus répandue de mise en marche du broyeur de déchets alimentaires. De plus, ce dernier peut être monté sur votre plan de travail, éliminant ainsi la nécessité de toucher l'appareil électrique avec des mains mouillées.


Quelles sortes de broyeurs de déchets alimentaires y a-t-il ?

Comme les inventeurs du broyeur de déchets alimentaires, celui d'InSinkErator étant celui d'origine – souvent imité, jamais égalé – et ayant été fabriqué aux États-Unis pendant plus de 80 ans, nous l'avons certainement perfectionné jusqu'à présent.  Nos modèles les plus populaires répondent à une large variété de besoins de toute sorte de ménage et comprennent ce qui suit :

Broyeur de déchets alimentaires haut de gamme Evolution 250

Le broyeur de déchets alimentaires le plus puissant de notre gamme, l'Evolution 250 possède un bornier noir élégant, une chambre en acier inoxydable de 1 180 ml avec des éléments de broyage singulièrement supérieurs et une garantie du produit de 8 ans.

Broyeur de déchets alimentaires haut de gamme Evolution 200

60 pour cent plus silencieux que les modèles standard, cet appareil très populaire possède une technologie de broyage impressionnante en trois étapes, un système de broyage de recul automatique et une garantie du produit de 6 ans.

Broyeur de déchets alimentaires haut de gamme Evolution 150

Cet appareil d'édition spéciale est parfait pour les ménages nombreux et les familles grandissantes. Avec une chambre spacieuse de 1 005 ml et une technologie de broyage silencieuse en deux étapes, il est fourni avec une garantie de 7 ans.

Broyeur de déchets alimentaires modèle 66

Notre gamme de la série M combine le confort d'une cuisine à une conception compacte, idéal pour les plus petits placards. Le modèle 66 occupe la première place de cette gamme et est fourni avec une garantie de 4 ans.

Broyeur de déchets alimentaires modèle 56

Le modèle de la série M de moyenne gamme se logera discrètement dans votre placard de cuisine et possède une technologie de broyage puissante en une étape, un moteur de 0,55 CV et une garantie de 3 ans.

Broyeur de déchets alimentaires modèle 46

Notre modèle d'entrée de gamme de la série M est idéal pour les petits ménages et les individus. Le modèle 46 broie sans effort la plupart des déchets alimentaires et est fourni avec une garantie de 2 ans.

Les broyeurs de déchets alimentaires sont-ils rentables?

Avec une réduction importante en termes de temps et d'effort en cas de manipulation du broyeur de déchets, ainsi que des coûts de fonctionnement très faibles, les bénéfices d'un broyeur de déchets alimentaires seront immédiatement clairs. Même notre appareil le plus puissant, l'Evolution 250, consomme en moyenne 5 litres d'eau par personne et par jour (les chiffres montrent que le ménage anglais moyen consomme 349 litres par jour). Le même appareil utilise 2 à 3 kWh par an en électricité contre une moyenne globale par ménage de 3 000 à 4 000 kWh.

L'un des broyeurs de déchets alimentaires de haute qualité d'InSinkErator est un investissement vraiment rentable qui sera non seulement efficace mais rendra également votre cuisine plus rationalisée et plaisante pour cuisiner et manger.

Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.