Le robinet est probablement l’objet le plus fréquemment utilisé dans votre cuisine, il est nécessaire pour les tâches quotidiennes comme la préparation des repas, des boissons et la vaisselle. Si votre robinet est rigide, s’il fuit ou s’il a simplement l’air vieux et usé, il se peut que vous envisagiez de le remplacer. Une modernisation vaut également la peine d’être envisagée si jamais vous trouvez votre robinet frustrant à utiliser. Les petits désagréments tels que l’impossibilité de régler correctement la tête du robinet ou les éclaboussures d’eau sur les plans d’eau peuvent être résolus grâce à un choix de conception plus judicieux. Le robinet étant au cœur de tout ce que vous faites dans la cuisine, il est important de choisir le bon. Heureusement, nous sommes là pour vous aider !

Le premier point à prendre en compte est la fonctionnalité. Plus loin dans cet article, nous ferons part de nos conseils et recommandations pour choisir un robinet qui correspond à votre environnement. Mais aussi esthétique soit-il, il est inutile d’installer un robinet avec une belle conception s’il ne répond pas à vos besoins ! 

Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous utilisez le plus souvent votre robinet et votre évier, et basez-vous sur cela.


Le plongeur

Si vous vous retrouvez chaque soir avec les coudes plongés dans l’eau savonneuse et la vaisselle sale, pensez à un robinet réglable avec un tuyau extensible. La possibilité de contrôler l’orientation de l’écoulement de l’eau est une grande aide au moment de laver des objets aux formes gênantes, comme les verres à vin et les tamis, et est aussi particulièrement utile pour laver les grandes casseroles ou les plats de cuisson qui ne rentrent pas facilement dans l’évier.

Un robinet secondaire d’eau bouillante est une option supplémentaire à envisager. Nous savons tous que certains éléments ne sont vraiment propres qu’après un bon trempage, c’est-à-dire en les remplissant d’eau bouillante de la bouilloire et en laissant agir ! Le fait d’avoir de l’eau bouillante à la demande permet d’enlever les taches tenaces et les aliments collés, ce qui permet de gagner du temps et d’éviter la sensation désagréable de savoir qu’il reste encore une plaque à pâtisserie à laver plus tard !

Read More...
Le plongeur
Le plongeur
Le buveur de thé

Le buveur de thé

Les foyers consomment beaucoup de boissons chaudes : le café du matin, le thé, le chocolat chaud pour les froides soirées d’hiver ou même le citron chaud lorsque l’on est enrhumé ! Quel que soit votre choix, le fait d’avoir un robinet d’eau bouillante vous évite d’utiliser une bouilloire, ce qui vous fait gagner du temps et de l’espace précieux sur le plan de travail.

 

Si vous ne souhaitez pas faire de gros changements ou si vous êtes satisfait de votre robinet principal, vous pouvez installer un robinet secondaire à côté du robinet principal. Si vous envisagez de remplacer l’ensemble de votre robinet, un mitigeur combiné trois en un (eau froide, chaude et bouillante) est un excellent choix. Notre propre mitigeur 3N1 s’adapte aux raccords de robinets de cuisine standard de 35 mm. Il constitue donc également une excellente option si vous ne souhaitez pas apporter de modifications à votre plan de travail.

Read More...
Le buveur de thé

Le chef

abattu par les frustrations. Certains robinets de cuisine sont à débit réglable, la possibilité de passer à un réglage doux de type douche est idéal pour rincer les fruits et les légumes.

Selon la qualité de l’eau de votre région, votre eau du robinet peut contenir des impuretés minérales ou des traces de chlore, elle est parfaitement propre à la consommation, mais le caractère de votre eau affecte le goût des aliments que vous cuisinez. Un robinet d’eau filtrée vous donne une eau parfaitement pure, directement du robinet, ce qui est particulièrement important pour les aliments qui absorbent de l’eau lors de la cuisson, comme le riz ou la semoule, et qui contribue également à prévenir la corrosion ou les taches sur vos ustensiles de cuisine au fil du temps.

Un robinet d’eau bouillante est une autre modification qui vous aidera à préparer les repas, du remplissage des casseroles au rinçage des pâtes, il est utile à bien des égards. Si vous passez beaucoup de temps à cuisiner, pensez à notre robinet d’eau filtrée HC3300. Il distribue à la fois de l’eau bouillante et de l’eau froide filtrée sur simple pression d’un levier, sans aucune impureté pouvant affecter le goût de vos aliments.

Read More...
Le chef
Le chef


Une fois que vous avez choisi les caractéristiques que vous recherchez pour un robinet, il est temps de réfléchir aux choix du design. Souvent, le robinet de la cuisine est remplacé en même temps que l’évier, mais si vous gardez l’évier, assurez-vous que votre choix de nouveau robinet ne dénote pas ! Cette belle finition en or brossé peut paraître superbe dans le magasin, mais elle peut sembler décalée si elle est combinée avec un évier en acier inoxydable. D’autres éléments que la simple couleur sont à prendre en compte, un robinet moderne et élégant paraîtra déplacé s’il est associé à un évier en émail de style rustique et champêtre.

Une fois que vous avez pris en compte l’évier, regardez le reste de la pièce. Y a-t-il un thème cohérent ? Si tel est le cas, assurez-vous que votre choix de robinet n’entre pas en conflit avec d’autres accessoires (poignées de placards, de portes etc.). Comme pour l’évier, vous ne recherchez pas seulement la couleur, les matériaux, les textures et le style de conception sont essentiels. Heureusement, il y a tant de robinets sur le marché que vous êtes presque certains de trouver ce que vous cherchez.

Enfin, vous constaterez des écarts considérables dans le prix des robinets, qui peuvent aller d’un prix dérisoire à un prix exorbitant. Même s’il n’est pas nécessaire de se jeter sur le haut de gamme pour obtenir un produit de qualité, la robinetterie de cuisine est un domaine où il n’est pas avantageux de lésiner. Un robinet sera utilisé des dizaines de fois par jour, tous les jours de l’année. Si vous payez pour la qualité et faites vos recherches avant d’acheter, vous pouvez être sûrs de faire un achat qui durera des années.


Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.