Au moment de remplacer votre cuisine par la pièce de vos rêves consacrée à la famille et au divertissement, il est facile d’aller trop vite en besogne et peut-être de s’emballer un peu. Il y a un temps pour s’enthousiasmer, mais malheureusement pour l’instant, ce n’est pas le cas.

Bien que les cuisinistes soient très utiles, il ne faut pas se fier uniquement à leurs conseils. Leurs conseils sont excellents, mais la cuisine sera la vôtre. Cela signifie que la cuisine finale, une fois achevée, doit refléter vos idées, vos préférences et vos besoins.

En fait, il y a 8 détails importants sur lesquels vous devez vous concentrer et que vous devez bien régler, avant de pouvoir vous enthousiasmer pour votre nouvelle et fabuleuse cuisine à venir !

1. Quel est mon budget ?

En effet, la première chose que vous devez savoir en ce qui concerne la rénovation prévue de votre cuisine, c’est le montant exact de votre budget disponible. Bien sûr, si vous envisagez même de rénover votre cuisine, vous avez probablement économisé une jolie somme. Mais ne vous basez pas sur des « peut-être », déterminez un montant certain et ne dépassez pas votre limite.

2. La forme de la pièce correspond-elle à l’agencement préféré de ma cuisine ?

Cette question est presque aussi importante que le budget. Il est inutile d’avoir une cuisine de rêve en tête si votre pièce ne convient pas à cette idée ou ne peut pas être facilement et économiquement modifiée pour s’adapter à votre projet. Vous souhaitez peut-être un espace ouvert et un grand îlot de cuisine, mais si l’espace ne peut pas l’accommoder, vous devez considérer un autre agencement. S’il existe des manières viables de modifier la forme de votre cuisine et d’augmenter la surface disponible, c’est la première tâche à exécuter.

3. Quelles sont mes options de gain de place ?

Si vous ne pouvez pas augmenter la surface de votre cuisine, vous devez trouver des idées de gain de place pour maximiser votre espace disponible. Lisez quelques magazines de décoration intérieure, demandez des conseils et réfléchissez à ce qui est possible. Un robinet d’eau bouillante permet de se passer d’une bouilloire. Cela permet de libérer de l’espace sur le plan de travail. Une certaine réflexion est requise, mais elle peut en valoir largement la peine.

4. Comment choisir le bon cuisiniste ?

L’obtention de recommandations est essentielle lors du choix d’un cuisiniste. Mais s’il ne vous écoute pas ou s’il a des idées différentes des vôtres, poursuivez votre recherche jusqu’a ce que vous trouviez le bon. La conception doit être bonne, sinon la cuisine ne vous conviendra pas. Prenez le temps de trouver le bon cuisiniste.

5. Puis-je avoir tout ce que je veux ?

Il n’est pas toujours possible de tout avoir exactement comme on le souhaite et cela se produit assez souvent quand il s’agit d’une nouvelle cuisine. Il est important de savoir ce que l’on veut, mais il est aussi important de connaître ce qui ne vous est pas indispensable. Une façon d’opérer cette distinction consiste à rédiger une liste de vos fonctionnalités préférées en commençant par celles qui sont indispensables et en terminant par celles qu’il serait bien d’avoir, sans être essentielles. Une liste de classement facilite l’identification rapide des éléments indispensables et des articles facultatifs. Que ce soit par souci de gain de place ou pour des raisons budgétaires, l’art du compromis sera utile lors de la planification de votre cuisine !

Puis-je avoir tout ce que je veux ?

6. Où placer ces prises électriques ?

Nous le savons, ce détail semble un peu fastidieux. Mais il revêt la plus grande importance en matière de conception d’une cuisine. Combien de prises électriques avez-vous besoin, où seront-elles les plus utiles, tout en respectant les réglementations de sécurité, près des placards ou sur votre nouveau îlot de cuisine ? N’oubliez pas d’en tenir compte au regard de l’emplacement prévu des appareils électroménagers. Après tout, il est vain d’avoir l’emplacement parfait pour votre réfrigérateur, mais pas de prise électrique à proximité. Il s’agit d’une tâche importante et, quand tout sera en place, vous serez heureux d’avoir pris le temps de le faire correctement.

7. De quel espace de rangement ai-je besoin ?

Le rangement est un autre aspect important à définir clairement avant de finaliser tout programme rigoureux de rénovation de cuisine. Même si vous pensez ne pas avoir besoin de plus d’espace de rangement que dans votre cuisine actuelle, veillez à ne pas en perdre. Des solutions ingénieuses sont disponibles. Visitez beaucoup de salles d’exposition pour voir ce qui pourrait vous plaire et ce qui répondrait à vos besoins.

8. Cuisine, espace familial, salle de divertissement ?

La cuisine est bien plus qu’une simple pièce de préparation et de cuisson des aliments. Elle est le cœur du foyer et les choix de conception que vous faites doivent le refléter, en fonction de vos besoins. Est-ce une pièce qui comportera un sofa, un coin petit-déjeuner, une table et beaucoup d’espace de préparation des aliments ? Recherchez-vous un endroit plus calme, juste pour cuisiner et étudier ? Ou est-ce le centre du foyer, où tout le monde peut à tout moment passer du temps ensemble et divertir la famille et les amis ? Réfléchissez, décidez, puis planifiez en conséquence.​​​​​​​

Prenez le temps de bien faire les choses

Comme vous pouvez le constater, vous devez prendre de nombreux détails en compte avant de commencer à planifier votre nouvelle cuisine. Nous vous assurons toutefois que si vous prenez ce temps, le processus de conception se déroulera plus facilement et vous serez l’heureux propriétaire de la cuisine parfaite pour votre maison, vos besoins et votre budget !

Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.