La cuisine est désormais la pièce maîtresse d’une maison moderne. Vous vous attendez à ce que toute conception de cuisine luxueuse inclue une technologie de pointe avec les équipements électroménagers les plus modernes et des matériaux de la meilleure qualité. Vous susciterez l’envie de vos amis avec les dernières tendances en matière de conception de cuisine et des appareils électroménagers ergonomiques qui sont non seulement élégants, mais simplifient aussi la vie.

Lisez les derniers conseils en matière de design d’intérieur pour votre projet de cuisine luxueuse:

1. Incorporer deux îlots de cuisine

Une conception de cuisine en U est bien adaptée à un projet de cuisine luxueuse, car ce style est souvent assez grand pour accommoder un îlot central pour le rangement et la préparation supplémentaires des aliments.

Avec une cuisine en U, vous pouvez même inclure deux îlots si l’espace le permet. Un îlot peut être utilisé pour la préparation des aliments et l’autre pour le divertissement. Quand vous recevez, vous pouvez préparer de la nourriture, cuisiner et servir à distance de vos invités, tout en étant toujours capable de discuter avec eux.

De nombreuses personnes commettent l’erreur d’oublier le confort de s’asseoir autour de leur îlot de cuisine et se retrouvent inconfortablement perchées sur un tabouret de bar pendant une longue période.

Veillez à inclure des tabourets de bar garnis et rembourrés pour le confort autour de vos îlots. Pour une commodité sans équivalent, pourquoi ne pas inclure des stations de charge pour votre ordinateur et votre téléphone portables? Vous pourrez alors travailler sur l’îlot de cuisine aussi longtemps que nécessaire, sans craindre d’épuiser la batterie.

2. Inclure des espaces de rangement intégrés

Veillez à inclure de nombreux espaces de rangement intégrés dans votre projet de cuisine. Il est essentiel de cacher les articles disgracieux dans une cuisine de luxe et les espaces de rangement escamotables présentent la solution idéale, soit avec un garde-manger directement coulissant, soit avec des étagères de meuble de rangement qui se tirent puis se rabattent.

Vous devez aussi vous assurer que tous vos articles de cuisine restent facilement accessibles. Par exemple, des placards et tiroirs de tri des déchets vous aideront à organiser votre recyclage tout en le maintenant hors de vue.

Pensez à un « rangement mural » plutôt qu’à des « meubles de rangement muraux ». Des étagères et des meubles de rangement ouverts peuvent être des expressions fonctionnelles, à la fois tendance et pratiques. Peignez une ou deux étagères d’une couleur plus vive et audacieuse que les autres pour obtenir un aspect chic.

3. Une hotte masquée est indispensable

La tendance consistant à utiliser la cuisine comme espace de divertissement entraîne la nécessité de cacher des objets disgracieux ou, s’il est impossible de les masquer, de les rendre attrayants. Des ventilateurs de plafond affleurants ou des ventilateurs surplombant le plan de travail sont populaires dans les conceptions de cuisines luxueuses, ainsi que les hottes suspendues.

Un autre conseil consiste à acheter une hotte dotée d’un couvercle amovible et à remplacer ce dernier par un matériau identique à celui des surfaces de la cuisine ou des dosserets.

4. Ajouter des détails luxueux

La personnalisation des cuisines est tendance en 2018. Une astuce de décoration intérieure consiste à ajouter des détails sur les meubles de cuisine; pensez à de riches couleurs, du verre fumé et des éléments métalliques tendance.

Des placages sombres et des bois à gros grains sont aussi des tendances que vous pouvez incorporer à votre projet de cuisine luxueuse.

Les cuisines minimalistes dotées de mécanismes d’ouverture de meuble de rangement par poussée étaient populaires ces dernières années, mais la conception des cuisines luxueuses s’éloigne maintenant de cette tendance et incorpore des poignées remarquables et très ornées.

Des poignées en cuivre et or rose sont populaires, apportant plus de chaleur visuelle que le noir ou l’acier inoxydable.

5. Faire de l’éclairage une caractéristique distinctive délibérée

Qu’est-ce qu’une cuisine luxueuse sans un éclairage suffisant pour vraiment l’apprécier? Un vrai lustre coup de cœur fera une impression et apportera beaucoup de lumière dans votre cuisine, lui donnant l’illusion d’être plus spacieuse. Il est aussi plus facile de préparer et de cuire de la nourriture dans un bon éclairage. Un lustre remarquable mettra immédiatement votre cuisine en valeur.

Pour donner une apparence futuriste à votre cuisine, installez des éclairages LED le long de vos plans de travail, derrière les dosserets en verre et sous vos meubles de rangement. Choisissez des éclairages dont vous pouvez changer la couleur grâce à un commutateur pour créer différentes ambiances. Il s’agit d’une excellente option si vous aimez recevoir.

6.  Ne pas oublier l’évier

L’équipement le plus utilisé dans la cuisine est l’évier et la combinaison de robinets. Lorsque vous planifiez votre projet de cuisine luxueuse, vous devez budgétiser une somme suffisante pour cette partie de la cuisine sollicitée de façon très intense. Il est conseillé de dépenser autant que le budget le permet pour des conceptions de haute qualité qui supporteront des années d’utilisation constante. La popularité de la bouilloire décline dans la société actuelle où le temps est si précieux. Vous apprécierez donc les gains de temps que procure un robinet d’eau chaude dans votre projet de cuisine luxueuse.

7. Considérer un autre sol luxueux

Il ne fait aucun doute que lorsqu’on pense à un sol luxueux, on imagine automatiquement un marbre somptueux et décadent. Toutefois, si vous souhaitez quelque chose de différent, vous pouvez envisager deux autres revêtements de sol luxueux:

  • des carrelages marocains élégants et complexes

Toutes les options de conception de carrelage sont possibles. Vous pouvez trouver des carreaux anciens récupérés, des carreaux fabriqués à la main, des carreaux personnalisés ou des mosaïques de galets, à se procurer en magasin ou à commander auprès d’un artiste.

  • le bois d’ingénierie

Avec une couche supérieure constituée d’un placage fin de bois massif et une couche de base en panneau de bois à haute densité ou en contreplaqué, le bois d’ingénierie requiert moins de maintenance que le bois dur massif. Il est extrêmement durable et ne nécessite aucune finition ou reprise de finition.

Outre votre nouveau sol, vous pouvez ajouter un tapis luxueux pour créer un attrait confortable et néanmoins sophistiqué. Essayez un grand tapis turc qui va parfaitement sous la table de la cuisine.

8. Utiliser des appareils électroménagers multifonctionnels

Le « triangle de travail » traditionnel des conceptions de cuisine du passé est moins populaire maintenant que vous pouvez acheter des appareils électroménagers multifonctionnels. Vous pouvez organiser des groupes d’appareils électroménagers intégrés dans de grands tiroirs et derrière des portes de meubles de rangement.

Intégrez la technologie dans la conception de votre cuisine en créant une cuisine intelligente, de l’éclairage que vous pouvez contrôler par l’intermédiaire de votre smartphone aux fours qui vous enverront un SMS quand votre dîner est cuit à la perfection.

L’inclusion d’un nouveau réfrigérateur ou d’une nouvelle cuisinière à la pointe de la technologie dans votre projet de cuisine émerveillera vos invités et vous facilitera aussi la vie. Découvrez le réfrigérateur Family Hub de Samsung qui inclut des fonctions de divertissement et d’organisation de la famille.

9. Inclure une arrière-cuisine

Un conseil de cuisiniste que vous ne regretterez pas pour la conception de votre cuisine luxueuse : incorporer une arrière-cuisine.

L’engouement à l’égard des garde-manger n’est pas qu’un signe de nostalgie. Les garde-manger ont une vraie fonction utilitaire et sont devenus un luxe en raison de l’espace supplémentaire que nous exigeons de nos cuisines.

Avec la tendance de cultiver ses propres fruits et légumes, vous pourriez avoir plus de produits frais à conserver, à côté de vos bocaux, paquets et boîtes. Une arrière-cuisine résoudra ce problème au milieu d’étagères et de tiroirs bien ordonnés, le tout à l’abri du regard de vos invités lorsque la porte de l’arrière-cuisine est fermée.

Vous pouvez même inclure un petit évier rustique, un lave-vaisselle supplémentaire pour recevoir et une échelle roulante pour atteindre les étagères supérieures pour une optimisation de l’utilisation de l’espace disponible.

Si vous travaillez à domicile ou si vos enfants aiment faire leurs devoirs dans la cuisine, vous pouvez décider d’incorporer un bureau dans votre arrière-cuisine, dissimulé de la cuisine principale. En ajoutant un bureau, vous éviterez aussi ces piles disgracieuses de courrier sur une surface de la cuisine.

10. Inclure quelques objets remarquables

Lorsque vous recevez dans une cuisine luxueuse, vous devez y inclure quelques éléments impressionnants.

Quelques ajouts à envisager avant de vous lancer dans votre projet de conception de cuisine luxueuse comprennent :

Une friteuse ou une plaque de cuisson intégrée avec un wok à induction affleurant et un grill pour une cuisine spectaculaire sur votre îlot de cuisine

Une cave à vin ou un refroidisseur à vin intégré pour toujours disposer d’une bouteille fraîche

Un tiroir chauffe-plats intégré pour vos assiettes. Vous n’aurez plus à leur trouver une place dans le four pour les réchauffer

Un tiroir chauffant pour ceux qui ambitionnent d’être la star de la prochaine série The Great British Bake Off

Un cuisiniste travaillera avec vous pour réaliser votre concept de cuisine luxueuse. Vérifiez qu’il a acquis une expérience sur d’autres projets de cuisine haut de gamme et qu’il sera capable de suggérer des idées, des conceptions et conseils créatifs auxquels vous n’auriez pas pensé pour concrétiser votre rêve de cuisine sur mesure.


Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.