A pesar de nuestra cultura ecológica, en este momento el manejo responsable de los desperdicios de alimentos tiene una cantidad de obstáculos tan grande que es fácil desanimarse. Menos de la mitad de los gobiernos locales en el Reino Unido recogen desperdicios de alimentos actualmente, lo que representa una carga para usted en cuanto al dilema de tener que desecharlos adecuadamente por su cuenta. Incluso las municipalidades que los recogen, suelen suministrar un cesto de cocina pequeño pero rechazan la bolsa compostable que lo recubre por dentro, lo que le obliga a convivir con residuos alimentarios de tres días mientras intenta sacudir el contenido de la bolsa en el contenedor de la acera.

Además, este cesto presenta sus propios desafíos. Restregar el contenido no deseado del plato en algo tan pequeño seguramente haga caer afuera la mitad de los residuos, y el potente hedor de la comida en descomposición se desata sobre su cocina cada vez que abre la tapa. Luego está la cuestión de dónde debe ubicarse el cesto. Sobre la mesada, es apenas un compañero oloroso de su espacio de trabajo, mientras que en el piso es un comedor accesible e irresistible para perros, gatos e incluso bebés curiosos.

El hogar promedio del Reino Unido desecha comida por un valor de 470 libras por año, un total de 7,3 millones de toneladas de las cuales el 40 % sigue su destino a rellenos sanitarios y emite peligrosos gases efecto invernadero mientras se descompone. Instalar un desechador de desperdicios de alimentos en su hogar hará que los desechos no vayan a rellenos sanitarios y se dirijan a plantas de tratamiento de aguas cloacales, donde pueden transformarse en biogás.


¿Qué es un desechador de desperdicios de alimentos?

Un desechador de desperdicios de alimentos es una unidad compacta, circular y muy potente que se coloca de forma discreta en un armario o el espacio debajo del fregadero que puede integrarse sin problemas con su sistema de plomería existente. Quita de su ámbito totalmente el problema de los desperdicios de alimentos, al triturar los desperdicios sólidos en pequeñas partículas que se eliminan a través del sistema de aguas cloacales junto con todo lo demás.

Un desechador de desperdicios de alimentos revolucionará su cocina: no más basura maloliente y desprolija, no más desperdicios de alimentos estrellados contra la tapa del cesto, y no más “pescar” ese tenedor que dejó caer mientras restregaba el plato.

Los desechadores de desperdicios de alimentos son tan eficientes y fáciles de usar que le perdonaremos que pronto se olvide de que se trata de un invento revolucionario. De hecho, en InSinkErator fabricamos desechadores de desperdicios de alimentos desde que se nos ocurrió la idea, hace 80 años. Nuestros modelos de primera se fabrican en los Estados Unidos con el tipo de diseño confiable y de alta calidad que nos destaca por sobre la competencia.

Debido a que el desechador de desperdicios de alimentos se conecta con el orificio de desagote en un extremo y con la tubería de aguas cloacales del otro, el agua y el resto de los líquidos de desecho que normalmente se eliminan a través del fregadero pasarán por él sin problemas. Esto también significa que puede desechar fácilmente alimentos sólidos por el fregadero. Ojos que no ven, corazón que no siente: listos para ser triturados con solo pulsar un botón.


¿Cómo funciona un desechador de desperdicios de alimentos?

Todo lo que se necesita es una fuente de energía y una tubería de aguas cloacales. Abra el grifo, encienda la unidad y restriegue los desperdicios de alimentos por el orificio del fregadero especialmente modificado. A medida que los alimentos pasan por la cámara principal, que no tiene cuchillas ni partes filosas, un sistema de trituración especialmente diseñado lo descompone en partículas eliminables.

¿Cómo funciona un triturador de desperdicios de alimentos InSinkErator?

¿Por qué debería comprar un desechador de desperdicios de alimentos?

Es mucho más que un electrodoméstico que le permite ahorrar tiempo. Aunque tener uno en el hogar hará que la vida sea un poco más fácil, no solo envía partículas de alimentos por la tubería de agua sin que nadie lo note. Cuando los alimentos se redirigen a las mismas plantas de tratamiento donde van las aguas cloacales, puede generarse biogás valioso, además de nutrientes para el suelo que pueden utilizarse en fertilizantes para el sector agrícola.

Los desperdicios de alimentos son prácticamente imposibles de evitar en una forma u otra. Quizás su orgullo sea idear recetas que usen todo lo que anda dando vueltas por el refrigerador, y asegurarse siempre de que no sobre nada de comida en el plato. Pero todo tipo de preparación de comida produce algo imposible de comer que debe desecharse inevitablemente.


¿Dónde puedo colocar un desechador de desperdicios de alimentos?

Se sorprenderá de la cantidad de comida que puede desechar en un desechador de desperdicios de alimentos. Hay muy pocos alimentos sólidos, sean blandos o duros, que su mecanismo no puede procesar. Incluso desperdicios duros, como huesos de pollo, otras carnes y pescado, cáscaras de langostinos, cáscaras de huevos, carozos de frutas y piedras se triturarán con facilidad.

La serie Evolution de InSinkErator de desechadores de desperdicios de alimentos es la más avanzada del mercado. Silenciosa y potente, puede procesar prácticamente cualquier cosa. A diferencia de muchos otros desechadores en el mercado, pueden triturar partes de alimentos filamentosas y fibrosas, como cáscaras de banana y ruibarbo de manera rápida y sencilla.

Los modelos Evolution también incluyen tecnología de trituración en varias etapas, lo que garantiza una molienda extremadamente fina para que no deba preocuparse por los atascos.

Las únicas partes de alimentos que no debe colocar en un desechador de desperdicios de alimentos son:

  • Huesos de un tamaño que les impida pasar con facilidad por el orificio
  • Cáscaras de ostras (ya que tienen un recubrimiento que puede adherirse al sistema de plomería)
  • Grasas y aceites (que no deben desecharse por ningún fregadero, contenga un desechador de desperdicios de alimentos o no)

¿Qué mecanismos de seguridad posee un desechador de desperdicios de alimentos?

Además de la completa ausencia de cuchillas o aspas dentro de la cámara de molienda, cualquiera de los productos de InSinkErator puede incluir un interruptor neumático. Este es el método más popular para encender el desechador de desperdicios de alimentos, y puede montarse en la mesada para eliminar la necesidad de tocar la unidad eléctrica con las manos mojadas.


¿Qué tipos de desechadores de desperdicios de alimentos existen?

Como inventor del desechador de desperdicios de alimentos, InSinkErator es el original, muy imitado aunque jamás igualado. Y debido a que lo hemos fabricado en los Estados Unidos durante más de 80 años, a esta altura ciertamente lo hemos perfeccionado. Nuestros modelos más populares satisfacen distintas necesidades para todo tipo de hogares, e incluyen lo siguiente.

Desechador de desperdicios de comida Evolution 250 Premium

El Evolution 250 es el desechador de desperdicios de alimentos más potente de nuestra gama. Incluye un elegante diseño en color negro, una cámara de acero inoxidable de 1180 ml con exclusivos elementos de molienda de calidad superior y una garantía de producto de 8 años.

Desechador de desperdicios de comida Evolution 200 Premium

Esta unidad es muy popular, además de ser un 60 por ciento más silenciosa que los modelos estándar. Posee una impresionante tecnología de molienda en tres etapas, un sistema de molienda de inversión automática, y una garantía de producto de 6 años.

Desechador de desperdicios de comida Evolution 150 Premium

Esta unidad de edición especial es perfecta para hogares grandes y familias en expansión. Con una espaciosa cámara de 1005 ml y una silenciosa tecnología de molienda en dos etapas, viene con una garantía de 7 años.

Desechador de desperdicios de comida Modelo 66

Nuestra gama Serie M combina comodidad en la cocina con un diseño compacto, perfecto para armarios pequeños. El Modelo 66 se ubica en el tope de esta gama e incluye una garantía de 4 años.

Desechador de desperdicios de comida Modelo 56

El modelo Serie M de gama media entrará de manera discreta en el armario de la cocina, y posee una potente tecnología de molienda en una sola etapa, un motor de 0,55 hp y una garantía de 3 años.

Desechador de desperdicios de comida Modelo 46

Nuestro modelo Serie M de nivel básico es ideal para hogares pequeños e individuos. El Modelo 46 tritura sin esfuerzo la mayoría de los desperdicios de alimentos e incluye una garantía de 2 años.

¿Son eficientes los desechadores de desperdicios de alimentos?

Con una reducción de tiempo y esfuerzo significativa al manejar desperdicios de alimentos, además de costos de funcionamiento muy bajos, los beneficios de un buen desechador de desperdicios de alimentos serán evidentes de inmediato. Hasta nuestra unidad más potente, la Evolution 250, utiliza un promedio de solo 5 litros de agua por persona por día (las cifras demuestran que un hogar promedio en el Reino Unido utiliza 349 litros por día). La misma unidad utiliza entre 2 y 3 KWH por año de electricidad, contra un promedio por hogar de 3000 a 4000 KWH.

Uno de los desechadores de desperdicios de alimentos de alta calidad de InSinkErator es una inversión que realmente vale la pena, ya que no solo probará ser eficiente, sino que además hará que su cocina logre optimizarse más y sea un lugar placentero para cocinar y comer.

Active JavaScript para usar este sitio web.