In letzter Zeit scheint es, als ob es unter den Küchenhelfern jede Woche ein neues Must-have gibt. In einer Welt, in der Ihr Kühlschrank Nahrungsmittel für Sie bestellen und Ihr Smartphone den Toaster einschalten kann, ist es manchmal schwierig zu erkennen, was wirklich sinnvoll ist. Doch inmitten des Hypes um Vorzeige-Innovationen gibt es bestimmte Dinge, die Ihren Alltag merklich vereinfachen. Der Heißwasserhahn von InSinkErator ist eines davon.

Warum sollte ich mir einen Heißwasserhahn anschaffen?

Bedenkt man all die Zeit, die man mit Warten auf den Wasserkocher vergeudet hat, kann man sich schnell fragen, ob man in derselben Zeit nicht auch einen Bestseller-Roman hätte schreiben können, denn die Statistik spricht für sich. Wir verschwenden über £68 Millionen im Jahr, weil wir den Wasserkocher zu voll machen und 67 % aller Nutzer füllen bei jedem Gebrauch mehr Wasser als nötig ein. Neben der Wasserrechnung ist auch der Stromverbrauch nicht außer Acht zu lassen. Wie oft mussten Sie das Wasser erneut aufkochen, weil Sie abgelenkt wurden als Sie sich einen Tee machen wollten?

Der Wasserkocher gehört zur Grundausstattung einer jeden britischen Küche und hat seit jeher seinen festen Platz auf der Arbeitsplatte, sodass viele nie auf die Idee gekommen sind, diese Methode in Frage zu stellen. Doch schaut man sich den Wasserkocher einmal genauer an – insbesondere vor dem Hintergrund des Umweltschutzes und der Abfallreduzierung –, erscheinen die Millionen von Wasserkochern, die in den britischen Küchen lungern, schon etwas veraltet.

Viele Küchenhelfer scheinen etwas für Faule zu sein (Wer hätte gedacht, dass es so schwer ist, eine Einkaufsliste zu schreiben?), doch ein Heißwasserhahn bietet Ihnen viel mehr als nur zwei zusätzliche Minuten Schlaf vor Ihrem morgendlichen Kaffee. Er ist nicht nur eine platz-, geld- und zeitsparende Alternative zu Ihrem Wasserkocher, sondern er lässt Ihre Küche auch aufgeräumter wirken und bringt zahlreiche Vorteile beim Kochen, Saubermachen und Bewirten von Gästen im wohl wichtigsten Raum Ihres Zuhauses.

Wie funktioniert ein Heißwasserhahn?

Er ist schnell, praktisch und einfach zu bedienen. Mit nur einem Hebelgriff haben Sie heißes, fast kochendes, gefiltertes Wasser, wann immer Sie möchten. Er funktioniert ähnlich wie ein Durchlauferhitzer und verwendet Wasser aus der Wasserleitung Ihres Hauses, das schnell durch ein elektrisches Heizelement erhitzt wird – das alles in einem extrem gut isolierten Tank.

Die meisten Heißwasserhähne spenden Wasser bei einer Temperatur zwischen 96 und 99 °C. Diese Temperatur liegt genau unter dem Siedepunkt (100 °C) und bietet die selben Vorteile ohne Ihren Kaffee zu verbrühen – tatsächlich muss Ihr „kochendes“ Wasser im Alltag nicht wirklich 100 °C heiß sein.

Alle InSinkErator Heißwasserhähne können an Ihrem vorhandenen Spülbecken installiert werden, und unsere beliebten 3N1 oder 4N1 Modelle können die gesamte Mischbatterie ersetzen, da sie auch über einen normalen Warm- und Kaltwasserhahn verfügen. Einige Modelle bieten darüber hinaus auch kaltes, gefiltertes Wasser aus demselben Hahn wie das fast kochende Wasser – eine praktische Alternative zu den unhandlichen Filterkannen, die viel Platz in der Kühlschranktür wegnehmen.

Jeder, der mit einem Schraubenschlüssel umgehen kann, kann ihn einfach installieren und bekommt so ein dezentes und modernes Zubehör für den Bereich rund um die Spüle. Der Filter und der Tank passen bequem in den Unterschrank unter der Spüle. Damit wird der Gehalt an Chlor und Blei sowie Trübheit, unangenehmer Geschmack oder Geruch im Wasser reduziert, um es so rein wie möglich zu machen.

Für welche Anwendungen kann ich einen Heißwasserhahn verwenden?

Die Vorzüge eines Heißwasserhahns reichen viel weiter als eine schnelle Tasse Tee zuzubereiten. Sobald Sie selbst einen besitzen, werden Sie staunen, welche Erleichterung es für größere und kleinere Küchenaufgaben ist, fast kochendes Wasser auf Knopfdruck zu bekommen.

  • Heiße Getränke auf Knopfdruck. Bereiten Sie Tee oder Kaffee 20 Mal schneller zu als mit einem Wasserkocher. Das ist natürlich keine Ausrede, um 20 Mal so viele Tassen zu trinken.
  • Thermoskanne auffüllen. Ganz egal was das Getränk Ihrer Wahl ist, Sie können Ihre Thermoskanne jeden Morgen mit genau der richtigen Menge dampfend heißem Wasser füllen.
  • Geschirr spülen. Manchmal ist das heiße Wasser aus dem normalen Warmwasserhahn einfach nicht heiß genug. Wenn Sie Pfannen mit festsitzenden, hartnäckigen Fettflecken spülen wollen, geben Sie etwas dampfend heißes Wasser in die Spüle.
  • Pasta kochen. Warten Sie nicht ewig darauf, bis das kalte Wasser auf dem Herd zu kochen beginnt. Ganz gleich, ob Nudeln, Kartoffeln oder Gemüse, füllen Sie den Topf direkt am Wasserhahn mit dampfend heißem Wasser und Ihr Essen ist im Nu gekocht.
  • Wärmflaschen. Frösteln Sie nicht länger im Schlafanzug, während Sie an einem kalten Winterabend darauf warten, dass der Wasserkocher kocht.
  • Schnelle Suppen. Halten Sie Ihre Tasse mit Instantsuppe unter den Heißwasserhahn und schon können Sie Ihre Mahlzeit genießen.
  • Eier kochen. Bereiten Sie Ihr Frühstück zum Mitnehmen schneller vor, indem Sie dampfend heißes Wasser direkt aus dem Hahn in Ihren Topf füllen.
  • Leichtes Schneiden. Halten Sie Ihr Messer nur kurz unter den Hahn und schon geht das Brotschneiden und Butterschmieren mit Leichtigkeit.
  • Schraubdeckel öffnen. Natürlich dürfen Sie damit prahlen, wie Sie den Deckel ganz ohne Hilfe aufbekommen, aber viel einfacher lässt er sich aufschrauben, nachdem Sie ihn einige Sekunden unter den Heißwasserhahn gehalten haben.
  • Perfekt gegarter Reis. Nachdem der Reis gekocht ist, spülen Sie Ihn unter dem Heißwasserhahn ab, um die klebrige Konsistenz zu entfernen, durch welche die Reiskörner verkleben.
  • Leichtes Schälen. Wenn Sie Zitrusfrüchte in eine Schüssel mit dampfend heißem Wasser legen, lassen sie sich viel einfacher schälen und ergeben nebenbei auch mehr Saft beim Auspressen.
  • Tomaten häuten. Legen Sie Ihre Tomaten für ca. eine Minute in eine Schüssel mit dampfend heißem Wasser. Holen Sie sie mit einem Löffel heraus und schrecken Sie sie mit kaltem Wasser ab. Die Haut lässt sich nun ganz leicht abziehen.
  • Perfekte Eiskugeln. Nie wieder müssen Sie warten, bis Ihre Eiscreme weich wird – halten Sie den Löffel einfach kurz unter den Heißwasserhahn, um perfekte Kugeln aus dem Eis zu formen.

Welche unterschiedlichen Arten von Heißwasserhähnen gibt es?

Die Heißwasserhähne von InSinkErator werden unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt und sind in sechs eleganten wie funktionalen Modellen verfügbar, sodass mit Garantie auch ein passendes für Ihre Küche dabei ist.

4N1 Touch Heißwasserhahn

Er wurde 2019 eingeführt und ist wahrscheinlich der Hahn, der uns am meisten mit Stolz erfüllt. Mit seinem italienischen Premium-Design und modernsten Herstellungsverfahren bietet er dampfend heißes Wasser, gefiltertes kaltes Wasser sowie normales warmes und kaltes Wasser – und das alles mit nur einem Hebelgriff.

Er spendet sogar gefiltertes, gekühltes Wasser mit unserem branchenführenden Druckknopf, der sofort auf die Berührung mit dem Finger reagiert. Den 4N1 gibt es in verschiedenen Ausführungen, sodass er zu jeder Küche passt, und in drei Formen: U, J oder L-Form.

Designs zur Auswahl: Chrom, gebürsteter Edelstahl oder Samtschwarz

3N1, Heißwasser, Kombi-Mischbatterie

Dieser Wasserhahn wird zum Dreh- und Angelpunkt Ihrer Küche, er ersetzt Ihre bisherige Mischbatterie und spendet auch normales heißes und kaltes Wasser sowie natürlich auch unsere Spezialität: fast kochendes Wasser.

Designs zur Auswahl: Chrom, gebürsteter Edelstahl oder Anthrazit

HC3300 Heiß- und Kaltwasserhahn

Er zählt zu den besten Heißwasserhähnen auf dem Markt. Der HC3300 ist bequem neben Ihrer Mischbatterie platziert und spendet dampfend heißes Wasser sowie kaltes gefiltertes Wasser.

Designs zur Auswahl: Chrom oder gebürsteter Edelstahl

H3300 Heißwasserhahn

Dieser Hahn ist ein elegantes und sauberes Zubehör für Ihr Spülbecken, wenn Sie einfach nur dampfend heißes Wasser mit einem Hebelgriff wollen. Er wird neben Ihrem bereits vorhanden Wasserhahn installiert.

Designs zur Auswahl: Chrom oder gebürsteter Edelstahl

HC1100 Heiß- und Kaltwasserhahn

Mit zwei separaten Hebeln ist dieser minimalistische Hahn diskret neben Ihrem vorhanden Wasserhahn platziert und spendet Ihnen dampfend heißes sowie gefiltertes kaltes Wasser, wann immer Ihnen danach ist.

Designs zur Auswahl: Chrom oder gebürsteter Edelstahl

GN1100 Heißwasserhahn

Mit einem einzigen Hebel ist dieser einfache und moderne Hahn an Ihrem Spülbecken neben dem vorhanden Wasserhahn platziert und spendet dampfend heißes Wasser, wann immer Sie es brauchen.

Designs zur Auswahl: Chrom oder gebürsteter Edelstahl

Sind Heißwasserhähne sicher?

Wenn man bedenkt, dass sie direkt quasi brühend heißes Wasser in Ihrer Küche liefern, sind Ihre Sorgen verständlich. Ein neugieriges Kleinkind oder auch ein Gast, der seine Hände waschen will, könnte die Wasserhähne unbeaufsichtigt ausprobieren, daher ist Sicherheit die höchste Priorität bei der Konstruktion aller Heißwasserhähne. Alle InSinkErator Wasserhähne sind mit einer robusten integrierten Sicherung ausgestattet, welche verhindert, dass unbeabsichtigt fast kochendes Wasser aus dem Hahn läuft.

Der Hebel kann erst gedreht werden, wenn die Sperre nach unten gedrückt wird – und es fließt auch nur solange Wasser wie die Sperre gedrückt bleibt. Wird die Sperre losgelassen, stellt sich der Wasserhahn unverzüglich ab. Diese Vorrichtung lässt sich einfach mit einer Hand bedienen, ist aber dennoch so raffiniert gemacht, dass es höchst unwahrscheinlich ist, den Hand mit dampfend heißem Wasser aus Versehen aufzudrehen.

Einen Heißwasserhahn kann man nicht versehentlich fallen lassen oder umstoßen wie Wasserkocher, sie sind isoliert, sodass die Außenseite auch während dem Gebrauch nicht gefährlich heiß wird. Das Wasser kommt außerdem bei einem etwas geringerem Druck als bei gewöhnlichen Kalt- und Warmwasserhähnen aus dem Hahn. Damit wird dem Wasserstrahl etwas Kraft genommen und sorgt dafür, dass Spritzer auf ein Minimum reduziert werden, wenn das Wasser läuft.

Sind Heißwasserhähne teuer?

Die Kosten für die Anschaffung und Installierung eines hochwertigen InSinkErator Heißwasserhahns und -tanks spiegeln den Unterschied wider, den dieser in Ihrem Haushalt ausmachen wird. Außerdem empfehlen wir den Wasserfilter regelmäßig nach 6 bis 8 Monaten zu wechseln, damit Ihr Wasser weiterhin rein und wohlschmeckend bleibt. Doch eine Investition in diese Anschaffung bedeutet nicht, dass sie auf lange Sicht kostspielig ist. Wenn Sie momentan mehrmals täglich den Wasserkocher aufsetzen, dann werden Sie schnell feststellen, dass Sie mit dem Gebrauch des Heißwasserhahns erheblich sparen.

Im Durchschnitt kostet Sie ein Heißwasserhahn nur wenige Cent pro Tag. Einen vollen Wasserkocher einmal zum Kochen zu bringen, kostet 2,5 Cent und selbst wenn Sie ihn meist nicht randvoll machen, aber dennoch regelmäßig mehr Wasser als nötig aufkochen (wie 67 % der Menschen), können Sie sich vorstellen, wie nach mehrmaligem Gebrauch des Kochers die Kosten auf weit mehr als nur ein paar Cent steigen.

Und das betrifft nur die Stromrechnung. Überlegen Sie, wie viel Sie bei der Wasserrechnung sparen können, wenn Sie immer nur die genau benötigte Menge Wasser verbrauchen. Ein Heißwasserhahn begünstigt einen schonenden Umgang mit Wasser, da wohl niemand den Finger länger als nötig auf die Sperre drückt und das Wasser einfach so in den Abfluss laufen lässt. Ohne einen ganzen Kocher Wasser erhitzen zu müssen, verbrauchen Sie für eine Tasse Tee auch nur eine Tasse Wasser. Mit der Zeit wird sich dies in einer drastischen Senkung Ihres Verbrauchs niederschlagen. Vielleicht stärken Sie dadurch auch Ihr Bewusstsein für Ihre Wassernutzung in anderen Bereichen Ihres Haushalts und schaffen es, erhebliche Einsparungen zu erzielen. 

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.