Trotz unserer umweltbewussten Kultur, gibt es beim verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmittelabfällen immer noch viele Hürden, die einen abschrecken. Weniger als die Hälfte aller Kommunen in Großbritannien sammeln derzeit Lebensmittelabfälle und stellen Sie damit vor das Dilemma, wie Sie diese selbst ordnungsgemäß entsorgen. Selbst dort, wo diese abgeholt werden, dürfen meist keine kompostierbaren Müllbeutel in der Biotonne entsorgt werden, was bedeutet, dass Sie die Essensreste der letzten drei Tage aus dem Beutel in die Biotonne auf der Straße schütteln müssen.

Der Küchenabfalleimer hat ebenfalls seine Tücken. Wenn Sie versuchen Überreste vom Teller in einen so kleinen Eimer zu kratzen, dann geht garantiert die Hälfte daneben und der Gestank von verfaulenden Lebensmitteln breitet sich jedes Mal in Ihrer Küche aus, wenn Sie den Deckel öffnen. Zudem stellt sich die Frage, wo Sie den Abfalleimer aufstellen. Auf der Arbeitsplatte verteilt er seinen markanten Geruch über Ihren Arbeitsbereich, während er auf dem Boden ein unwiderstehliches und leicht zugängliches Buffet für Hunde, Katzen oder ein Anlaufpunkt für allzu neugierige Kleinkinder darstellt.

In Großbritannien landen in einem Durchschnittshaushalt Lebensmittel im Wert von £470 jedes Jahr im Müll – was zusammengerechnet 7,3 Millionen Tonnen ausmacht – wovon ca. 40 % auf Deponien landen und dort beim Verfaulen schädliche Treibhausgase ausstoßen. Die Installation eines Entsorgers für Lebensmittelabfälle in Ihrer Küche leitet Ihre Lebensmittelabfälle weg von den Mülldeponien und stattdessen hin zum Klärwerk, wo sie zu Biogas umgewandelt werden können.


Was ist ein Entsorger für Lebensmittelabfälle?

Ein Entsorger für Lebensmittelabfälle ist eine kompakte, runde und leistungsstarke Einheit, die sich diskret unter Ihrem Spülbecken in der Küche befindet und problemlos in das bestehende Abflusssystem integriert werden kann. Er nimmt Ihnen die Beseitigung von Lebensmittelabfälle vollständig ab, indem feste Lebensmittelabfälle in winzige Partikel zerkleinert werden, die in das Abwassernetz gespült werden.

Ein Entsorger für Lebensmittelabfälle wird Ihre Küche revolutionieren – kein unansehnlicher, übel riechender Abfall mehr, keine am Deckel des Mülleimers klebenden Speiserester mehr und kein Herausangeln der Gabel mehr, die Ihnen beim Abkratzen der Teller in den Müll gefallen ist.

Entsorgungssysteme für Lebensmittelabfälle sind so effizient und einfach in der Handhabung, dass Ihnen verziehen sei, wenn Sie glauben, es handle sich um eine revolutionäre neuartige Erfindung. Wir bei InSinkErator stellen nämlich schon seit über 80 Jahren – als uns die Idee dazu kam – Entsorger für Lebensmittelabfälle her. Unsere erstklassigen Modelle werden in den USA mit zuverlässiger und hochwertiger Technik gefertigt, die uns vom Rest abhebt.

Da der Entsorger für Lebensmittelabfälle am Abfluss des Spülbeckens auf der einen Seite und auf der anderen am Abwasserrohr angeschlossen wird, können Wasser und andere flüssige Abfälle, die man für gewöhnlich in der Spüle entsorgt, ungehindert durchfließen. Das bedeutet, dass Sie auch feste Speisereste direkt im Abfluss Ihres Spülbeckens entsorgen können – aus den Augen, aus dem Sinn – wo sie auf Knopfdruck fein zermahlen werden.


Wie funktioniert ein Entsorger für Lebensmittelabfälle?

Alles, was es braucht, ist ein Stromanschluss und ein Abflussrohr, um ihn anzuschließen. Drehen Sie den Wasserhahn auf, schalten Sie die Einheit ein und schieben Sie Ihre Lebensmittelabfälle direkt in die speziell angepasste Abflussöffnung. Die Speisereste landen in der Zerkleinerungskammer, wo sie ganz ohne Klingen und scharfkantige Teile in einem speziell entwickelten Mahlsystem in wegspülbare Partikel zerkleinert werden.

So funktioniert ein InSinkErator Entsorger für Lebensmittelabfälle

Warum sollte ich mir einen Entsorger für Lebensmittelabfälle anschaffen?

Es ist so viel mehr als nur ein Haushaltsgerät oder zeitsparendes Gadget: Er soll Ihnen in erster Linie natürlich das Leben ein bisschen einfacher machen, doch das heißt nicht, dass er einfach nur Lebensmittelreste im Abwasserrohr wegspült und wir hoffen, dass es niemand merkt. Wenn Essensreste zur gleichen Abwasseraufbereitungsanlage wie Ihr Abwasser abtransportiert werden, kann daraus wertvolles Biogas gewonnen werden sowie Bodennährstoffe, die als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt werden können.

Lebensmittelabfälle sind praktisch unvermeidbar in der einen oder anderen Form. Auch wenn Sie Spaß daran haben, sich Rezepte auszudenken, mit denen Sie alles aufbrauchen, was sich so in Ihrem Kühlschrank versteckt und darauf achten, dass nichts auf dem Teller übrig bleibt, entsteht doch bei jeder Zubereitung von Essen etwas nicht essbares, das man in einen Abfallentsorger geben kann.


Was darf ich in einen Entsorger für Lebensmittelabfälle tun?

Sie werden vielleicht überrascht sein, wie viel Sie in einem Entsorger für Lebensmittelabfälle entsorgen können. Es gibt nur sehr wenige harte oder weiche Küchenabfälle, die das Mahlwerk nicht verarbeiten kann. Selbst harte Stücke wie Hühnerknochen, Knochen anderer Fleischsorten und Fischgräten, Garnelenschalen, Eierschalen sowie Obstkerne und -steine werden mühelos zerkleinert.

Die Modelle der Evolution Reihe von InSinkErator sind die fortschrittlichsten Entsorger für Lebensmittelabfälle auf dem Markt. Leise und dennoch leistungsstark werden sie mit nahezu allen Lebensmittelabfällen fertig. Im Gegensatz zu vielen anderen Entsorgungssystemen auf dem Markt können Sie auch faserige und holzige Lebensmittel wie Bananenschalen und Rhabarber schnell und mühelos zermahlen.

Die Evolution Modelle verfügen außerdem über eine mehrstufige Mahltechnologie, die für besonders feingemahlene Partikel sorgen, sodass Sie sich keine Sorgen um verstopfte Rohre machen müssen.

Die einzigen Lebensmittelabfälle, die Sie nicht in einem Entsorger für Lebensmittelabfälle stecken dürfen, sind:

  • Knochen, die zu groß für die Abflussöffnung sind
  • Austernschalen (da diese über eine Beschichtung verfügen, die sich in Ihrem Abwasserrohr ablagern kann)
  • Öle und Fette (diese gehören allgemein nicht in den Abfluss, unabhängig davon, ob ein Entsorger für Lebensmittelabfälle eingebaut ist oder nicht)

Über welche Sicherheitsmechanismen verfügt ein Entsorger für Lebensmittelabfälle?

Abgesehen davon, dass sich keinerlei Messer oder Klingen in der Zerkleinerungskammer befinden, können alle Produkte von InSinkErator mit einem Luftschalter geliefert werden. Das ist die beliebteste Methode zum Einschalten des Entsorgers für Lebensmittelabfälle. Er kann auf Ihrer Arbeitsplatte eingebaut werden und dank ihm müssen Sie das elektrische Gerät nicht mit feuchten Händen berühren.


Welche Arten von Entsorgungssystemen für Lebensmittelabfälle gibt es?

Als Erfinder des Entsorgers für Lebensmittelabfälle ist der von InSinkErator das – oft kopierte, aber nie erreichte – Original, das wir seit über 80 Jahren in den USA herstellen und im Laufe der Jahre perfektioniert haben.Unsere beliebtesten Modelle erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen für alle Arten von Haushalten, diese sind:

Evolution 250 Premium-Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle

Der Evolution 250 ist der leistungsstärkste Entsorger für Lebensmittelabfälle in unserem Sortiment; er zeichnet sich durch eine stilvolle, schwarze Verkleidung, eine Edelstahlkammer mit 1 180 ml Fassungsvermögen und einzigartigen hochwertigen Mahlelementen sowie eine Produktgarantie von 8 Jahren aus.

Evolution 200 Premium-Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle

Diese äußerst beliebte Einheit mit beeindruckender dreistufiger Mahltechnologie, automatischer Umkehrfunktion und einer 6-jährigen Produktgarantie ist 60 % leiser als Standardmodelle.

Evolution 150 Premium-Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle

Diese Sonderausführung ist ideal für große Haushalte und wachsende Familien. Es verfügt über eine 1 005 ml große Kammer und leise zweistufige Mahltechnologie und wird einschließlich einer 7-jährigen Garantie angeboten.

Model 66 Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle

Unsere M-Serie kombiniert Komfort im Küchenalltag mit einem kompakten Design, das perfekt in Unterschränke mit weniger Platz passt. Das Model 66 steht an der Spitze dieser Baureihe und umfasst eine 4-jährige Garantie.

Model 56 Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle

Dieses Mittelklassemodell der M-Serie passt diskret in jeden Küchenunterschrank und verfügt über eine leistungsstarke einstufige Mahltechnologie, einen 0,55 PS Motor und 3 Jahre Garantie.

Model 46 Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle

Unser Einsteigermodell der M-Serie ist ideal für kleine Haushalte und Alleinlebende. Das Model 46 zerkleinert mühelos die meisten Lebensmittelabfälle und umfasst eine 2-jährige Garantie.

Sind Entsorger für Lebensmittelabfälle kosteneffizient?

Aufgrund der deutlichen Reduzierung von Zeit und Aufwand beim Beseitigen von Lebensmittelabfällen sowie den sehr geringen Betriebskosten, werden die Vorteile eines Entsorgers für Lebensmittelabfälle sofort ersichtlich. Selbst unser leistungsstärkstes Gerät, der Evolution 250, verbraucht durchschnittlich nur 5 Liter Wasser pro Person und Tag (Zahlen zeigen, dass ein Durchschnittshaushalt in Großbritannien 349 Liter am Tag verbraucht). Dieses Gerät verbraucht 2 bis 3 kWh Elektrizität im Jahr gegenüber dem Gesamtdurchschnitt eines Haushalts von 3 000 bis 4 000 kWh.

Ein hochwertiges Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle von InSinkErator ist eine wirklich sinnvolle Investition, die sich nicht nur als wirtschaftlich erweist, sondern Ihre Küche auch zu einem optimierten und angenehmeren Ort zum Kochen und Essen macht.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.