In questo momento, sembra che ci sia un nuovo gadget da cucina irrinunciabile ogni settimana. Eppure, in un mondo in cui il tuo frigorifero può ordinare generi alimentari per te e il tuo smartphone può accendere il tostapane, a volte può essere difficile individuare ciò che è veramente utile. In mezzo al vortice dell’innovazione in bella mostra ci sono alcune cose che faranno una differenza tangibile nella tua vita quotidiana. Il rubinetto per l’acqua calda istantanea di InSinkErator è uno di questi.

Perché dovrei avere un rubinetto per l’acqua calda istantanea?

È facile iniziare a chiederti se avresti potuto scrivere un bestseller sfruttando tutti i minuti che hai sprecato in attesa che il bollitore raggiungesse il punto di ebollizione, ma le statistiche parlano da sole. Sprechiamo oltre 68 milioni di sterline all’anno riempiendo eccessivamente il bollitore, e il 67% di noi lo riempie eccessivamente ogni volta che lo usa. Oltre alle bollette dell’acqua, c’è l’elettricità da considerare: quante volte hai dovuto fare bollire di nuovo l’acqua nel bollitore perché hai iniziato a fare il tè e poi ti sei distratto?

Il bollitore è lì sul piano di lavoro da tempo immemorabile, quindi la maggior parte di noi non ha mai veramente pensato di metterlo in discussione. Ma dai un’occhiata al tuo, soprattutto in un contesto di preoccupazioni ambientali e di sforzi per la riduzione dei rifiuti, e i milioni di bollitori seduti nelle cucine di tutto il Paese cominciano a sembrare un po’ datati.

Molte invenzioni della cucina sembrano favorire la pigrizia (chi sapeva che fosse così difficile scarabocchiare una lista della spesa?), ma un rubinetto per l’acqua calda istantanea fa molto di più che darti due minuti extra per sonnecchiare prima del caffè del mattino. Non è solo un’alternativa salvaspazio al tuo bollitore, che consente di risparmiare tempo e denaro: semplificherà la cucina, portando innumerevoli benefici alla cucina, alla pulizia e all’ospitare persone nella stanza più importante della tua casa...

Come funziona un rubinetto per l’acqua calda istantanea?

È veloce, comodo e facile. Tirando una leva, un rubinetto per l’acqua calda istantanea eroga acqua filtrata, fumante e quasi bollente ogni volta che ne hai bisogno. Funziona in modo molto simile a una doccia elettrica, prendendo l’acqua dalla fornitura della tua proprietà e riscaldandola rapidamente con un elemento elettrico, il tutto all’interno di un serbatoio di conservazione fortemente isolato.

La maggior parte dei rubinetti per l’acqua calda istantanea ti darà un’acqua che si trova tra 96 e 99 °C. Questo è appena al di sotto del punto di ebollizione (100 °C) e apporta lo stesso beneficio senza bruciare i chicchi di caffè; in realtà, non c’è alcuna necessità corrente che la tua acqua “bollente” raggiunga effettivamente i 100 °C.

Tutti i rubinetti per l’acqua calda istantanea InSinkErator possono essere montati sul lavandino della cucina esistente e il nostro diffuso modello 3N1 o 4N1 può sostituire del tutto il rubinetto principale offrendo anche normale acqua calda e fredda. Alcuni modelli offrono acqua fredda e filtrata dallo stesso dispenser dell’acqua quasi bollente: una comoda alternativa alle ingombranti caraffe con filtro che troneggiano all’interno dello sportello del frigorifero.

Facile da installare per chiunque sia in grado di usare una chiave inglese, diventerà un’aggiunta discreta ed elegante alla zona intorno al lavandino. Il filtro e il serbatoio si inseriscono comodamente nella credenza sottostante. Questo riduce cloro, piombo, torbidità e altri sgradevoli gusti e odori per fornire l’acqua più pura possibile.

Per cosa posso usare un rubinetto per l’acqua calda istantanea?

I vantaggi di un rubinetto per l’acqua calda istantanea vanno ben oltre una tazza extra-veloce. Se ne installi uno, non crederai a quanti lavori in cucina, grandi e piccoli, siano resi più facili con acqua quasi bollente a portata di mano.

  • Bevande calde istantanee. Ti ritroverai a fare tazze di tè e caffè oltre 20 volte più velocemente che con un bollitore. Non è una scusa per bere 20 volte tanto, però.
  • Riempire la fiaschetta. Qualunque sia la tua bevanda calda preferita, puoi riempire la fiaschetta fino all’orlo ogni mattina con la giusta quantità di acqua calda fumante.
  • Lavare. A volte l’acqua più calda che un rubinetto standard può darti semplicemente non è sufficiente. Per pentole con uno sgradevole grasso ostinato, aggiungi un po’ d’acqua calda fumante nel lavandino.
  • Preparazione della pasta. Non aspettare che l’acqua fredda sul piano di cottura arrivi a ebollizione: che si tratti di pasta, patate o verdure, basta riempire la padella direttamente dal rubinetto e avrai la tua cena cotta subito.
  • Bottiglie d’acqua calda. Basta tremare nel pigiama mentre saltelli in giro aspettando che il bollitore raggiunga il punto di ebollizione in una fredda notte d’inverno.
  • Zuppe veloci. Attacca la tua tazza di zuppa istantanea sotto il rubinetto e potrai pranzare subito.
  • Uova bollenti. Prepara la colazione più rapidamente con l’aggiunta di acqua calda fumante direttamente dal rubinetto alla padella.
  • Taglio liscio. Passa un coltello sotto il rubinetto per l’acqua calda per appena un secondo e taglierai il pane e spalmerai il burro con facilità.
  • Allentare coperchi di barattoli. È molto bello cercare di fare da soli, ma si apre molto più facilmente se lo fai passare sotto il rubinetto dell’acqua calda fumante per qualche secondo.
  • Riso perfetto. Dopo aver cucinato il riso, fallo passare sotto il rubinetto dell’acqua calda fumante per rimuovere i chicchi incollati tra loro.
  • Sbucciare facilmente. Se metti gli agrumi in una ciotola di acqua calda fumante per sbucciarli più facilmente ed estrarre più succo nel processo.
  • Pelatura dei pomodori. Fai bollire i pomodori in una ciotola di acqua calda fumante per circa un minuto. Sollevali con un cucchiaio, mettili sotto acqua fredda e la buccia sarà rimossa facilmente.
  • Cucchiaiate di gelato. Non aspettare mai che il tuo gelato si ammorbidisca di nuovo: ti basta mettere il cucchiaio sotto il rubinetto per l’acqua calda per cucchiaiate di gelato perfettamente facili.

Che diversi tipi di rubinetti per l’acqua calda istantanea esistono?

I rubinetti per l’acqua calda istantanea InSinkErator sono prodotti della massima qualità e sono disponibili in sei modelli eleganti e funzionali, quindi sei sicuro di trovare quello che si adatta alla tua cucina.

Rubinetto di acqua bollente 4N1 Touch

Introdotto nel 2019, questo potrebbe essere proprio il rubinetto di cui siamo più orgogliosi. Con un design italiano premium e processi di produzione all’avanguardia, fornisce acqua calda fumante, acqua fredda filtrata e acqua fredda e calda normale, il tutto tirando una leva.

Puoi anche ottenere acqua fredda filtrata con il nostro pulsante a sfioramento leader del settore che risponde immediatamente al tocco delle tue dita. Con una gamma di finiture adatta a qualsiasi cucina, il modello 4N1 è offerto in tre forme: scegli una forma a U, J o L.

Scelta di finiture: cromata, acciaio inox spazzolato o nero velluto

Rubinetto principale e di acqua bollente combinato 3N1

Questo rubinetto diventerà il cuore della tua cucina, sostituendo il tuo rubinetto di miscelazione principale ed erogando acqua fredda e calda normale assieme alla nostra specialità, l’acqua calda fumante.

Scelta di finiture: cromata, acciaio inox spazzolato o antracite

Rubinetto di acqua bollente e fredda HC3300

Classificato come uno dei migliori rubinetti per l’acqua calda istantanea in circolazione, il modello HC3300 può essere alloggiato comodamente accanto al tuo rubinetto principale ed eroga acqua calda fumante nonché acqua fredda filtrata.

Scelta di finiture: cromata o acciaio inox spazzolato

Rubinetto di acqua bollente H3300

Questo rubinetto è un’aggiunta elegante e ordinata al tuo lavandino se sei semplicemente alla ricerca di acqua calda pura fumante erogata con una singola leva. Può essere collocato accanto al tuo rubinetto esistente.

Scelta di finiture: cromata o acciaio inox spazzolato

Rubinetto di acqua bollente e fredda HC1100

Con due leve separate, questo rubinetto sottile può essere collocato discretamente accanto al tuo rubinetto esistente ed erogherà acqua calda fumante e acqua fredda filtrata ogni volta che ne avrai bisogno.

Scelta di finiture: cromata o acciaio inox spazzolato

Rubinetto di acqua bollente GN1100

Con il tocco di una singola leva, questo semplice rubinetto può essere alloggiato elegantemente sul tuo lavandino accanto al tuo rubinetto esistente ed erogare acqua calda fumante ogni volta che ne avrai bisogno.

Scelta di finiture: cromata o acciaio inox spazzolato

I rubinetti per l’acqua calda istantanea sono sicuri?

Considerando che portano acqua calda potenzialmente bollente nel cuore della tua cucina, è comprensibile avere preoccupazioni. Un bambino curioso o anche un ospite che cerca di lavarsi le mani potrebbe iniziare ad armeggiare con i rubinetti della cucina senza supervisione, quindi la sicurezza è una priorità assoluta nella progettazione di qualsiasi rubinetto per l’acqua calda istantanea. Tutti i rubinetti di InSinkErator sono dotati di una robusta presa di sicurezza integrata per evitare che l’acqua quasi bollente sia erogata accidentalmente.

Questo fermo deve essere premuto prima di azionare la leva... e l’acqua fuoriesce finché il fermo è premuto. Lascialo, e il rubinetto scatterà immediatamente nella posizione di disattivazione. È abbastanza semplice utilizzarlo con una mano sola e riempire la tazza, ma abbastanza sottile da evitare che tu o chiunque possa rilasciare acqua calda fumante in modo accidentale.

Non puoi far cadere o urtare accidentalmente un rubinetto per l’acqua calda istantanea e, a differenza dei bollitori, è isolato, quindi il suo esterno non si riscalderà in modo pericoloso anche durante l’uso. Erogano inoltre acqua a una pressione leggermente inferiore a quella di un normale rubinetto per l’acqua calda o fredda. Ciò rimuove una parte della forza dal flusso dell’acqua e assicura che spruzzi e getto intermittente siano tenuti al minimo mentre l’acqua scorre.

I rubinetti per l’acqua calda istantanea sono costosi?

L’acquisto e l’installazione di un serbatoio e di un rubinetto per l’acqua calda istantanea di alta qualità InSinkErator hanno un prezzo che rispecchia la differenza che faranno. Ti consigliamo anche di cambiare il filtro ogni 6 - 8 mesi per mantenere l’acqua pura e con un ottimo sapore. Ma spendere molto su questi non significa che sia un acquisto costoso a lungo termine. Se attualmente utilizzi il bollitore diverse volte al giorno, ti accorgerai rapidamente che ottieni risparmi significativi utilizzando invece un rubinetto.

In media, un rubinetto per l’acqua calda istantanea costerà non più di qualche pence al giorno per tenerlo in funzione. Portare un bollitore pieno al punto di ebollizione costa appena 2,5 pence e, anche se non lo riempi fino all’orlo molto spesso, se (come il 67% delle persone) lo riempi regolarmente troppo, puoi immaginare quanto rapidamente l’utilizzo ripetuto di un bollitore possa fare crescere i costi a più di qualche pence al giorno.

E questo solo per l’elettricità: pensa quanto risparmieresti di acqua utilizzando solo la quantità giusta. Un rubinetto per l’acqua calda istantanea incoraggia un utilizzo attento dell’acqua, in quanto nessuno resterà con il dito a controllare l’acqua che scorre nel lavandino. Senza un bollitore da riempire eccessivamente, una tazza di tè diventa solo una tazza d’acqua. Nel corso del tempo, questo porta inevitabilmente a una drastica riduzione nel consumo. Potrebbe anche renderti più consapevole delle tue abitudini di utilizzo dell’acqua in altre parti della casa, consentendoti alcuni risparmi reali. 

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.