Le Trophy kitchen continuano ad aggiungere un fattore sorprendente ad ogni casa, così deve essere considerato ogni centimetro di spazio per tenere liberi i piani di lavoro in pietra levigata e far risaltare gli elettrodomestici di alta gamma.

Sia che la tua sia una piccola cucina trendy in un appartamento del centro in città o una grande cucina di lusso a pianta aperta, finché vorremo avere superfici della cucina libere e piani di tavoli e credenze ordinate, risparmiare spazio nella cucina sarà fondamentale.


I nostri salvaspazio in cucina

Dai uno sguardo a questi salvaspazio da cucina per ottimizzare lo spazio di cui disponi:


Pentole appese

Se hai delle lussuose pentole e padelle Le Creuset non nasconderle nella credenza, piuttosto libera lo spazio che occupano appendendole su un punto non utilizzato della parete. I portapentole in rame a soffitto sono di tendenza e mostrano meravigliosamente le pentole in rame.

Con un organizer da parete a griglia metallica verrà aggiunta una struttura alla parete che ti permetterà di appendere utensili da cucina, coltelli e taglieri tra quadri e piante lussureggianti.

Immagine di 1. Hanging pans

Bottiglie di vino e calici sotto le credenze

Torna indietro agli anni ‘70 con stile, aggiungendo alla tua cucina un carrello pieghevole, che ti offre istantaneamente superficie aggiuntiva di vari livelli, in modo tale da disporre di spazio extra. Puoi usare il carrello per preparare i piatti o gli ingredienti, per realizzare i cocktail o servire bevande e stuzzichini agli ospiti.

 

Il pratico carrello Kartell Gastone ha un aspetto elegante e una profondità di 23 cm da chiuso, può dunque essere conservato senza occupare molto spazio quando non è utilizzato.

Sul mercato sono disponibili altri carrelli che rappresentano anche arredi di tendenza, perfetti per fungere da area bar alle feste.  Il carrello Luxe Round Bamboo Drinks di Oliver Bonas è stupendo per una raffinata area di cucina a pianta aperta, mentre il Chariot Table di Horm e Casamania sarebbe perfetto in una cucina in stile contemporaneo.


Prendi in considerazione le lavastoviglie slim e da appoggio

Magari hai bisogno di una lavastoviglie compatta perché hai una cucina piccola oppure hai una cucina grande, ma diverse persone abitano in casa, quindi vuoi sfruttare al meglio lo spazio. Le lavastoviglie slim possono essere valide quanto il loro equivalente grande: la tecnologia utilizzata è la medesima, ma al contempo sono eccellenti salvaspazio in cucina.

Miele e Bosch realizzano lavastoviglie slim con sensori per regolare il consumo di acqua. Inoltre sono silenziose, quindi non disturbano se la cucina è a pianta aperta. Bosch produce anche una lavastoviglie da appoggio che ha ricevuto recensioni positive. Puoi dunque risparmiare spazio in cucina, senza scendere a compromessi in relazione alla qualità.


Trasforma il lavello della cucina in una postazione di lavoro

Sono disponibili numerosi accessori per il lavello della cucina che puoi acquistare per rendere l’area multiuso. Puoi installare sul lavello taglieri e scolapiatti o anche uno scolapasta, utile quando devi prendere una padella bollente direttamente dal fornello con entrambe le mani.

Puoi persino acquistare dei secchielli per il ghiaccio per tenere al freddo lo champagne.


Investire in un rubinetto di acqua calda

Indubbiamente i vecchi bollitori occupano spazio prezioso sul piano di lavoro della cucina. Puoi semplicemente sostituire il tuo miscelatore con un rubinetto tutto in uno che eroga acqua bollente filtrata e acqua calda e fredda normale. Il rubinetto di acqua bollente ti permetterà di risparmiare non solo spazio, ma anche tempo, infatti non dovrai più aspettare che il bollitore raggiunga l’ebollizione.


Utilizzare i magneti e gli organizer con piani espandibili

L’azienda giapponese Yamazaki fornisce soluzioni salvaspazio intelligenti ed eleganti. Produce ganci e scaffali magnetici che si possono collocare sul frigorifero o ai lati di mobili metallici per contenere dagli utensili da cucina ai tovaglioli di carta e sacchetti in plastica da congelatore.

Realizzano inoltre organizer con piani espandibili.


Scopri le mensole di separazione

Se hai una cucina a pianta aperta e hai bisogno di più spazio per i tuoi libri di ricette, stoviglie, piante, pentole o robot da cucina considera l’utilizzo di scaffali indipendenti per dividere lo spazio tra cucina e zona pranzo o soggiorno.

Puoi trovare delle soluzioni a scaffali e mensole davvero alla moda perfette da sole, come ad esempio Literatura Open di Punt, oppure modulari come quelle di Polvara per Kartell.

Immagine di 2. Mid space shelving

Liberati dei cavi sul piano di lavoro con i caricatori wireless

Installando un pad di ricarica sul piano di lavoro della cucina eliminerai i fasci e grovigli di cavi dei telefoni cellulari e tablet. In aggiunta potrai liberare le prese necessarie per gli elettrodomestici.

Puoi anche acquistare dock di ricarica per impilare tutti i dispositivi ordinatamente e nascondere i cavi, riducendo istantaneamente lo spazio necessario per la ricarica.


Organizza le credenze

Organizza semplicemente le credenze della cucina, in modo tale che tutto abbia uno spazio stabilito, ti permetterà di accorgerti subito di disporre di uno spazio che non sapevi di avere. Puoi acquistare ausili per la conservazione, quali cestini, cassetti e divisori che contribuiscono ad ottimizzare qualsiasi area della credenza.


Scegli un’isola da cucina mobile

Attualmente sono molto apprezzate le isole da cucina a misura di festa, tuttavia se preferisci mantenere libera la zona centrale della cucina, considera un’isola mobile che all’occorrenza puoi spostare verso il muro. IKEA offre l’elegante isola da cucina “VADHOLMA” nera e in quercia, mentre alcune isole da cucina mobili includono anche cassetti, ripiani e cestini


Installa un dissipatore di rifiuti alimentari

Istallando un dissipatore di rifiuti alimentari nel tuo lavello della cucina, elimini immediatamente l’esigenza di sgradevoli contenitori della spazzatura maleodoranti e antigienici che occupano spazio sul pavimento, nella credenza o sulla superficie di lavoro.

​​​​​​​​​​​​​​Riferimenti

https://www.etsy.com/uk/listing/520496957/copper-ceiling-pot-and-pan-rack-large?ref=related-1&ep_click=1&pro=1&frs=1

http://www.kartell.com/gb/trolley_cod58016211be.html

https://www.oliverbonas.com/furniture/luxe-round-bamboo-drinks-trolley

https://www.horm.it/en/design-furniture/chariot-food-trolley/

https://insinkerator.emerson.com/en-gb/shop/insinkerator/insinkerator-3n1-en-gb

https://www.cocosa.co.uk/shop/sale/Yamazaki-Clearance/s/iGB2M_jnn0_FO--TtVQaWA/product/Yamazaki-Homeware-Tower-Expandable-Kitchen-Counter-Organiser-Black/s/cAbB14xEpU_5cTaEw5AISg?ssf=false&saleID=aa07e4d2-8479-4efa-a14a-416f61e52fe7&productID=d7c10670-448c-4fa5-b971-3684c390084a&sc=7&c=12&ca=Google-PLA-Yamazaki-Clearance-DEC-18-USHC-LA-WC-SS&gclid=EAIaIQobChMI8pOG7KrU3wIVQjPTCh3aEwDpEAkYAyABEgKaofD_BwE

http://www.puntmobles.com/en/product/literatura-open/

http://www.kartell.com/gb/bookcase_cod58015997sc.html

https://www.roselandfurniture.com/products/daymer-painted-kitchen-island?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&gclid=EAIaIQobChMIiov0w6fU3wIV0hXTCh1ZgQ_eEAkYAiABEgK8f_D_BwE



Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.