¿Agua caliente al instante con solo jalar una palanca? Las posibilidades son infinitas...


En los últimos años, los grifos de agua caliente se han convertido en elementos indispensables en la cocina.

Tal vez sean la adición más popular que se hacer a cualquier cocina debido a su conveniencia y capacidad de servicio, además de que ahorran tiempo valioso, lo que es especialmente importante cuando se vive en una época donde todos esperan resultados instantáneos.

Ya sea que piense en añadir uno a su cocina actual o esté contemplando la idea de incluir uno en su nueva cocina, hay muchas ventajas al elegir un modelo elegante, inteligente y de avanzada de InSinkErator.


Moderno y elegante​​​​​​​


Como sucede con cualquier electrodoméstico moderno, espera que el grifo de agua caliente luzca muy bien y gane muchas miradas de admiración.

¡Los modelos de InSinkErator realmente lo hacen!

Existen varias opciones disponibles de la colección de grifos de agua caliente de InSinkErator y lo que notará acerca de nuestros grifos es que se parecen mucho a los grifos comunes.

Pueden ser una combinación de grifo de agua fría/caliente e hirviendo, como el grifo principal combinado InSinkErator 3N1 que cumple con las condiciones para ser un grifo de cocina moderno y sofisticado

Los grifos de agua caliente de InSinkErator vienen en una variedad de acabados y combinan perfectamente con las cocinas modernas de la actualidad pero pueden adaptarse igualmente a ambientes tradicionales.

Moderno y elegante

Por ejemplo, si desea adaptar uno a la configuración de su grifo actual, el grifo de agua caliente al instante H3300 es una de las elecciones fantásticas disponibles de InSinkErator.


¿Cómo funcionan los grifos de agua caliente instantánea?


Los grifos de agua caliente de InSinkErator tiene una capacidad de 2,5 litros y dentro del tanque hay una resistencia que hierve el agua a una temperatura muy alta (aproximadamente 98 °C).

Todos los modelos de InSinkErator son fáciles de usar.

Cuando jala la palanca, el agua caliente sale del grifo al igual que de un grifo común, excepto que está hirviendo y que no es necesario esperar que se caliente.

Además, nuestros grifos vienen con un filtro que mantiene el agua agradable y fresca, quitando las impurezas antes de que llegue a su taza o a la olla.


Conveniente y flexible


Un grifo de agua caliente le aporta flexibilidad ya que dispensa agua hirviendo al instante.

No tiene que esperar a que hierva el agua y cuando no tiene tiempo que perder, ¡esa taza de té debe entregarse rápido!

Las bebidas calientes siempre han sido muy populares sin importar el momento del día y cuando hace frío, ¡el agua caliente al instante es una bendición!

Y, por supuesto, ¿a quién no le gusta una taza de té o café a media mañana con su bizcocho favorito y quién puede resistirse a una bebida caliente a la noche antes de dormir?
Esperar a que hierva el agua puede parecer una tarea ardua, así que tener agua caliente a mano es una manera fantástica de ahorrar tiempo.

Conveniente y flexible


Multipropósito


También vale la pena mencionar que los grifos de agua caliente no solo dispensan agua hirviendo para el té, el café u otras bebidas calientes, también son un fabuloso complemento para cocinar.

Por ejemplo, producen agua caliente al instante cuando está cocinando vegetales en la hornalla y cuando necesita una olla de agua hirviendo para la pasta.

También son excelentes cuando se trata de hervir un huevo porque ya no tiene que esperar a que el agua comience a hacer burbujas, ¡y cuando tenga que abrir un frasco complicado, aflójelo con solo usar agua hirviendo al instante!

Para los padres preocupados por sus hijos pequeños, quédense tranquilos porque están completamente seguros ya que todos los modelos de InSinkErator vienen con una función de seguridad para que no haya riesgo de accidentes.


Fácil de instalar


Los grifos de agua caliente se ajustan a la encimera y conviven en armonía junto a los otros grifos incorporados al grifo principal en la parte superior del fregadero.

Puede agregar uno fácilmente a una cocina existente o si desea reemplazar su sistema de grifo actual puede comprar un juego de grifos todo en uno que incluye el grifo de agua caliente.

La conexión principal queda fuera de la vista, y el tanque térmico se ubica dentro de la alacena de la cocina debajo del fregadero.

Aquí es donde se almacena el agua caliente, así que cuando abre el grifo de agua caliente, aparece el agua hirviendo en un segundo.

Fácil de instalar


Ahorre tiempo


Los grifos de agua caliente son una inversión extra que vale la pena porque a largo plazo permiten ahorrar dinero.

Hervir el agua lleva tiempo y usa electricidad costosa.

Recuerde: es raro que alguien se quede sin agua caliente con un grifo de agua caliente, pero si llegara a suceder, solo tarda 10 minutos en volver a tener capacidad para calentar, y una vez caliente, el agua sigue caliente gracias a la tecnología de aislamiento.


No pierda más dinero


No pierda más tiempo hirviendo agua en hervidores, sabemos por un informe de The Energy Saving Trust que los británicos malgastan £68 millones por año en

electricidad solo usando hervidores. ¡El 75 % de estas personas que usan hervidores solo usan una parte del agua para sus bebidas calientes!​​​​​​​

Hervir 1 litro de agua en un hervidor tarda en promedio 4 minutos.

Si alguien bebe 25 tazas de té en una semana y hierve agua cada vez, ¡eso significa 1 hora y 40 minutos esperando que hierva!

Ahorre dinero para otra cosa y use el tiempo que tarda en hervir el agua para hacer algo más placentero, como elegir su bizcocho favorito y disfrutar de una taza de té (casi) instantánea.

No pierda más dinero


Active JavaScript para usar este sitio web.