Un esquema de iluminación bien planificado tiene el poder de transformar una cocina pequeña normal en algo espectacular. Si está diseñando una cocina nueva, es posible que la iluminación sea lo último en su lista, cuando en realidad es algo que se debe incorporar a la etapa de planificación inicial. Un cuidadoso manejo de la iluminación puede hacer que una cocina pequeña parezca más espaciosa de lo que es en realidad.

En primer lugar, al considerar la iluminación para una cocina pequeña, la función principal es iluminar de forma efectiva y segura el área de preparación de las comidas. Estas áreas deben estar bien iluminadas, sin sombras.

En segundo lugar, la iluminación puede servir para cambiar drásticamente el aspecto y el ambiente de la cocina. Aunque la cocina sea pequeña, sin dudas será un área social donde los invitados tomarán una copa de vino y donde seguramente usted pase mucho tiempo preparando comida. Si tiene una barra para el desayuno o una pequeña isla, también podrá pasar tiempo allí cenando o trabajando. Esta luz debe ser más suave, y le aportará al espacio un aspecto acogedor, además de funcional.

Mire nuestras ideas de iluminación para aprovechar su cocina al máximo:


1. Iluminación decorativa

Imagen de 1st image

Muchas personas le escapan a la iluminación decorativa en una cocina pequeña, al pensar que este estilo de iluminación puede ser muy abrumador para un espacio pequeño. Sin embargo, una luz decorativa no tiene que ser desmedida para llamar la atención; puede resaltar con un color llamativo o con un diseño industrial, antiguo o escultural. Hay algunas asombrosas luces decorativas de diseñador que atraen todas las miradas al instante y serán la envidia de sus amigos.

Si su cocina tiene el tamaño suficiente para una pequeña isla o barra para el desayuno, la iluminación decorativa se puede instalar directamente sobre ella en series de piezas colgantes o en una pieza única. Esto ayudará a diferenciar el espacio para comer de las zonas de trabajo.

Las luces decorativas no solo delimitan las zonas en espacios pequeños, sino que también aportan una nota de interés a la cocina. Para un aspecto más discreto, pero igual de impactante, puede optar por las lámparas colgantes con superficie mate y curvas orgánicas y redondeadas, que están muy a la moda.

Lo ideal es agregar un regulador de intensidad para poder tener una luz potente y brillante cuando use la mesada para preparar la comida, y una luz más tenue e íntima por la noche para socializar.


2. Iluminación de fondo

Imagen de 2nd image

Si tiene estantes de cocina abiertos, puede usar iluminación por LED oculta dentro de los estantes para iluminar cuadros atractivos, utensilios de cocina, tarros y plantas. 

Con tantas fuentes de luz diferentes en la cocina, considere el uso de un sistema de control de iluminación activado por voz. Si las luces se controlan por separado, puede crear un ambiente diferente con tan solo decirlo en voz alta. Si la cocina tiene techos altos, puede agregar reflectores verticales arriba de las alacenas para dar la sensación de más espacio.


3. Cocinas optimizadas

Imagen de 3rd image

Las cocinas modernas están diseñadas para ahorrar energía, con el foco puesto en la función, la facilidad de uso y el ahorro de tiempo.

La iluminación por LED cumple con todos los requisitos: tiene una baja emisión de calor y requiere poco mantenimiento y limpieza. La iluminación por LED también es fácil de ocultar, lo que aporta un aspecto lujoso, simplificado e impecable. Incluso puede encontrar salpicaderos de vidrio con LED de colores, ¡un aspecto impactante para una cocina de fiesta!

Otra gran incorporación a las cocinas modernas con estilo es el desechador de desperdicios de alimentos. Instalar un desechador de desperdicios en el fregadero de la cocina le hará la vida más fácil e higiénica, sin necesidad de tener un oloroso cajón de desperdicios. También evitará que los desperdicios de alimentos terminen en los vertederos.


4. Iluminación dirigida

Imagen de 4th image

La iluminación dirigida es lo primero que debería considerar al planificar su nueva cocina. Colocar las luces adecuadas sobre el fregadero, las hornallas y las áreas de preparación de la comida hará que no tenga que forzar la vista. Le garantizará tener suficiente luz para ver con claridad cuando haya algo que necesite un cuidado especial, como decorar una torta, freír comida, picar verduras o perfeccionar el soufflé. Las luces LED debajo de la alacena son una opción popular para iluminar el espacio de la mesada. Las lámparas halógenas también son una buena opción para la iluminación dirigida ya que emiten una luz similar a la luz natural.

Como la iluminación dirigida está diseñada para un fin particular, las bombillas deben ser brillantes, pero las lámparas no tienen por qué ser aburridas. Puede optar por añadir algunas atractivas lámparas de pared sobre las áreas de mayor uso de la mesada. Puede elegir clásicas lámparas de escritorio para la pared en elegantes arcos o lámparas industriales modernas para aportar frescura a la cocina con materiales en bruto, cables expuestos y superficies con texturas.

Las luces en riel también tienen algunos diseños fabulosos. También son ideales para ahorrar espacio y muy convenientes en cocinas pequeñas con poco espacio para lámparas de pie o de mesa y menos enchufes. Como puede dirigir las distintas luces a las diferentes áreas que necesitan buena luz, este estilo de iluminación es práctico y muy elegante.


5. Lámparas de mesa

Imagen de 5th image

Una lámpara de mesa puede aportarle un aspecto refinado y profesional a una cocina pequeña. Una lámpara también puede añadir personalidad y brindar una iluminación dirigida flexible, además de dividir visualmente la mesa o mesada.

Un consejo de diseñador es usar un par de lámparas de mesa idénticas a cada lado del fregadero de la cocina, para enmarcar el área delicadamente. En una cocina pequeña, puede colocar una lámpara en el marco de la ventana, una repisa, una esquina o un estante para darle profundidad al ambiente, ¡y agregar luz a un rincón oscuro!


6. Fuerte y brillante

Como la cocina es el lugar central para socializar, es muy popular el uso de colores fuertes y brillantes para las pantallas de las lámparas colgantes, lo que le aporta mucha energía a una cocina pequeña. Si optó por una cocina blanca y reluciente para que parezca más espaciosa, un detalle de color rojo brillante en una lámpara personalizará de inmediato el espacio y evitará que quede demasiado hospitalario y encerrado.

Cuando los fuertes tonos de la pantalla se mezclan con los tonos de la pared, la cocina parece más espaciosa simplemente porque es más interesante a la vista.


7. Reflejar la luz

Imagen de Hero image 6th

Por último, los accesorios de iluminación no son lo único que hay que tener en cuenta. El consejo de iluminación final para una cocina pequeña es pensar qué puede reflejar la luz para crear la ilusión de espacio. 

Las paredes blancas, el techo blanco mate y las superficies de mármol blanco harán que el diseño de la iluminación funcione mejor reflejando la luz en la cocina. Las superficies brillantes o espejadas también reflejan la luz. Puede elegir alacenas brillantes, salpicaderos espejados o de vidrio, o simplemente colgar un gran espejo enmarcado tradicional.

También puede destacar una pared con empapelado estampado o un color oscuro al final de la cocina o detrás de las hornallas para darle profundidad al ambiente, y una lámpara estilo jaula que deje ver la bombilla para mayor iluminación.

Active JavaScript para usar este sitio web.