cocina estrecha h003

Ideas para cocinas estrechas

Las cocinas estrechas suelen ser inevitables en los hogares modernos de tamaño reducido pero también en las casas más antiguas. Si bien, en general, se prefiere derribar las paredes de una cocina estrecha para crear un ambiente habitable más amplio, las cocinas separadas están volviendo a ponerse de moda.

Ya sea si usted tiene una cocina estrecha por elección por necesidad, existen muchas formas de reducir la sensación claustrofóbica de dicho espacio.

Con las siguientes ideas, usted podrá mejorar la cocina que tenga, tanto si renueva las instalaciones del hogar como si simplemente desea que su cocina luzca más espaciosa.

Mantenga la mesada despejada

Si tiene una cocina estrecha, piense siempre cómo puede maximizar el espacio.  Una mesada atiborrada inmediatamente hace que un ambiente se perciba más pequeño y cerrado de lo que es.

Las mesadas despejadas hacen que la cocina parezca al instante más amplia y espaciosa. Resista la tentación de acumular desorden sobre las superficies de la cocina, como papeles, llaves, teléfonos móviles y cables. Asigne una ubicación en las alacenas a los artículos de cocina y electrodomésticos pequeños, como frascos para los utensilios y recipientes para el té y el café.

También puede invertir en aparatos que estén integrados a la cocina. En lugar de tener la tetera sobre la mesada, instale un grifo de agua al punto de ebullición. Podrá entonces retirar la tetera de la mesada de la cocina y disfrutar de la practicidad de contar con agua al punto de ebullición al instante directamente desde el grifo para preparar un té, un café y cocinar. ​​​​​​​

La última innovación de la compañía de productos electrónicos Sharp es un cajón para el microondas que se integra a la cocina. No solo es estéticamente agradable y ahorra espacio, sino también es más seguro para los niños, ya que puede cerrarse con traba.

Además, es posible quitar el microondas de la mesada y colocarlo en un sitio oculto. Ikea comercializa alacenas y cajones que están diseñados para quitar el microondas de la mesada y hacer que pase más desapercibido.

Otra idea que permite ahorrar espacio es una unidad de eliminación de desechos. Cada vez es más común que, en las cocinas británicas ecológicas, haya una unidad de eliminación de desechos instalada debajo del fregadero de la cocina. Con esto, ya no necesitará tener el antiestético cubo de compost sobre la superficie de cocina.

Cree un ambiente con particiones


Las personas tienden a pensar que solo pueden elegir entre un diseño de cocina integrada o un diseño de cocina separada, pero es posible dar la sensación de mayor espaciosidad en una cocina estrecha con solo colocar pequeñas aberturas o conectar parcialmente dos áreas.

Por ejemplo, es posible abrir un rincón de la cocina y agregar una estantería o alacena esquinera, lo que crea una línea curva que permite conectar sutilmente dos espacios.

También se puede derribar media pared y obtener más luz.  Esto mantiene la cocina separada del living o el comedor, pero visualmente siguen siendo espacios conectados. Puede utilizar la pared para crear una barra desayunadora o bien, si necesita más espacio en las alacenas, puede agregar estantes que cuelguen de la parte superior.

Los bloques de vidrio o las estanterías también pueden ser útiles para reemplazar las paredes internas y separar la cocina, sin dejar de abrir el espacio y brindar luminosidad a un espacio estrecho.

Reduzca la cantidad de armarios en altura​​​​​​​

Si tiene una cocina estrecha, debe intentar dejar entrar la mayor cantidad posible de luz, y tener el menor desorden posible. Si bien necesita aprovechar todo el espacio de almacenamiento que pueda, cuanto más altos estén los armarios de la cocina, más reducido parecerá el espacio estrecho.

Idealmente, intente reducir la cantidad de alacenas o armarios en altura en la cocina, o consolide todas las unidades de almacenamiento en altura en una sola área.

También puede utilizar estantes al descubierto, siempre y cuando los mantenga ordenados. Si le atraen especialmente los juegos de platos, boles o tazas, puede utilizar estantes al descubierto para exhibirlos.

También puede reducir el tamaño del refrigerador para que tenga menos altura y no obstruya la línea visual.

Separe los materiales

Otra forma de reducir la sensación de estar en un pasillo angosto y oscuro es separar los materiales e incorporar luminosidad y oscuridad dentro del espacio de la cocina.

Utilice pintura o materiales de color claro para las alacenas superiores con el fin de conectarlas con un cielorraso de color claro, y escoja materiales más intensos y oscuros para las alacenas inferiores. Use pintura o madera de tonos claros para los estantes al descubierto.

También puede usar materiales reflectantes para permitir que la luz natural refleje las superficies e ingrese al interior. Los azulejos blancos lustrosos están de moda y suelen lucir mejor en una cocina estrecha, ya que están hechos para los túneles angostos del subterráneo. Los azulejos lustrosos de color blanco, azul y gris reflejan la luz natural y hacen que ingrese a la cocina.

De forma similar, los azulejos espejados también reflejan la luz y hacen que la superficie parezca más extensa. Si tiene una pared inutilizada, coloque un espejo del mayor tamaño posible y luego asegúrese de que lo que se refleje sea atractivo. Para esto, puede colocar ciertos objetos como plantas verdes o un jarrón en la línea visual. Los espejos simplemente engañan el ojo y hacen creer que el espacio es más amplio, con lo cual una cocina estrecha puede lucir mucho más espaciosa.

Utilice luces decorativas

Toda cocina necesita luces de trabajo, pero también se pueden agregar luces de diseño en una cocina estrecha para crear la sensación de un espacio más amplio.

Para crear una apariencia de “joyero”, elija luces decorativas para el cielorraso, que pueden reproducirse más abajo en la línea central del ambiente y brindar un aspecto glamoroso y con estilo.

Las pantallas de jaula de cobre con forma geométrica están de moda y resaltarán en una cocina estrecha.



Active JavaScript para usar este sitio web.