Amazon Dash

Pequeño pero poderoso, Amazon Dash es un botón que puede pegar a cualquier superficie de su casa y que si se queda sin un artículo, solo tiene que tocar ese botón en particular y el artículo se volverá a pedir para que se lo traigan hasta su puerta. Configura su Dash Button usando la aplicación móvil del dispositivo y luego este pequeño aparatito utiliza la red Wi-Fi de su casa.


No tiene que temer que los niños se pongan a jugar con el botón, Amazon usa la "protección de pedidos" para que no pueda pedir productos por error. No podrá comprar el mismo producto hasta que no haya llegado el pedido original. También puede cancelar los artículos a través de su cuenta de Amazon.


Comprar ahora por £4.99

Hello Egg

Si es un muy mal cocinero, este pequeño huevo futurista podría ser lo que necesita. Pídale a su Hello Egg activado por voz una receta y proyectará videos que le muestran qué hacer. Este aparato interactivo para la cocina le permite planificar las comidas semanales según sus necesidades, ya sean veganas o vegetarianas.


El dispositivo con inteligencia artificial le facilita seguir una dieta saludable y le pedirá lo que necesita hasta su puerta. También se ajusta a eventos no planificados, como una comida de improviso con un amigo que no come gluten. Hello Egg es un emocionante asistente de cocina que ha sido diseñado para ayudarlo y más que eso, para pensar por usted.


Reservar ahora aprox. £290

Alarma de humo/monitor de calidad del aire Birdi

¿Le molesta cuando la alarma incendios suena constantemente para avisarle que su batería está baja? Cuando Birdi tenga la batería baja, simplemente pedirá más baterías


Esta alarma monitorea constantemente la calidad del aire de su casa y actúa en consecuencia. Birdi puede detectar la diferencia entre una cena quemada, en cuyo caso hará sonar la alarma pero le permitirá silenciarla a través de su aplicación móvil, o una situación en la que se esté quemando algún material, en cuyo caso hará sonar la alarma y emitirá automáticamente una alerta para el cuartel de bomberos. ¡Birdi incluso puede alertarlo cuando su hijo adolescente está fumando un cigarrillo!


También hace múltiples tareas al alertarlo a usted y a las autoridades sobre la presencia de monóxido de carbono, para que pueda sacar a su familia de la casa de inmediato. Este elegante dispositivo puede ser el objeto más inteligente que puso en la pared de su cocina.


Comprar ahora por £91

Botella de vino inteligente Kuvee

Los innovadores buscan resolver los problemas de todos los días y esto es exactamente lo que hizo Kuvee cuando diseñó una botella de vino inteligente patentada que tiene una válvula que evita que el oxígeno llegue al vino y permite que no eche a perder hasta por 60 días.


Esta botella con diseño ingenioso le permite tomar una o dos copas de una botella de vino sin tener que desperdiciar toda la botella. El material exterior de la botella está hecho de plástico reciclable, no de vidrio tradicional.


Esta botella inteligente también viene con pantalla táctil que sugiere maridajes con la comida y le cuenta la historia del vino para que pueda impresionar a sus invitados. Las botellas pesan mucho menos que una botella de vidrio, lo que significa la mitad del costo de transporte de vinos comunes.


Suscribirse desde £91

Pequeño jardín de hierbas Click and Grow

Esta es la solución para una persona que lucha para mantener vivas sus plantas pero le encanta la idea de cultivarlas en casa. Impresione a sus invitados a cenas formales con su magia de cocina inteligente usando hierbas recién cultivadas mediante tecnología inspirada en la NASA. ¡Todo lo que tiene que hacer con este aparato mágico es añadir agua y listo!

Esta es la ciencia: la tierra contiene un medio de crecimiento nanotecnológico que equilibra perfectamente el agua, la nutrición y el oxígeno para un crecimiento óptimo. Todo lo que necesita es que sus hierbas crezcan naturalmente, sin usar pesticidas desagradables.


Comprar ahora desde £95

Olla multicocción Instant Pot 7 in 1

Las ollas mágicas aparecen en los cuentos de hadas, pero este electrodoméstico se está convirtiendo rápidamente en indispensable y ha llegado para cambiar la cocina. Ya tiene legiones de fanáticos y los comentarios en Amazon hablan por sí mismos. Instant Pot es muy popular en YouTube y una gran cantidad de fanáticos están esperando conocer los últimos consejos.


¿Qué lo hace tan bueno? El hecho es que hace la tarea de siete o más electrodomésticos: es una olla de cocción lenta, una olla para arroz, una olla a presión, fabrica yogur, es una sartén para calentar y freír, saltar y cocinar al vapor. También puede esterilizar, lo que lo convierte en el electrodoméstico multitareas más avanzado.


Cómprelo ahora por £96

CHiP Smart Cookie Oven

Las galletas recién horneadas, calientes y deliciosas son celestiales, pero para hacerlas es necesario tener tiempo, recetas, hacer pruebas, lavar, ensuciar: todo un problema. Esto va a cambiar con el horno CHiP Smart Cookie Oven que le ofrece galletas recién horneadas en solo 10 minutos, sin tener que lavar.


Solo ponga la masa de las galletas en el horno CHiP y elija la textura de su galleta usando la aplicación móvil. Puede usar su propia masa, o la masa preparada por la compañía. Y como estamos en 2017, también ofrece variaciones de masa preparada sin gluten, sin GMO, vegana y sin soja.


Reservar desde £97






Anova Precision Cooker

Si le gusta cocinar filetes a la perfección, necesita el Anova Precision Cooker ya que elimina todas las suposiciones y los inconvenientes.


El Anova se sujeta a cualquier olla y los alimentos se cocinan debajo del agua en una bolsa de plástico sellada por lo que la carne es completamente tierna. Este dispositivo fácil de usar le permite cocinar carnes con una precisión que la hace segura para comer, por eso, nunca más cocinará demasiado la carne para que se vuelva dura.


El factor decisivo es que se controla desde una aplicación para cocinar de manera remota, así puede salir durante el día mientras su comida de calidad Michelin es preparada con exactitud.

Veggie Bullet

Si desea potenciar su consumo de 5 vegetales por día, el Veggie Bullet es una manera divertida de hacerlo. Veggie Bullet ofrece una solución 3 en 1, para que pueda hacer espirales, cortar y rallar. Puede hacer espirales para llenar toda una sartén de calabacines en segundos lo que es más económico que comprar un pequeño tubo de espagueti de calabacín en Waitrose.


La belleza de Veggie Bullet radica en que es fácil de usar y simplifica su vida. Este aparato de cocina atrae a aquellos que desean comenzar una dieta saludable, facilita preparar comidas caseras y nutritivas, mientras que le ahorra un tiempo valioso.






Horno inteligente Breville

Tener conciencia sobre el medioambiente significa ser parte de todo lo que hacemos, y la tecnología más avanzada para la cocina tiene esto en cuenta. Es un desperdicio calentar un horno completo para hacer una parte de una comida.


El horno inteligente Breville es tan compacto que cabe en la encimera de su cocina, y aun así funciona como un electrodoméstico de alta gama. Al usar este horno en lugar del horno de tamaño completo ahorrará en costos de energía. También tiene un panel de control intuitivo que facilita la programación. Puede ajustar las preselecciones y el horno recordará sus ajustes para la próxima vez que cocine el mismo alimento.


Use este elegante horno inteligente para tener la potencia de un horno tradicional con tiempos de cocción más rápidos y para ocupar un espacio más pequeño en su cocina.


Comprar ahora por £199

Nespresso Expert and Milk

¿No madruga? Nespresso’s Expert and Milk le lleva el café estilo barista a su hogar y le permite controlar la máquina a través de una aplicación, para que pueda preparar su taza de café desde la cama. ¡Casi no tiene que mover ni un músculo!


Se vuelve aún más impresionante ya que puede preparar su café en cuatro tamaños diferentes, personalizar las configuraciones, cambiar la temperatura, hacer un seguimiento de sus existencias y ordenar más cápsulas directamente. Ofrece la conveniencia más avanzada para un adicto al café, no podría ser más simple. Literalmente, puede despertarse y oler el café.


Comprar ahora desde £247.49

Cinder Grill

Probablemente se imagine por el precio que no se trata de un George Foreman. La atracción aquí es la conveniencia: solo ponga la carne sobre la parrilla y váyase. Este dispositivo inteligente puede cocinar perfectamente su comida con muy poca ayuda de su parte.


Muchos de los nuevos avances en la última tecnología para la cocina se inclinan por la precisión y Cinder Grill se adapta exactamente a esto. Cualquiera sea su elección, pechuga de pato, filete o salmón, todas quedarán jugosas y tiernas con un mínimo esfuerzo.


Comprar ahora por £378

Grifo de agua caliente al instante 3N1

Uno de los principales beneficios de la nueva tecnología es que le permite ahorrar tiempo y este elegante grifo con diseño italiano contemporáneo es ahora esencial para cualquier cocina moderna. Esperar a que hierva el agua para preparar una bebida caliente o llenar una cacerola es cosa del pasado. Es una pérdida de tiempo, especialmente si tiene invitados con los que desea volver.


Este grifo elegante también ahorra un 20 % más de energía que un hervidor, le proporciona la cantidad exacta de agua que necesita, sin necesidad de volver a hervirla. La manija tiene un mecanismo de traba de seguridad para evitar encender el agua hirviendo de manera accidental.


Comprar el grifo de agua caliente al instante por £729











Horno inteligente June

El horno inteligente June es básicamente una computadora que cocina. Este horno genial identifica su comida, la pesa y luego la cocina a la perfección. También cocina su comida un 25 % más rápido que el resto de los hornos. ¡Los chefs famosos deberían ponerse nerviosos!


Mediante la aplicación June, puede controlar a June de manera remota solo para precalentar el horno y recibir notificaciones cuando su comida está casi lista. Para los fanáticos de la tecnología más avanzada, también incluye una cámara en el horno para que pueda ver cómo se cocina su comida. Le recomendamos que se quede en casa mientras cocina por razones de seguridad, aunque suene tentador poder salir.


Comprar ahora por £1 133

The Wall Farm

The Wall Farm es una manera visionaria de cultivar vegetales frescos en interiores todo el año, por lo que es especialmente útil si vive en una ciudad. La tecnología de tierra inteligente utiliza el conocimiento técnico de la NASA y esto significa que las plantas pueden crecer sin químicos dañinos. El elegante exhibidor de pared quedará muy moderno en su cocina y además, sigue la tendencia actual de cultivar en el hogar.


The Wall Farm usa innovadoras cápsulas de plantas y el kit básico de plantas incluye una elección de cuatro kits: flores, té, ensaladas o hierbas. El tanque de agua de Wall Farm dura un mes, así que acordarse de regar las plantas es cosa del pasado. Vea las fotos en el sitio web de Click and Grow, el exhibidor luce fantástico.


Comprar ahora por £1,158

Lavavajillas inteligente LG

Este lavavajillas líder cuenta con la tecnología más avanzada. Como pasa con muchos artículos en una cocina inteligente, tiene una aplicación que puede controlar de manera remota los ciclos de lavado y descargar ciclos de lavado personalizados. Si hay problema con su lavavajillas, puede solicitar ayuda de inmediato a través de su teléfono inteligente.


Con cuatro brazos rociadores en lugar de los dos habituales, lava los platos, las tazas y las copas desde todos los ángulos y ahorra alrededor de 5.000 galones de agua todos los años. Puede configurar dos intensidades diferentes para el chorro de agua, lo que significa que puede lavar ollas y sartenes junto con copas delicadas en la misma carga. También es más silencioso cuando está en uso, todo esto complementa la belleza de este electrodoméstico de cocina interactivo y estilizado.


Comprar ahora por £1275

Lavadora inteligente LG

La lavadora inteligente LG tiene un sistema de suspensión Centrum, que usa amortiguadores para absorber las vibraciones durante cargas de lavado y centrifugados exigentes. Esto significa no más daño para su máquina, lo que significa que durará más tiempo. Si vive en un apartamento, también significa que ya no molestará a los vecinos ni dañará el piso o el techo.


Esta máquina de alta tecnología también usa de manera ingeniosa el vapor para eliminar el 99,9 % de los alérgenos para una limpieza superior. El tambor es de 12 kilos y la función Turbo Wash lava una carga en solo 49 minutos, para que ya no tenga que apilar su ropa sucia. Finalmente, puede hacer funcionar la lavadora de manera remota, por supuesto, usando su teléfono inteligente, para que pueda lavar mientras está afuera de su casa.


Comprar ahora por £1,599

Active JavaScript para usar este sitio web.