LA NUEVA MODA DEL VERANO PARA LA COCINA DE EXTERIOR: EL TRITURADOR DE DESPERDICIOS DE ALIMENTOS INSINKERATOR®


El electrodoméstico imprescindible para una casa sostenible y eficiente, llega por primera vez al exterior simplificando la vida.



Junio 2022 – Con la llegada del verano y el aumento de la popularidad de las cocinas de exterior, es importante tener en cuenta la sostenibilidad en la organización del espacio de un jardín o una terraza. Una de las principales razones para crear una cocina de exterior es para entretener a la familia y a los amigos, lo que a menudo genera desperdicios de alimentos. Para solucionar este problema, por primera vez llega el triturador de desperdicios de alimentos outdoor de InSinkErator®, un electrodoméstico ecológico imprescindible para una cocina de exterior ordenada y eficiente. Cuando se instala una barbacoa y se cocina desde cero, se vuelve de inmediato más sostenible e higiénica, ya que los desperdicios de alimentos pueden eliminarse en cuestión de segundos.


Residuo cero

A pesar de los esfuerzos del consumidor, cuando se preparan comidas caseras, es inevitable que se desperdicie una parte de ellas. Si se trata de una comida al aire libre, los huesos de la carne asada, las peladuras de la fruta y verdura suelen ser los tipos más comunes de desperdicios de alimentos no comestibles. Un triturador de desperdicios de alimentos InSinkErator® (distribuido en España por Dake) es una solución segura, sencilla y sostenible a este problema, desviando los desperdicios de alimentos del vertedero, especialmente cuando no es posible el compostaje doméstico.


Como líder mundial e inventor de los trituradores de desperdicios de alimentos, InSinkErator® fabrica una amplia variedad de modelos, diseñados para adaptarse a los diferentes tamaños de familias y a las necesidades de la cocina doméstica. Encajan fácilmente bajo todo tipo de fregaderos y pueden instalarse tanto en cocinas interiores como exteriores. Los desperdicios de alimentos se trituran en partículas de tamaño diminuto, gracias al innovador sistema de anillos de molienda de acero inoxidable. Luego se expulsan y simplemente se evacuan por el desagüe, a través de la tubería estándar.


Anne Kaarlela, directora de Comunicaciones de Marketing y Servicio de Atención al Cliente, Europa, InSinkErator® comenta: «Los trituradores de desperdicios de alimentos InSinkErator® no solo reducen la cantidad de desperdicios de alimentos que van a parar a los vertederos, sino que, al hacerlo, también contribuyen a reducir los gases de efecto invernadero y la huella de carbono de los hogares. Además, cuando hay un digestor anaeróbico en el sistema de alcantarillado, los nutrientes de los residuos de alimentos pueden recuperarse y convertirse en biogás y fertilizante, completando la economía cíclica. Un triturador de desperdicios de alimentos InSinkErator® es un valioso complemento tanto para las cocinas domésticas como para las de los jardines. Pueden eliminar la necesidad de tener cubos de basura separados y eliminar cualquier olor no deseado de comida rancia o pasada.”


El verano ya ha llegado pero todavía hay tiempo para equipar la cocina de exterior con esta herramienta que convierte el espacio externo en una oasis de relax …Green!


La Empresa

División del Grupo Emerson, InSinkErator es el mayor productor y líder mundial en el mercado de los trituradores de residuos alimentarios. Este tipo de aparatos domésticos reducen aproximadamente un 20% la cantidad de residuos domésticos en los vertederos. En 2007, InSinkErator lanzó un nuevo producto, el dispensador de agua caliente, capaz de suministrar agua filtrada, a temperatura ambiente y muy caliente (entre 88°y 98 ​​grados). Desde 2020, con gran éxito en el mercado español, está proponiendo el NeoChiller, un instrumento para tener agua super fría al instante y afrontar de manera más inteligente el caluroso verano en la península sin malgastar agua.

Active JavaScript para usar este sitio web.