En un esfuerzo por hacer que todo quepa en su cocina, es posible que haya recurrido a guardar artículos como la máquina para hacer pan, su procesador de alimentos y recipientes para mezclar en la encimera de la cocina, ya que sencillamente no caben en las alacenas.

Esto es lamentable, porque lo más deseable es tener las superficies de trabajo libres para crear una sensación de relajación, lujo y espacio en la cocina. Tener libres las encimeras de la cocina es particularmente importante si utiliza la cocina como área para recibir invitados y socializar; el desorden debe esconderse detrás de las puertas cerradas de las alacenas para tener un área elegante y multipropósito.


¿Cómo puedo maximizar el almacenamiento en las alacenas de cocina?

Si cree que ya no tiene más espacio en las alacenas de cocina para almacenar todo lo que quiere, posiblemente se sorprenda. Hay muchas ideas inteligentes para ahorrar espacio en las alacenas de la cocina que le facilitarán la vida. Estos trucos modernizarán sus alacenas, creando espacio y ahorrando tiempo. Debe establecer un lugar para cada artículo, por lo tanto, será fácil encontrarlo.

Vea la lista a continuación, seguramente una o dos sugerencias llamarán su atención y marcarán la diferencia en sus tareas diarias y el aspecto y apariencia de su cocina.


Uniformidad con frascos del mismo tamaño

Puede aprovechar al máximo el espacio de su alacena al colocar alimentos deshidratados en frascos de vidrio que sean todos del mismo tamaño. Si los frascos son del mismo tamaño, será más fácil apilarlos, alinearlos y adecuarlos al espacio.

Esto no solo maximizará el espacio, sino también le permitirá ver el contenido, lo que le ahorrará tiempo cuando busque un ingrediente en las alacenas. Puede agregar etiquetas impresas si desea una apariencia profesional.

Imagen de Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 1

Varillas de tensión para colgar los productos de limpieza debajo del fregadero

El área debajo del fregadero se puede convertir rápidamente en un desorden y es posible que tenga que forzar las puertas de la alacena para cerrarlas, lo que puede provocar derrames de químicos. Sencillamente agregue una varilla que atraviese la parte interior de la alacena donde podrá colgar por las asas todos los productos de limpieza que vienen en botellas con rociador. Esto permitirá que las botellas estén colgadas y se mantengan estables y verticales. Si lo hace, duplicará efectivamente el tamaño del espacio de la alacena debajo del fregadero ya que podrá utilizar el área debajo de las botellas que cuelgan.


Un colgador hecho por usted mismo para cápsulas de café

Es posible que sienta que no puede vivir sin su máquina Nespresso, pero guardar las cápsulas de café puede ser complicado, especialmente si las compra en cantidades grandes.

Una solución sencilla es fijar una moldura en T en la parte superior del interior de su alacena. Obtendrá el colgador perfecto para cápsulas de café hecho por usted mismo. La moldura en T tiene extremos de plástico con una forma de ‘T’ en el extremo que puede comprar en su tienda local hágalo usted mismo. Una vez fije la moldura en T en las líneas paralelas de la parte superior del interior de la alacena, sencillamente coloque las filas de cápsulas. Muy satisfactorio.

Imagen de Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 2

Una alacena de cocina delgada en la pared

Si está buscando una idea para ahorrar espacio que haga la diferencia, esta es una manera de maximizar todo el espacio, incluso si tiene una cocina pequeña. Puede hacer uso del espacio oculto entre las vigas de sus paredes, al excavar y agregar estantes y una puerta de alacena. La alacena será estrecha en profundidad, pero tendrá suficiente espacio para alinear y ocultar todas sus latas y frascos de comida. Puede pintar la alacena de color gris o azul turquesa de moda y se verá muy elegante.

Un triturador de desechos de alimentos de cocina debajo del fregadero

Se desecha aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos en el Reino Unido o importados al país. Es importante que reciclemos nuestros desperdicios de alimentos.

La organización de las alacenas de cocina crea más espacio, así que todo en su cocina puede tener un lugar y estar fuera de la vista. También lo ayudará a reducir sus desechos, ya que podrá ver sus productos para tomar nota de las fechas de vencimiento y conocer sus existencias exactas para que no compre de más. 

También puede instalar un desechador de desperdicios de alimentos en el fregadero de su cocina ya que es compacto, libera espacio en la alacena que de otra manera podría ser ocupado por cajas o bandejas llenas de alimentos con mal olor.

El desechador de desperdicios de alimentos tritura los desperdicios de alimentos y los convierte en partículas pequeñas que se vacían en el sistema de drenaje estándar de la cocina y van al sistema de tratamiento de aguas residuales o tanque séptico, desviándolos del relleno sanitario.


Un dispensador de bolsas de plástico

Reutilizar las bolsas de plástico es excelente, pero estas pueden ocupar mucho espacio en las alacenas de la cocina. Tome una caja de pañuelos desechables rectangular y péguela en la parte interior de la puerta de una alacena de cocina. Luego coloque todas las bolsas en el dispensador de la caja de pañuelos desechables y sáquelas cuando las necesite.


Un estante de almacenamiento del microondas

Ya sea que su microondas esté en la encimera o en una alacena, un estante para microondas es perfecto para utilizar el área sobre su microondas y contar con algo de espacio adicional.


Un estante esquinero de bambú de tres niveles

Platos, comida, documentos, usted puede apilar cualquier cosa en este estante de bambú . Los tres niveles proporcionan tanto espacio para una esquina de alacena de cocina que casi nunca se utiliza todo.


Un organizador de canasta deslizante de dos niveles apilable

Este organizador de canasta deslizante de dos niveles apilable debajo del fregadero es un buen ejemplo de un organizador de canasta que ahorra espacio, se puede colocar en alacenas o debajo del fregadero para agregar más estantes. Las gavetas de canasta son resistentes y pueden guardar cualquier cosa, desde vegetales hasta el detergente para lavar la ropa.


Traslade las copas de vino a la despensa

Otra idea para ahorrar espacio es trasladar los artículos que no necesita todos los días a su despensa. Las alacenas se deben organizar según el uso, ningún contenido es inamovible. Así que las cosas como las copas y vasos de vino, cóctel y champán se pueden guardar en la despensa, liberando espacio en una alacena que contiene los vasos y tazas de uso diario.

Imagen de Hero - Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 3

Estantes plegables para esquina ciega

Una alacena de esquina ciega es ‘ciega’, pues usted no puede ver lo que hay dentro de la esquina de la alacena. En este caso, la alacena de la cocina está colocada en la esquina, en medio donde se juntan dos filas de alacenas base. Esto da como resultado que parte del contenido de una de las alacenas quede oculto por la otra fila de alacenas.

El hecho de que sea difícil acceder a la esquina significa que no puede utilizar este espacio fácilmente. La solución es instalar un sistema de estantes plegables en la esquina ciega. Cuando abra la puerta de la alacena, el sistema plegable se desplegará dejando ver todas las cosas que necesita tener dentro de su alcance.

Active JavaScript para usar este sitio web.