InSinkErator se lleva el oro.

Estamos muy orgullosos y felices de anunciar que nuestro grifo de agua caliente al instante InSinkErator 3N1 con forma de L y de oro cepillado obtuvo el primer puesto en la categoría Mejor Electrodoméstico Residencial de los premios House Beautiful Awards 2017.

Este es el 13.° año en que participamos del House Beautiful Awards 2017 (junto con su anfitrión, David Domoney, famoso jardinero y presentador) para celebrar a los mejores minoristas y productos para el hogar de los últimos 12 meses, y con tantas marcas residenciales finalistas, este premio tan buscado es algo de lo que estamos muy orgullosos.

Kevin Carr, gerente de ventas de InSinkErator en el Reino Unido, expresó: “Nos honra que el grifo de agua caliente al instante 3N1 con forma de L y de oro cepillado haya ganado el primer premio de los House Beautiful Awards 2017”.

Read More...
InSinkErator se lleva el oro.
InSinkErator se lleva el oro.

“Los acabados metálicos en el hogar se han vuelto cada vez más populares en los últimos años y estamos encantados de contarles a nuestros fieles clientes que el InSinkErator 3N1 de oro cepillado ha ganado un premio y además, está de moda”.

“Nos enfrentamos a una dura competencia en la categoría Mejor Electrodoméstico Residencial, y queremos felicitar a todos los ganadores y a los finalistas del House Beautiful Award por sus logros”.

¿Por qué el grifo para agua caliente al instante InSinkErator 3N1 con forma de L, de oro cepillado y aprobado por WRAS ganó el primer premio en la categoría Mejor Electrodoméstico Residencial?

En primer lugar, porque elimina por completo el tiempo y la energía que se pierden esperando que hierva un hervidor. Porque dispensa de manera instantánea y segura agua caliente filtrada al instante (además de las opciones caliente y fría habituales). El NeoTank InSinkErator que lo acompaña se acomoda ordenadamente en la alacena debajo del fregadero y viene con un conveniente termostato ajustable digital que puede configurar a su temperatura preferida entre 88 y 98 °C.

Es tan fácil olvidarnos de cuán a menudo necesitamos agua casi hirviendo. Un grifo de agua caliente al instante se convertirá pronto en uno de los artículos más prácticos de su cocina ya que tiene una amplia variedad de usos: desde preparar bebidas calientes al instante hasta remover la grasa difícil de las ollas.

¡Otra ventaja adicional que no debe pasar por alto es que liberará espacio valioso en la superficie de trabajo, lo que todos saben que es de vital importancia cuando se trata de acomodar todos los aparatos en un solo espacio!

El grifo para agua caliente al instante InSinkErator 3N1 en forma de L y de oro cepillado forma parte de nuestra colección Showroom, una completa variedad de productos prémium y revolucionarios que se amplía constantemente, de manera que, si está proyectando diseñar su cocina ideal, no busque más.


Active JavaScript para usar este sitio web.