InSinkErator celebra su aniversario número 80

En 1927, el arquitecto estadounidense John W. Hammes inventó el primer desechador de desperdicios de alimentos del mundo. Hammes vivía apenas a unas millas de las oficinas centrales actuales de InSinkErator® en Racine (Wisconsin). John W. Hammes inventó originalmente el desechador de desperdicios de alimentos para ayudar a desechar cáscaras de verduras de manera higiénica e instantánea. 

InSinkErator® se registró como compañía en 1938. Para celebrar su aniversario número 80, InSinkErator® se aventuró en una celebración de un año de duración, que comenzó en julio de 2018 con un desfile de carros alegóricos durante el Día de la Independencia, seguido de una celebración de valoración al empleado; mientras que la inauguración de las nuevas oficinas centrales de la compañía en el nuevo mundo tuvo lugar en noviembre de 2018. 

Video del 80 aniversario de InSinkErator


Las nuevas oficinas centrales de Emerson en Racine albergan a más de 175 ingenieros y se benefician con una serie de desarrollos, desde mejoras al flujo de trabajo hasta instalaciones de investigación mejoradas. Esto seguirá impulsando tecnologías innovadoras y creativas, diseñadas para ayudar a que se reduzca significativamente la cantidad de desperdicios de alimentos en los hogares y se evite su volcado en rellenos sanitarios. 

En la actualidad, un desechador de desperdicios de alimentos InSinkErator® es un electrodoméstico de cocina moderno que ofrece una solución sencilla, segura y práctica para gestionar los desperdicios de alimentos en el hogar, además de ser una alternativa ideal para que los desperdicios de alimentos no terminen en un relleno sanitario. Según WRAP1, se desechan más de siete millones de toneladas de alimentos y bebidas por año en el Reino Unido, lo que produce una gran carga sobre los rellenos sanitarios.

Anne Kaarlela, gerenta de comunicaciones para Europa y Rusia de InSinkErator®, afirma: “Estamos increíblemente orgullosos de nuestro legado y nuestros orígenes. Los 80 años de la compañía se ven coronados por el hecho de que InSinkErator® es un sustantivo. En los Estados Unidos, a los desechadores de desperdicios de alimentos se los llama InSinkErators. De por sí, eso ya es un enorme galardón.  

La gama de desechadores de desperdicios de alimentos de la compañía está diseñada para todas las cocinas, grandes o pequeñas, de diseño tradicional o moderno, ya que en toda la gama se utiliza la misma tecnología, piezas de calidad y mano de obra especializada estadounidense con la que InSinkErator® ha construido su compañía y su reputación durante los últimos 80 años. 

“Estamos muy orgullosos de formar parte del éxito continuo de Emerson. Las nuevas oficinas centrales y la expansión de la planta de Racine constituyen una gran inversión, y demuestran un alto nivel de confianza en los mercados de todo el mundo. Se trata de excelentes noticias, tanto para nuestros socios del rubro como para los clientes, y es algo que solidifica nuestro futuro con flamantes y atractivas innovaciones.
“Somos activos promotores de los desechos de alimentos sostenibles, y asumimos el compromiso de ofrecer soluciones que mejoren el estilo de vida y reduzcan el impacto de los desperdicios de alimentos en rellenos sanitarios”.

Active JavaScript para usar este sitio web.