Todos nos merecemos un poco de lujo en nuestro hogar, así que, ¿por qué no empezar con el centro del hogar, la cocina? Cuando pensamos en artículos de lujo, no siempre asociamos la idea de gratificación con la sostenibilidad; sin embargo, ese no tiene por qué ser el caso. Hay varios pasos que puede seguir para garantizar que su cocina sea ecológica sin perder su lujoso atractivo.

Desde ahorrar energía con la instalación de un grifo de agua caliente en la cocina, hasta comprar equipos y electrodomésticos que no haya que reemplazar con regularidad, hoy en día, estamos analizando las distintas maneras de hacer que la cocina sea ecológica sin perder ningún lujo.


Imagen de Full kitchen (1st image)

Fotografía de Aaron Huber en Unsplash

Opte por equipos de iluminación de ahorro de energía

Los equipos de iluminación de ahorro de energía se han convertido en un aspecto indispensable en el diseño de hogares modernos. Para asegurarse de que su cocina sea lo más lujosa posible, necesitará un equipo de iluminación que no solo aporte calidez al ambiente sino que también le permita ahorrar energía (¡y dinero!) a largo plazo. La iluminación por LED es una buena opción para producir una atmósfera cálida en el ambiente ya que llena el espacio de una luz natural y favorecedora, y además permite un ahorro de energía significativo.

Si quiere llevar la iluminación a un nivel de lujo superior, puede optar por un sistema de iluminación automatizado, un sistema de iluminación inteligente o un sistema de sensor de movimiento. Estos tres sistemas se pueden controlar en forma remota o automática, lo que permite reducir el derroche de energía en gran medida y le proporciona un sistema de alta tecnología que es lujoso en cada nivel.


Instale un grifo de agua caliente

Un grifo de agua caliente no solo es una gran herramienta en la cocina, sino que le facilita cocinar y despejar la cocina, lo que aumenta al instante la sensación de elegancia del ambiente. Después de todo, una cocina lujosa tiene espacio de guardado suficiente para garantizar que haya pocas cosas a la vista, lo que implica, en última instancia, que tendrá menos cosas sobre la mesada.

El grifo de agua caliente elimina la necesidad de tener una tetera a la vista todo el tiempo, lo que reduce la cantidad de espacio necesario sobre la mesada y minimiza la presencia de cables poco atractivos. Y no solo eso, también es una forma rápida de ofrecer bebidas calientes, preparar comidas o limpiar bien la vajilla, lo que le permite ahorrar en el consumo de energía. Calentar solamente la cantidad de agua necesaria también le brinda la oportunidad de ahorrar dinero, es decir que tiene incontables beneficios.


Imagen de Steaming HWT (2nd image)


Invierta en electrodomésticos de ahorro de energía

Los electrodomésticos de ahorro de energía altamente eficientes son elementos frecuentes en los interiores de cocina lujosos. Al igual que la iluminación de su habitación, la tecnología inteligente puede ir de la mano de la ecología. Invertir dinero en electrodomésticos duraderos y, al mismo tiempo, reducir el consumo de energía hace que el gasto a corto plazo valga la pena.

Algunos refrigeradores inteligentes hasta tienen cámaras integradas que le permiten ver en forma constante el contenido del refrigerador sin tener que abrirlo y cerrarlo todo el tiempo; de ese modo, reduce el consumo de energía por abrirlo innecesariamente.

Asimismo, un horno inteligente produce suficiente calor para cocinar la comida y lo distribuye donde es necesario; además, tiene una función que le garantiza utilizar solo la cantidad de calor necesario para ciertos tipos de comida. También hay algunos hornos que se pueden controlar a través del teléfono, así que si tiene pensado preparar una cena de larga cocción, puede controlar el horno desde el teléfono mientras está en el trabajo.


Cree una sala de estar cómoda

Probablemente la cocina sea el corazón de su hogar, así que, ¿por qué no crear un espacio dentro o cerca de la cocina donde sus amigos y familiares puedan ponerse cómodos mientras está cocinando? Cree un área que se adapte al espacio que ya tiene disponible, eso significa un lugar cómodo para sentarse y una mesa auxiliar decorativa para bebidas y bocadillos. Incluso puede usar la mesa lateral para colocar macetas con plantas para combinar con la temática “verde”.

Para que sea más ecológica, fíjese qué muebles ya tiene en su casa que podría reciclar en vez de arrojar a la basura. Quizás tenga una silla en la sala que ya no combina demasiado con el ambiente pero que, con algún retoque, podría quedar bien en la cocina. Considere remodelarla con una mano de pintura o con otro tapizado para hacer que quede bien cómoda para que la gente pueda sentarse en la cocina mientras está preparando la comida.

Los hogares lujosos de hoy en día se centran en la conveniencia, la ecología y la funcionalidad, al irradiar elegancia y distinción en cada rincón de la casa, más allá de su gusto o estilo.

Active JavaScript para usar este sitio web.