La mesa de comedor es una de las elecciones de muebles más importantes que hará para su hogar.

Es el lugar donde se reúne la familia y los amigos para compartir una comida, ya sea una cena durante la semana o para celebrar una ocasión especial.

Es posible que los niños usen la mesa de comedor para hacer la tarea, e inclusive, puede utilizarla como una oficina improvisada si trabaja desde su casa.

No importa cuáles sean sus necesidades individuales: existen criterios esenciales que deben cumplirse cuando se elige una mesa de comedor.

La mesa debe:

  1. Caber en el espacio asignado
  2. Estar bien hecha
  3. Estar dentro del presupuesto
  4. Tener un estilo que no pase de moda

Debe elegir un estilo atemporal a menos que desee cambiarla después de un tiempo. Una mesa de patas de cobre, estilo geométrico, podría estar de moda ahora pero parecerá anticuada en unos cuantos años.

Cuando elija una mesa de comedor para comprar, siéntese a la mesa en la tienda y vea si es cómoda. Si tuviera que trabajar en la mesa, ¿podría sentarse allí fácilmente durante un largo tiempo? ¿Puede imaginar la mesa en su casa?

Pase las manos por la superficie de la mesa para detectar cualquier rasguño o abolladura ya que esto será un buen indicio de su resistencia.

Estas son algunas de las características claves que también debe tener en cuenta cuando elige su mesa de comedor:

Cuánto espacio ocupará la mesa

Idealmente, debe haber al menos un espacio de tres pies alrededor de todos los laterales de la mesa de comedor. Comience midiendo el ancho y la longitud del espacio que tiene para su mesa de comedor y luego reste la cantidad de espacio que desea alrededor del borde. Esto le dará el tamaño ideal de la mesa de comedor.

Luego, vea cuánto espacio necesita cada persona para sentarse a la mesa. De ser posible, al menos 22 pulgadas de espacio en la mesa, a lo que se debe agregar más longitud para las sillas de comedor más grandes con brazos.

También deberá analizar el tamaño de la mesa visualmente. Por ejemplo, puede haber dos mesas que midan lo mismo, pero si una está hecha de madera más maciza y cortada más gruesa, podría parecer fuera de lugar en una habitación pequeña, aunque técnicamente encaje.

Para imaginarse cómo lucirá la mesa de comedor en su espacio, aproveche el software de realidad virtual que muchos vendedores de muebles ofrecen actualmente. Este le permitirá “ver” la mesa en la habitación elegida antes de realizar la compra.

Si el vendedor elegido no tiene el software de realidad virtual, use cinta de enmascarar para marcar las dimensiones sobre el piso y luego sostenga una cinta métrica para ver la altura.

Podría optar por una mesa extensible si prefiere una mesa más pequeña para el uso diario pero necesita con frecuencia lugares adicionales. Asegúrese de tener espacio suficiente para extender completamente la mesa para que sus invitados se sientan cómodos.

La forma de la mesa

La forma de la mesa a menudo es determinada por la forma y el tamaño de la habitación, ya sea para un comedor o una cocina abierta.

Si elige una mesa de comedor rectangular, asegúrese de tener en cuenta el ancho de la mesa. Si le gusta recibir invitados, asegúrese de que haya espacio suficiente para servir los platos.

Una mesa redonda u ovalada es ideal para los espacios más pequeños ya que el diseño ocupa menos espacio.

Las mesas circulares permiten que todos los comensales tengan un asiento y una vista iguales y esto crea de inmediato un ambiente más informal y relajado. Es más fácil hablar en una mesa circular, lo que la hace ideal para cenas y ocasiones especiales.

Una mesa de comedor cuadrada se adaptará mejor a una habitación más pequeña, pero debe tener en cuenta que no podrá poner todas las sillas debajo de la mesa hasta el fondo.

Las mesas cuadradas son ideales para parejas o compañeros de apartamento con poco espacio para compartir. Si son pocas las personas que viven en su casa, las mesas cuadradas también son prácticas: una mesa grande rectangular podría parecer innecesaria y ocuparía demasiado espacio.

El material del que está hecha la mesa

El tipo de material que elija para su mesa de comedor depende de su presupuesto, necesidades y el estilo que desee.

Estos son algunos de los materiales más conocidos para las mesas de comedor:

Madera

La madera es el material tradicional de las mesas de comedor simplemente porque luce bien, es fuerte y también es fácil de reparar.

La madera se expande y contrae a diferentes temperaturas y puede mostrar un desgaste general con el paso del tiempo, pero cuando se utiliza un estilo “shabby chic”, esto se considera justamente una ventaja. Si el estilo “shabby chic” no es lo que usted desea, puede cubrir la mesa de madera con hule estampado para asegurarse de que esté protegida.

También puede pintar la madera con pintura al aceite del color que elija o escoger un barniz para personalizar su mesa.

Hay muchos tipos diferentes de maderas disponibles y cada uno tiene una calidad y características distintas:

  • El roble es una madera dura resistente con vetas ondeadas y una apariencia inconfundible.
  • La madera de arce es muy duradera y asequible y puede teñirse para que parezca más cara
  • El pino es barato y liviano, pero proclive a los arañazos y abollones.
  • El nogal es popular en mesas decoradas estilo “shabby chic”, pero es más caro.

La madera es versátil y, por ello, popular para muchos estilos de interiores, desde el victoriano tradicional y el escandinavo natural hasta el moderno estilo minimalista, un estilo antiguo de calidad superior o un estilo “shabby chic”.

Enchapado

Elija un enchapado que parezca madera para tener una alternativa duradera y más barata. Un buen enchapado estará hecho de materiales centrales claramente identificados.

Piedra

La piedra es pesada y resistente, pero algunas piedras se pueden romper o astillar, así que asegúrese de reunir información sobre los diferentes tipos antes de comprar.

La piedra puede variar mucho en precio y apariencia; las mesas con parte superior de cemento son ideales para el estilo industrial en su hogar y son más baratas que las opulentas mesas con parte superior de mármol.

Vidrio

Las mesas con parte superior de vidrio pueden crear una sensación de espacio abierto y liviano, lo que hace que la habitación parezca instantáneamente más grande.

Sin embargo, en una mesa de vidrio, se marcan todas las huellas digitales y la suciedad, ¡así que será un esclavo del aerosol Windolene si hay niños en su casa!

Metal

Las huellas digitales también se marcan en el metal, pero es más higiénico. Esta es la razón por la que se usa en áreas profesionales de preparación de alimentos.

Laminado y plástico

Las mesas laminadas y de plástico no son la mejor opción si desea tener una mesa de comedor resistente y duradera, sin embargo, debido a que son baratas y se limpian fácilmente con un paño, son la opción elegida en comedores comunitarios de cantinas o como mesas de conferencias.

Si desea elegir un diseño llamativo y cambiar la mesa en unos años, el laminado es la mejor opción ya que es barato.

La estructura de la mesa

Las uniones de la mesa de comedor son otro factor que se debe tener en cuenta antes de comprar. Las uniones son los puntos donde se juntan la base y la parte superior. Cuanto más sólida sea una unión, más tiempo durará la mesa.

Comience mirando debajo de la mesa: por lo general, cuanto más simple sean las uniones, mejor. Si los distintos componentes de madera están unidos directamente, la mesa será muy fuerte, pero el hecho de que haya muchas uniones puede debilitarla.

Mire si hay grapas y pegamento en una mesa barata: es probable que no dure mucho. Si ve que las piezas comienzan a separarse, esto es señal de mala calidad.

Apóyese firmemente sobre la parte superior de la mesa; si tambalea, la estructura es mala.

Las patas de la mesa

Otro elemento de la mesa de comedor que debe tener en cuenta son las patas. Las personas a menudo se olvidan de que las patas y los soportes pueden ser determinantes en cuanto a la cantidad de personas que podrán sentarse alrededor de la mesa.

Cuando vea una mesa de comedor, siéntese y asegúrese de que pueda cruzar las piernas. Tenga en cuenta a sus familiares o invitados más altos, y asegúrese de que haya espacio suficiente para las piernas más largas.

Será más fácil que las sillas se adapten a una mesa con patas delgadas en cada esquina que a una base intrincada o un diseño ornamentado o macizo.

Se pueden acomodar más sillas alrededor de mesas estilo pedestal, pero son menos resistentes que las de cuatro patas.

Las mesas con caballetes pueden darle más espacio en los laterales, pero podría ser más difícil poner sillas en los extremos de la mesa. ¡No hay nada peor que encontrar una pata de la mesa en el medio de su silla!


Active JavaScript para usar este sitio web.