A la hora de elegir la paleta de colores correcta para su nueva cocina, deberá tener en cuenta algunos detalles clave. Una vez que esté todo terminado, el resultado debería ser un ambiente equilibrado, donde cada elemento complemente al otro.

Hay distintas maneras de obtener la paleta de colores correcta para su cocina nueva. Pero aquí le explicaremos qué debería hacer para asegurarse de diseñar una cocina donde todo combine armoniosamente.


¿Por dónde empiezo?

¿Por dónde empiezo?

Si no planea renovar toda la cocina, ni reemplazar las unidades y encimeras, tómese un tiempo y seleccione algo que le guste mucho. También sería ideal que pudiera probar y elegir un estilo que no pase de moda en un par de años. Pero si un estilo le gusta mucho, esa condición no es esencial.

Las maderas y las unidades lustrosas son bastante versátiles, y combinarán con una variedad de encimeras y colores de paredes, que es la razón por la cual son tan populares. Y en cuanto a las encimeras, elija opciones que sean lo más resistentes y neutras posible. A menos, por supuesto, que desee crear una impresión con ellas.

Aunque no vaya a cambiar las unidades y las encimeras, debería comenzar por estos elementos. Tómese en un tiempo para mirar salas de ventas de cocinas, y ver qué estilos y colores se complementan. Después, debería saber qué colores combinan y cuáles no con sus unidades y encimeras. Esta calculadora de color es un excelente punto de partida.


¿De qué color debería ser el piso de mi cocina?

¿De qué color debería ser el piso de mi cocina?

Esta es otra decisión importante que, una vez tomada, no podrá cambiar fácilmente. Además del color y el estilo, hay muchísimos materiales que puede usar, como:

  • Losetas de cerámica
  • Losetas de piedra natural
  • Karndean
  • Pisos de parquet
  • Linóleo

No solo debe tener en cuenta el color del piso, sino también cuán duradero debe ser. Además, el piso de su cocina es un buen recurso para conectar el resto de su casa con la decoración y la paleta de colores que elija.

Algo neutro o llamativo funciona bien como opción de piso. Pero si planea elegir algo llamativo, debería resaltar las unidades que elija o el aspecto general lo desilusionará.


¿Qué color debería elegir para los accesorios de mi cocina?

Los accesorios de cocina pueden tener un gran impacto en el aspecto general de la habitación, así que deberá elegirlos cuidadosamente. ¿Se inclinará por un acabado en acero inoxidable, cromo o un metal de color más oscuro para las manijas y los grifos? ¿O será más minimalista, con puertas de unidades sin manijas?

Si planea instalar un grifo de agua caliente al instante, averigüe qué acabados están disponibles y vea si puede combinarlo con otros elementos de la cocina. Aunque a usted no le interese demasiado que todo combine, estos detalles son importantes y debería tenerlos en cuenta para que su cocina tenga el mejor aspecto general.

¿De qué color deberían ser las paredes de mi cocina?

¿De qué color deberían ser las paredes de mi cocina?

Si en su cocina hay una pared grande, esto es importantísimo. No tema elegir dos colores, uno neutro y uno llamativo para destacar una pared. La pared destacada podría ser una pared maciza grande y llamar realmente la atención. También se podría usar un color llamativo para enmarcar las unidades y colocar un color neutro en otro lugar.

La mejor manera de elegir los colores de la pared es visitar algunas salas de ventas para ver qué se usa, y llevar a casa muchas muestras de color y algunos probadores de sus colores favoritos. Pinte la parte trasera de algún papel de empapelar viejo y ponga dos o tres colores seleccionados sobre la pared para ver qué opina después de unos cinco días.

Si no puede tolerar el color después de cinco días, ¡no es el color de la cocina de sus sueños! Además, de este modo podrá ver si un color que le gusta mucho queda bien en el ambiente, junto con las unidades y las encimeras que planea colocar.


¿Cómo puedo darle “un toque final” a mi cocina?

Aquí hablamos de iluminación y protectores contra salpicaduras. Nuevamente, las opciones son casi infinitas, pero lo que elija debería combinar con el resto de sus selecciones.

Para la iluminación, una luz destacada podría funcionar bien en el área del comedor o en el de la preparación de alimentos. Por otro lado, los puntos de iluminación versátiles y neutros siempre son una buena opción.

Con respecto a los protectores contra salpicaduras, los dos lugares donde deben colocarse son detrás de las hornallas y del fregadero de la cocina. Puede elegir protectores contra salpicaduras de acero inoxidable, losetas o vidrio; incluso puede colorear el vidrio para que combine con otros elementos de su paleta de colores.

Asegurarse de que todo lo que le gusta combina en una habitación no es una tarea sencilla. Recuerde comenzar por las alacenas e idear, a partir de allí, la cocina perfecta. Si no está seguro sobre qué colores quedarán mejor juntos, una rueda de colores puede ayudarlo a obtener algunas ideas y mostrarle, además, qué combinaciones debería evitar por completo.

Si se toma un tiempo, investiga y sigue los pasos anteriores, ¡creará una cocina que no solo le encantará sino que, además, será asombrosa!

Active JavaScript para usar este sitio web.