La iluminación a menudo no se tiene en cuenta cuando se diseña una cocina, pero es uno de los elementos más importantes para lograr el éxito en el diseño de interiores. No importa la alta calidad de los materiales, el equilibrio de la paleta de colores o la creatividad y la ejecución correcta de su tema, una mala iluminación hará que la cocina sea vea incompleta.

Una iluminación cenital brillante y fría hace que se su cocina se vea con un aspecto de hospital y poco acogedora. La mala ubicación dejará lugares oscuros y creará un conjunto de luces en otros, lo que provoca una sensación despareja. Incorporar solo luces bajas y suaves podría crear una atmósfera relajante, ¡pero será más difícil cocinar y limpiar!

Por otra parte, elegir luces inteligentes permite lograr lo mejor en cualquier cocina, mejora las características favoritas y las elecciones de diseño al mismo tiempo que minimiza las frustraciones y desvía la atención de los elementos poco refinados. Una cocina bien iluminada es un lugar donde disfrutará pasar el tiempo, ya sea preparando la comida, atendiendo invitados o simplemente relajándose.

Antes de tomar una decisión, es importante que comprenda cómo funciona la iluminación dentro de una casa. No importa de qué habitación se trate, hay tres tipos básicos de iluminación hogareña.

1. Iluminación ambiente

También conocida como iluminación general, la luz ambiente tiene como objetivo crear una luz pareja y uniforme en toda la habitación. Es el tipo de luz más asociada con encender un interruptor. La iluminación ambiente es versátil y puede tener varias formas: desde lámparas de techo, arañas y luces de techo empotradas, hasta lámparas de pared, cenefas, iluminación en riel y más.

Puede pensar en la luz ambiente como la base sobre la que se construye todo su proyecto de iluminación. No es el elemento más entretenido, pero es vital que se logre correctamente si desea lograr resultados deslumbrantes.

Read More...
1. Iluminación ambiente
Iluminación ambiente
Iluminación dirigida

2. Iluminación dirigida

La iluminación dirigida es un tipo de iluminación práctica, de luces brillantes y funcionales, diseñada para ayudarlo a hacer lo que necesita hacer. En una cocina, se usa para iluminar las encimeras y otras áreas de mucho uso. Tenga en cuenta que ​​​​​​​práctica no quiere decir aburrida ya que las franjas de luz brillante y bien iluminadas ofrecen un contraste fantástico con las partes más delicadas de la cocina y crean una variedad de tonos agradable.

Esta cocina evocadora conserva su funcionalidad y corta las sombras más oscuras con tiras de luces LED sobre el fregadero y las encimeras.

Son dos formas fijas y ajustables de colocar luces dirigidas. Las luces colgantes y los reflectores para encimeras sobre un fregadero o mesa de comedor son los más comunes ya que iluminan las áreas que más lo necesitan. La iluminación en riel también es popular, ya que las luces individuales del riel en el techo se pueden ajustar dependiendo de las necesidades de cada espacio.

Read More...
2. Iluminación dirigida

3. Iluminación de acento

La iluminación de acento es la forma más creativa de iluminación, pero la más difícil de colocar de manera eficiente, ¡recuerde que a menudo menos es más! Este palabra trae a la mente de inmediato la iluminación que aporta una atmósfera y establece el ambiente de una habitación, pero hay muchas más formas de destacar con la iluminación.

Una buena iluminación de acento llevará la atención a las obras de arte, la decoración y las elecciones de diseño destacadas de su cocina, mientras que, simultáneamente, apartará la atención de los elementos que restan valor a la estética general del espacio. Las luces ajustables permiten cambiar el tono de la cocina al instante. Incluso puede usar la iluminación para crear interesantes efectos visuales y destacar piezas.

Esta cocina moderna y bellamente iluminada usa luces que apuntan hacia abajo sobre los gabinetes para iluminar el contenido cuando se abren y crear un sorprendente juego de luces cuando se cierran.


Read More...
3. Iluminación de acento
Iluminación de acento

No hay categorías rígidas, por ejemplo, una araña puede dar luz ambiente sobre una mesa de comedor, pero también funciona como luz de acento para brindarle la atmósfera a la habitación, especialmente una luz regulable. La iluminación ajustable puede iluminar en un momento una encimera y en otro su jarrón favorito. No se preocupe por el vocabulario técnico. Simplemente, tenga en cuenta cómo se usa la habitación, qué le gustaría destacar, qué le gustaría no destacar y cómo desea que sea la atmósfera de la cocina. Si logra esto, naturalmente incorporará toda la iluminación que necesita.

Quiero una iluminación profesional. ¿Qué debo tener en cuenta?

Cuanto más grande, mejor . Los reflectores empotrados en el techo se han convertido en la iluminación elegida para las nuevas cocinas, y por una buena razón: son prácticos, personalizables y confiables. ¡Sin embargo, no aportan mucha personalidad al lugar! Independientemente del tema de su cocina, una luz central destacada puede agregar un toque final sorprendente a su estética. Las arañas y las luces colgantes macizas están volviendo a ser populares, por eso es un muy buen momento para hacer que la iluminación de su cocina sea el foco, en vez de algo secundario.

kitchen-lighting-3-c011

Estas arañas llamativas con efecto de velas demandan atención y unifican esta encantadora cocina rústica.

Iluminar las encimeras . De todos los cambios que puede experimentar la iluminación de su cocina, las luces debajo de los gabinetes son a menudo las opciones más baratas y fáciles de instalar. Las luces a batería que se pegan debajo de los gabinetes son baratas y ayudan a iluminar de inmediato el espacio vital de preparación. Puede comprar tiras de luces LED; o incluso cintas de luces, para crear un área de iluminación perfectamente uniforme. Si alguna vez nota que entrecierra los ojos mientras prepara la comida, o prefiere iluminar bien una parte de la encimera y no otra, la iluminación para debajo de los gabinetes marcará una gran diferencia.

Regular la iluminación . Los interruptores para regular la iluminación y las lamparillas regulables logran una hermosa incorporación en su cocina. La posibilidad de elegir rápidamente cuánta luz llega al ambiente está subestimada, una vez que la instale, se preguntará cómo hizo para vivir sin ella. Para los "tecnófilos" existen las "bombillas inteligentes" que pueden controlarse a través de una aplicación en el teléfono.

Arriba y abajo . La iluminación no solo es para el techo, las luces que se enciende con el pie debajo de los gabinetes inferiores agregan una capa visual interesante a su cocina. Si se siente audaz, experimente con variedades de colores para cambiar dramáticamente la atmósfera del espacio con luz baja. Y estas luces no solo llaman la atención, ¡también son prácticas ya que nunca más de tambaleará ni se golpeará los dedos de los pies cuando vaya por un bocadillo a medianoche!


kitchen-lighting-4-c011

Las luces debajo de la isla central de esta cocina audaz y segura de sí misma proporcionan otro elemento de interés visual.

Consulte a los expertos . Si desea eliminar todos los obstáculos y crear una cocina verdaderamente deslumbrante, vale la pena contratar a un diseñador especialista en iluminación ya que puede trabajar junto con los arquitectos y los diseñadores de cocinas, o hacer modificaciones a una cocina existente.


Active JavaScript para usar este sitio web.