¿Está pensando en instalar un grifo de agua caliente al instante al lado del fregadero? Continúe leyendo para ver toda la información que necesita saber. Le explicaremos cómo funciona un grifo de agua caliente al instante, por qué podría necesitar uno, y también responderemos algunas de las preguntas más importantes que suelen surgir.


¿Cómo funciona el grifo de agua caliente al instante?


Los grifos de agua caliente al instante funcionan igual que una ducha eléctrica. El agua viene del suministro principal de la propiedad y es calentada rápidamente por un elemento eléctrico dentro de un tanque fuertemente aislado para su almacenamiento. A diferencia de una ducha, la mayoría de los tanques de agua caliente al instante calientan el agua a temperaturas entre 96 y 98 °C. Esto garantiza un suministro instantáneo de agua muy caliente sin tener que usar el hervidor.


Por qué elegir un grifo de agua caliente al instante


Hay muchas razones por las que elegir un grifo de agua caliente al instante. Por ejemplo, podría estar muy cansado de llenar y poner a hervir el agua cada vez que desea una bebida caliente. Entre las razones por las que podría usar un grifo de agua caliente al instante se incluyen:

  • Quitar la grasa difícil de platos y ollas
  • Cocinar vegetales, papas y pastas
  • Pelar tomates
  • Preparar té o café
  • Llenar su termo a la mañana
Grifo de agua caliente para el fregadero: guía útil

Preguntas frecuentes


  • ¿Qué tamaño tiene el tanque? El tanque del grifo de agua caliente puede ocupar una buena cantidad de espacio, pero todo depende de cuánta agua quiere almacenar en un punto dado. El almacenamiento de agua varía según el producto, normalmente va de 2 litros a 5 litros.
  • ¿Dónde se coloca el tanque? Aunque el grifo en sí se instala normalmente arriba de la encimera de la cocina, el tanque por lo general se ubica en la alacena debajo. Esto ahorra mucho espacio sobre el lugar de trabajo, pero deberá estar preparado para tener menos espacio en la alacena para el almacenamiento en la cocina.
  • ¿Son seguros los grifos de agua caliente al instante? Sí. Los grifos de agua caliente al instante suelen ser más seguros que usar un hervidor. Mientras que los hervidores se pueden volcar fácilmente, los grifos de agua caliente al instante permanecen en un lugar fijo. Los hervidores también se calientan mucho en la parte externa, mientras que los grifos de agua caliente al instante están aislados para que esto no pase. La mayoría de los grifos de agua caliente al instante tiene un pestillo de seguridad para evitar que se derrame agua caliente de forma accidental.
  • ¿Los grifos de agua caliente son caros de mantener? En absoluto. Cuesta bastante instalarlos, pero una vez que están funcionando, ahorrará mucho a largo plazo. Mientras que con los hervidores gasta varios centavos cada vez que hierve agua, con los grifos de agua caliente al instante solo gastará varios centavos por día. Además de ahorrar en electricidad, gastará menos agua lo que le permitirá ahorrar más dinero, especialmente si tiene un medidor de agua que mide y cobra de acuerdo con la cantidad de agua que usa.
  • ¿Necesita una instalación especial? A menos que sea un plomero o un trabajador experimentado, debe pedirle a un especialista que instale su grifo de agua caliente al instante.
  • ¿Debo elegir un grifo de agua caliente o un grifo de agua hirviendo? Existen dos tipos de grifos de agua caliente: el grifo de agua caliente y el grifo de agua hirviendo. La diferencia de temperatura es muy pequeña: 96-98 °C comparados con 100 ⁰C. Si prepara mucho café, definitivamente querrá tener un grifo de agua caliente, ya que el agua hirviendo podría quemar los granos de café. Los grifos de agua caliente son habitualmente la mejor opción, así que a menos que tenga un requisito específico para dispensar agua a exactamente 100 °C, es probable que un grifo de agua caliente sea la mejor opción y la más asequible.

Antes de elegir un grifo de agua caliente al instante, asegúrese de tener suficiente espacio y compare algunos modelos diferentes para asegurarse de que cuenta con las funciones que desea. Es una inversión cara pero le ahorra mucho tiempo y dinero a largo plazo.


Active JavaScript para usar este sitio web.