Las investigaciones revelan que durante el período festivo se desechan más de 250 000 pavos, junto con 7,5 millones de tartas rellenas de fruta y 170 toneladas de coles de Bruselas.

Es más, las personas que toman té en el Reino Unido toman 165 millones de tazas de té al día en promedio y, como es de esperar, uno de los picos máximos ocurre durante Navidad. Una tetera tarda en hervir un litro de agua un mínimo de dos minutos y 20 segundos, por lo que estaríamos perdiendo tiempo valioso de juegos festivos con la familia mientras esperamos que la tetera hierva, otra vez.

Además, según Energy Saving Trust, el 40 por ciento de los hogares usan la tetera al menos cuatro veces al día y un 75 por ciento admite hervir más agua de la necesaria, lo que significa una cantidad importante de agua y energía desperdiciada cada año.

Esta Navidad incentivamos a los consumidores y a nuestros socios comerciales a realizar cambios positivos en su estilo de vida que puedan sostener durante el 2020.

Estamos comprometidos a generar soluciones que mejoren el estilo de vida, que fomenten el uso eficiente del agua, que sean seguras dentro del hogar y que reduzcan el impacto que tienen los desperdicios de alimentos y plástico en lugares con vertederos y en entornos más amplios.

Un enfoque sustentable al desperdicio de alimentos en Navidad

El primer enfoque al desperdicio de alimentos siempre debe ser el de reutilizarlos cuando sea posible.

Para minimizar desperdicios, se pueden reutilizar las sobras para crear platos como el refrito de col y patatas o la tarta de pavo; sin embargo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, es inevitable generar una proporción de desperdicios de alimentos, como las cáscaras de las verduras.

Incluso creamos una infografía donde compartimos algunas recetas con sobras navideñas para darles ideas.

Preparar comida casi siempre genera algún desperdicio de alimentos que no se puede evitar. Desde huesos de pollo hasta cáscaras de verduras, no se puede reciclar todo y preparar deliciosos bocadillos para el feriado después de Navidad.

Un triturador de desperdicios de alimentos InSinkErator es la solución ideal para triturar desperdicios de alimentos que no se pueden comer cuando el compostaje doméstico no es una opción. Un triturador de desperdicios de alimentos encaja de manera discreta debajo del fregadero y muele los desperdicios de alimentos en partículas muy finas que se eliminan a través de las tuberías en el tratamiento de desechos de agua, donde se puede recuperar biogas.

De qué manera un grifo de agua caliente al instante puede ahorrar tiempo y ayudar al medio ambiente

Tal y como mencionamos al principio de esta página, es posible que estemos perdiendo una gran cantidad de tiempo valioso con la familia mientras esperamos que hierva la tetera, y usarla posiblemente también contribuya con una parte importante del desperdicio de agua y energía.

Seamos honestos, durante la época festiva no vamos a lograr que nuestros invitados amantes del té sacrifiquen su taza nocturna. Ese es un debate en el que jamás consideraremos participar.

Dicho esto, es un hecho que usaremos la tetera durante el período festivo (y durante el año también) mucho más que para hacer una ronda de bebidas calientes. Probablemente la usemos para agregar más líquido a una salsa, para quitar la grasa difícil de ollas y sartenes... Y estas son solo algunas ideas que se nos vienen a la mente.

Un grifo de agua al instante InSinkErator es ideal para acelerar una variedad de procesos en la cocina durante el período festivo. Con el sistema de agua caliente instantánea y según demanda, solamente se usa la cantidad de agua que se necesita, y es perfecto para actividades como preparar caldo o calentar una cuchara para hundirla en ese helado que tan pacientemente esperamos después de la cena.

Estos son nuestros 10 usos favoritos de un grifo de agua caliente al instante.

Somos proveedores de grifos de agua caliente al instante desde 1973, y durante este tiempo hemos desarrollado sistemas confiables disponibles en una línea de estilos y terminaciones que se ajustan a las necesidades de todos.

Nuestros grifos HC1100 y HC3300 son grifos específicos para agua caliente instantánea y agua fría filtrada que coexisten con el grifo mezclador principal de su cocina.

También contamos con grifos diseñados para reemplazar su grifo mezclador principal, como el 4N1 Touch. Nuestros grifos 4N1 Touch dispensan agua caliente filtrada al instante, junto con el agua caliente y fría habitual. Además, el grifo 4N1 Touch brinda un chorro de agua fría filtrada durante 30 segundos con solo presionar un botón. Si el usuario desea detener el chorro antes de que se cumplan los 30 segundos, podrá detener el caudal de agua de inmediato presionando el botón específico por segunda vez.

Active JavaScript para usar este sitio web.