El humilde grifo es probablemente el elemento que se usa con más frecuencia en su cocina, es una necesidad para las tareas de todos los días como hacer la comida, preparar bebidas y lavar los platos. Si su grifo está rígido o gotea, o está viejo o usted está cansado de verlo, podría pensar en reemplazarlo. También vale la pena considerar una actualización si a veces le resulta frustrante usarlo porque le molesta no poder ajustar adecuadamente el cabezal del grifo o salpica agua sobre las encimeras. Esto se puede solucionar con una elección de diseño más inteligente. Debido a que el grifo es de vital importancia para todo lo que hace en la cocina, es importante elegir el correcto, ¡y por suerte estamos aquí para ayudarlo!

Lo primero que debe tener en cuenta es la funcionalidad. Compartiremos nuestros consejos y recomendaciones para elegir un grifo que combine con su decoración más tarde en este artículo, ¡pero no importa cuán estéticamente agradable sea, no sirve instalar un grifo con un bello diseño si no satisface sus necesidades! 

Piense en para qué usa con más frecuencia el grifo y el fregadero, y parta de esa idea.


El que lava los platos

Si todas las noches se encuentra con agua jabonosa y platos sucios hasta los codos, considere elegir un grifo ajustable con manguera extensible. Poder controlar la dirección del caudal de agua es una salvación cuando se trata de artículos con formas raras como copas de vino y coladores, y es especialmente útil cuando se trata de lavar ollas grandes o bandejas para hornear que no caben fácilmente en el fregadero.

Un grifo de agua caliente al instante es una opción adicional para tener en cuenta. Todos sabemos que algunos elementos solo se lavan bien si se sumergen en agua, es decir, si se llenan con agua hirviendo del hervidor y se dejan para otro momento. ¡Tener agua muy caliente a demanda ayuda a quitar manchas rebeldes y comida pegada, ahorrando tiempo y evitando la molesta sensación de saber que todavía lo está esperando una bandeja para hornear para más tarde!

Read More...
El que lava los platos
El que lava los platos
El bebedor de té

El bebedor de té

Las bebidas calientes son el combustible que usan para funcionar todos los hogares británicos: el café de la mañana, las innumerables tazas de té caliente, el chocolate caliente de esas noche de frío invernal o incluso el Lemsip cuando no se siente bien. Cualquiera sea su elección, tener un grifo de agua caliente al instante evita usar un hervidor, lo que permite ahorrar tiempo y espacio valioso en la encimera.

 

Si no desea hacer un gran cambio o está contento con su grifo principal, puede instalar un grifo secundario junto a la unidad principal. Si busca reemplazar todo el grifo, un grifo con combinación tres en uno (agua fría, caliente y muy caliente) es la elección ideal. Nuestro grifo combinado 3N1 se adapta a conexiones de grifos de cocina estándar de 35 mm, así que también es una excelente opción si no quiere modificar sus encimeras.

Read More...
El bebedor de té

El chef

reducir las frustraciones. Algunos grifos de cocina permiten ajustar el caudal para cambiar a un rocío suave, estilo ducha ideal para lavar frutas y verduras.

De acuerdo con la calidad del agua en su área, el agua del grifo puede tener impurezas minerales o rastros de cloro, perfecta para beber pero cuya naturaleza puede afectar el sabor de los alimentos que cocina. Un grifo de agua filtrada le ofrece agua perfectamente pura, directo del grifo, lo que es de especial importancia para los alimentos que absorben agua cuando se cocinan, como el arroz o el cuscús, y también ayuda a prevenir la corrosión o las manchas de sus utensilios de cocina con el paso del tiempo.

Otra de las modificaciones que le ayudará a preparar las comidas, desde llenar ollas hasta lavar fideos, es elegir un grifo de agua caliente al instante que resulta útil de muchas maneras. Si pasa mucho tiempo cocinando, tenga en cuenta nuestro grifo de agua filtrada HC3300 que dispensa agua muy caliente y agua fría filtrada con solo tocar la palanca, libre de impurezas que pueden afectar el sabor de los alimentos.

Read More...
El chef
El chef


Una vez que haya elegido las funciones que necesita en un grifo, es hora de considerar el diseño. A menudo, el grifo de la cocina se reemplaza al mismo tiempo que el fregadero, pero si conserva el fregadero, ¡asegúrese de que el grifo que elija combine con este! Ese bello acabado dorado pulido puede quedar muy bien en la sala de ventas, pero podría parecer fuera de lugar en un lavabo de acero inoxidable. Tiene que tener en cuenta otras cosas, además del color: un grifo elegante y moderno parecerá fuera de lugar en un lavabo de porcelana estilo campestre.

Una vez que haya considerado el fregadero, observe el resto de la habitación. ¿Hay un tema común? Si lo hay, asegúrese de que el grifo no quede mal con los otros accesorios, como las manijas de los gabinetes, de las puertas y cosas por el estilo. Al igual que con el fregadero, no solo debe buscar un color –los materiales, las texturas y el estilo de diseño son claves. Afortunadamente, hay muchos grifos en el mercado que casi seguro va a encontrar lo que está buscando.

Finalmente, verá una enorme variedad de precios cuando se trata de grifos: desde precios regalados hasta grifos increíblemente caros. Aunque no es necesario elegir el mejor grifo del mercado para obtener un producto de calidad, el grifo de cocina es un elemento en el cual no hay que escatimar. El grifo se usa decenas de veces al día, todos los días del año, si paga por calidad e investiga antes de comprar, puede confiar en que estará haciendo una compra que durará años.


Active JavaScript para usar este sitio web.