Las salas estrechas y oscuras nos hacen sentir más desanimados mientras que un ambiente luminoso y claro levanta el ánimo al instante.

No hay ninguna razón por la cual una cocina pequeña no pueda exhibir cierto estilo serio y percibirse más espaciosa de lo que es. Una cocina, cualquiera sea su tamaño, puede dar una sensación de amplitud si se aplican algunos trucos de diseño simples para aprovechar al máximo el espacio.

Es sabido que muchas cocinas de áreas urbanas, como Londres, Nueva York o París, son pequeñas, y aún así se puede decir que muchas de ellas son de lo más atractivas, porque reflejan el estilo de vida en la ciudad y exhiben soluciones ingeniosas para el ahorro de espacio.

Si usted tiene una cocina diminuta, existen algunos trucos de diseño para dar la impresión de un ambiente más amplio y maximizar cada metro cuadrado:

1. Use colores

Cambiar el color de la cocina es simple y no es costoso, y esto hará que el espacio luzca inmediatamente más amplio. Las cocinas de color blanco están de moda y es el mejor color para que un espacio tenga un aspecto amplio y despejado.

Si desea una opción más radiante, el amarillo puede crear una cocina acogedora y soleada, como un ambiente de campo en el medio de la ciudad.

El verde es el color que simboliza la naturaleza y la tranquilidad. El verde claro y el verde azulado son tonos que están de moda, y son los colores ideales para darle un toque a una cocina blanca. Para complementar el color, agregue plantas verdes o arreglos florales delicados.

2. Añada estampados con formas geométricas

Hoy día los estampados con formas geométricas están muy de moda en el mundo del arte y el diseño de interiores. Instagram está repleto de manteles, alfombras, mantas y almohadones con estampados geométricos, que son ideales para una cocina pequeña, ya que pueden utilizarse para dar la impresión de mayor espacio y, al mismo tiempo, hacer que la cocina luzca sacada de una revista de decoración.

Los estampados pueden utilizarse para resaltar una cocina pequeña, pero no abuse de ellos. La sobrecarga de estampado puede hacer que un espacio reducido se perciba atiborrado y saturado.

Los estampados con formas geométricas permiten desviar la vista vertical o longitudinalmente para dar una imagen de cocina más larga y alta. Los azulejos blancos urbanos pueden dar una sensación de expansión al área más minúscula. Las líneas negras gruesas entre los azulejos blancos dan la impresión de que la cocina es más grande.

Si no puede darse el lujo de cambiar los azulejos de la cocina, una alfombrilla con forma geométrica puede brindar el mismo efecto visual.

3. Utilice elementos traslúcidos

Un paso físico y visual sin obstrucciones hará que la cocina parezca más grande. Si mantiene abiertas las líneas visuales de la cocina, la vista alcanzará todo el espacio en lugar de toparse con algo abruptamente.

Las sillas de plástico transparente, las islas flotantes y las superficies de barra, los taburetes sin respaldo o las luces de cristal colgantes ayudarán a crear este efecto.

4. Agregue espejos

espejo

Es bien sabido que los espejos hacen que los ambientes luzcan más espaciosos, pero es increíble cómo tantas personas solo los utilizan en la habitación o en el baño, y ni se les ocurre incluirlos en la cocina.

Un espejo supergrande que abarque toda una pared puede ser sumamente llamativo, en especial si en él se refleja una mesa o mesada de cocina que se encuentre pegada a él.

También es posible utilizar salpicaderos o alacenas espejadas para dar la misma sensación.

5. Elija superficies reflectantes

Además de espejos, existen otras superficies reflectantes que pueden ampliar el espacio de una cocina.

Considere las siguientes opciones:

  • Azulejos de vidrio
  • Pisos brillantes
  • Pintura con brillo intenso
  • Electrodomésticos de acero inoxidable
  • Armarios lustrosos

6. Elija estantes al descubierto

estantes al descubierto

El almacenamiento al descubierto da un aspecto más despejado y espacioso a la cocina. Retire las puertas de los armarios y dé un paso hacia atrás. De inmediato tendrá la sensación de estar en un espacio más grande.

Sin embargo, este truco solo puede aplicarse si las alacenas no están abarrotadas. Si los estantes están desordenados, ¡se percibirá que el espacio es aún más pequeño!

Los estantes de cobre están de moda y son muy chic. Si usted es prolijo/a y ordenado/a por naturaleza, esta sería una opción deslumbrante para incrementar la sensación de espaciosidad.

7. Adiós desorden, bienvenido minimalismo

El aspecto minimalista es útil para dar la sensación de amplitud en la cocina. Evite los adornos y los detalles extremadamente decorativos, y mantenga el lugar ordenado para lograr líneas visuales largas y una sensación de amplitud.

Si al parecer no hay espacio suficiente para todos los artículos de cocina, el espacio lucirá estrecho y pequeño.

Hágase el hábito de asegurarse de que las superficies de la cocina estén despejadas y todos los artículos de cocina tengan su espacio de guardado. En una cocina pequeña no se puede tenerle piedad a ningún artículo que no se utilice, dónelos a alguna entidad benéfica.

Invertir en un grifo de agua caliente al instante le permitirá liberar una superficie en la cocina, ya que no necesitará más la tetera.

La integración de un desechador de desperdicios de alimentos en el fregadero de la cocina le permitirá liberarse del antiestético cubo o cajón de desperdicios de alimentos.


8. Elija armarios más finos

Los armarios bajos Slimline tienen poca profundidad, lo que resulta ser un truco práctico que brinda instantáneamente un poquito más de espacio en el nivel del suelo y, al mismo tempo, da un aspecto visual de alacena estándar. Usted no podrá colocar artículos grandes en los armarios más finos, pero puede colgar las ollas y sartenes de la parte superior y los utensilios usando ganchos ubicados en la parte inferior de las alacenas.

9. Siga líneas elegantes

Quite los mangos de las alacenas y utilice pestillos de cierre a presión o manijas integradas ubicadas al costado de las puertas de las alacenas para que un lugar pequeño se perciba más espacioso y despejado. Además, no se enganchará la ropa con las manijas de las puertas, lo que es tan molesto en una cocina pequeña.

10. Elija un fregadero sencillo

Aproveche que están de moda los fregaderos sencillos, por lo que no hay necesidad de colocar un fregadero doble que ocupará casi toda la mesada y hará que la cocina parezca más pequeña.

Los fregaderos simples son ideales para las cocinas pequeñas, ya que tienen una profundidad suficiente para colocar ollas y sartenes sin ocupar mucho espacio.

Otra ventaja es que, si llega un invitado de imprevisto, se puede ocultar el desorden y esconder los platos sucios en el fregadero.

11. Elija un lavavajillas compacto

Los lavavajillas compactos son ideales para los hogares pequeños y no ocupan mucho espacio.

Los lavavajillas estándar vienen con un ancho estándar de 600 mm, pero, en el caso de los lavavajillas compactos, el ancho mide 450 mm, lo que permite ahorrar 150 mm y marcar una diferencial real en una cocina pequeña.

12. Escoja un refrigerador Slimline

¡Otro electrodoméstico que puede ponerse a dieta es el refrigerador! Los refrigeradores Slimline también son excelentes para los hogares pequeños.

Es posible que deba cambiar el estilo de hacer compras y deba comprar alimentos con mayor frecuencia, pero estos serán más frescos. Recuerde que muchos alimentos que refrigeramos en realidad pueden guardarse fuera del refrigerador, como los huevos, las verduras y el pan.

13. Elija electrodomésticos integrados

electrodomésticos integrados

Los electrodomésticos integrados combinan con el resto de la cocina y, en general, tienen la misma puerta delantera. Un invitado podría tener que abrir varias alacenas para encontrar el refrigerador, pero el aspecto general de la cocina será despejado y más espacioso que si tuviera una mezcla de distintos diseños.

14. Use luces en los armarios

La iluminación es vital para crear una cocina que parezca más grande. Cuanta más luz, más grande se percibirá el espacio. Es preferible contar con luz natural, así que, si tiene la posibilidad de colocar puertas de vidrio o claraboyas, podrá hacer que su cocina parezca inmediatamente más espaciosa.

También puede agregar luces debajo de las alacenas de la pared o en la base de los muebles bajos. Asegúrese de no utilizar pantallas que reducen la cantidad de luz. Los focos son ideales para obtener la máxima luminosidad.

15. Tire una pared

Si puede tirar una pared interna de la cocina para generar un espacio más grande y crear una ampliación natural del área, no dude en hacerlo.

Si no quiere perder la funcionalidad que brinda una pared, puede tirarla hasta la mitad y crear una barra para desayunos con solo agregar una mesada y algunos taburetes. También puede aprovechar la mitad de la pared inferior para colocar estantes de almacenamiento.

16. Mire hacia arriba

Otro truco visual es dirigir la vista hacia arriba mediante líneas verticales en las paredes de la cocina, una luminaria llamativa, una ventana con forma geométrica o un domo de vidrio. De esta manera, dará la impresión de mayor altura y, por ende, hará que una cocina pequeña luzca más grande.

17. Deje entrar la luz del sol

ventana de la cocina

Los rayos de sol que entran en una cocina pequeña hacen que esta luzca más grande. Mantenga las ventanas simples y no coloque persianas y cortinas.

18. Use una franja horizontal

El empapelado con franjas horizontales es una forma inteligente de hacer que una cocina parezca más ancha; es especialmente útil para las cocinas muy angostas. Elija tonos claros y sutiles para las franjas en un espacio pequeño, los colores pastel son ideales.

19. Consolide la mesada

Si está rediseñando la cocina y quiere liberar espacio en la mesada, puede colocar el microondas en un armario y agrupar el horno y el área de cocina en una única zona.

Guarde los electrodomésticos pequeños, como la tostadora y la licuadora, en un solo lugar y manténgalos ocultos pero enchufados. Las superficies de cocina despejadas darán de inmediato un aspecto de espaciosidad y luminosidad, lo que genera un ambiente más amplio y estéticamente más agradable.

20. Reduzca al mínimo los toques personales

Los toques personales en la cocina reflejan la personalidad y hacen que el espacio se sienta como parte del hogar, pero demasiados dibujitos de niños e imanes de lugares turísticos pegados en el refrigerador y pequeñas chucherías en el alféizar harán que una cocina de tamaño reducido luzca cargada y algo claustrofóbica.

Seleccione sus adornos favoritos y acomódelos en un estante, o enmarque alguna pieza artística especial.
Un tablero moderno, una pizarra o un tablero tipo malla también permiten crear un espacio único para las notas en lugar de que la superficie del refrigerador luzca desordenada; todas estas opciones darán la sensación de orden y mayor espacio.

Active JavaScript para usar este sitio web.