La cocina es actualmente la joya de un hogar moderno. Seguramente espera que cualquier diseño de cocina de lujo incluya tecnología de avanzada con los electrodomésticos más modernos y los materiales de la más alta calidad. Será la envida de sus amigos con las últimas tendencias de diseño de cocina y electrodomésticos intuitivos que no solo lucen muy bien sino que facilitan su vida.

Continúe leyendo los últimos consejos de diseño de interior para su proyecto de cocina de lujo:

1. Incorpore dos islas de cocina

El diseño de cocina en "U" se adapta muy bien a un proyecto de cocina de lujo ya que este estilo de cocina a menudo tiene el tamaño suficiente para incluir una isla central donde preparar y almacenar alimentos.

En una cocina en "U", puede incluir inclusive dos islas si tiene espacio. Una isla se puede usar para preparar la comida y la otra para recibir invitados. Mientras está con sus invitados, puede preparar, cocinar y servirles y, además, conversar con ellos.

Muchas personas cometen el error de olvidarse de la comodidad al sentarse alrededor de la isla de la cocina y después descubren que permanecen sentados sobre un taburete de bar incómodos durante mucho tiempo.

Asegúrese de incluir taburetes de bar tapizados y con almohadones alrededor de sus islas para sentarse cómodamente. Por último, ¿por qué no incorporar estaciones de carga para su laptop y teléfono móvil? De este modo, podrá trabajar en la isla de la cocina durante todo el tiempo necesario sin preocuparse por quedarse sin batería.

2. Incluya almacenamiento incorporado

Asegúrese de incluir mucho espacio de almacenamiento incorporado en su proyecto de cocina. Es vital esconder los artículos antiestéticos en una cocina de lujo y el almacenamiento extraíble ofrece la solución ideal, ya sea con una alacena extraíble recta o con estantes en una despensa que se puedan extraer y extender.

También asegúrese de que pueda continuar accediendo fácilmente a todos los artículos en la cocina. Por ejemplo, las alacenas y cajones para clasificar la basura lo ayudarán a organizar el reciclaje al mismo tiempo que los mantiene fuera de la vista.

Piense en "almacenamiento en la pared" en lugar de "gabinetes de pared". Los estantes y alacenas abiertas pueden ser funcionales ya que están de moda y ofrecen espacio práctico. Pinte uno o dos estantes de un color más brillante y llamativo para lograr una apariencia atractiva.

3. Es indispensable contar con un extractor oculto

La tendencia de usar la cocina como un lugar para recibir visitas se ha enfrentado a la necesidad de ocultar los objetos antiestéticos o, si no se pueden ocultar, hacerlos lucir bien. Los ventiladores de techo integrados o ventiladores sobre la encimera son populares en las cocinas de lujo, al igual que los extractores suspendidos.

Otro consejo es comprar un extractor con una cubierta extraíble y reemplazar la cubierta con el mismo material que el de las superficies de la cocina o de los protectores contra salpicaduras.

4. Añada detalles de lujo

La personalización de la cocina está de moda en 2018. Uno de los consejos de los diseñadores de interiores es añadir detalles en los gabinetes de cocina; considere los colores intensos, los cristales ahumados y los herrajes modernos.

Los enchapados oscuros y la madera con muchas vetas también son otras tendencias que puede incorporar en su proyecto de cocina de lujo.

Las cocinas minimalistas con mecanismos de empuje para abrir alacenas han estado de moda en los últimos años, pero el diseño de cocina de lujo actualmente se está apartando de esta tendencia e incorporando tiradores de cocina decorados como alternativa.

Los tiradores en bronce y oro rosa están de moda y añaden más calidez visual que el negro y el acero inoxidable.

5. Destaque la iluminación 

¿Qué sería de una cocina de lujo sin la luz suficiente para apreciarla de verdad?

Una araña como verdadera pieza central seguramente causará sensación y brindará mucha iluminación a su cocina, lo que la hará parecer más espaciosa. También es más fácil preparar y cocinar alimentos con una buena iluminación. Una lámpara llamativa hará que su cocina se destaque.

Para lograr que su cocina tenga una apariencia futurista, instale luces LED sobre las encimeras, detrás de los protectores contra salpicaduras de vidrio y debajo de sus gabinetes. Elija algunos que puedan cambiar de color mediante un interruptor para crear ambientaciones diferentes. Esta es una gran opción si le gusta organizar fiestas.

6. No se olvide del fregadero de la cocina

El artefacto más utilizado en la cocina es la combinación de fregadero y grifo, así que cuando planifique su proyecto de cocina de lujo, debe destinar el dinero suficiente para esta área de uso intenso en la cocina. Debe gastar tanto como lo permita su presupuesto en diseño de alta calidad que soportarán años de uso constante.

La popularidad del hervidor se está apagando en nuestra sociedad actual en la que siempre falta tiempo, así que definitivamente se beneficiará con un grifo de agua caliente que ahorra tiempo en su proyecto de cocina de lujo.

7. Piense en pisos de lujo alternativos

No hay dudas de que cuando pensamos en pisos de lujo automáticamente se viene a nuestra mente el mármol opulento y decadente.

Sin embargo, si desea algo diferente, existen otros dos materiales lujosos para pisos que debe tener en cuenta:

  • Las losetas marroquíes elegantes y sofisticadas

Las opciones de diseños de losetas son ilimitadas. Puede encontrar losetas antiguas recuperadas, losetas hechas a mano, losetas con diseños personalizados o mosaicos de guijarros, que se pueden comprar en tiendas o encargarlas a un artista.

  • Madera reconstituida

Con una capa superior de enchapado delgada de madera sólida y una capa de base hecha de tablero de fibra de alta densidad o madera contrachapada, la madera reconstituida requiere menos mantenimiento que la madera sólida. Tiene una gran duración y no necesita un acabado o un retoque adicional.

Además de un nuevo piso, puede agregar una alfombra lujosa para crear un atractivo acogedor y sofisticado a la vez. Pruebe con una alfombra turca grande que se adapte perfectamente debajo de la mesa de la cocina.

8. Use electrodomésticos multifunción

El "triángulo de trabajo" tradicional de los diseños de cocina de hace años es menos popular ahora que puede comprar electrodomésticos multifunción. Puede organizar grupos de electrodomésticos incorporados en cajones grandes y detrás de las puertas de las alacenas.

Integre la tecnología al diseño de su cocina para crear una cocina inteligente, donde puede controlar la iluminación con su teléfono inteligente o tener hornos que le envíen un mensaje de texto cuando la cena esté cocinada a la perfección.

La inclusión de un refrigerador o una estufa de vanguardia a su proyecto de cocina asombrará a sus visitas y le facilitará la vida. Vea el refrigerador Family Hub de Samsung que incluye funciones de organización familiar y para visitas.

9. Incluya una antecocina

Uno de los consejos de los diseñadores de cocinas del que no se arrepentirá en su diseño de cocina de lujo es incorporar una despensa grande.

La tendencia por las despensas no solo se debe a la nostalgia, las despensas tienen un fin práctico, que ahora se ha convertido en un lujo debido al espacio extra que exige en nuestras cocinas.

Con el avance de las tendencias de cultivo propio de frutas y vegetales, es posible que pueda tener más productos frescos para almacenar, además de frascos, paquetes y cajas. Una despensa resolverá este problema dentro de las paredes de estantes y cajones bien organizados, todo escondido de la vista de los invitados cuando se cierra la puerta de la despensa.

También puede incluir un pequeño fregadero en la despensa, un lavavajillas extra para las cenas con visitas y una escalera enrollada para llegar a los estantes más altos y aprovechar al máximo el espacio.

Si trabaja en su hogar o a sus hijos les gusta hacer la tarea en la cocina, puede incorporar un escritorio en la despensa, oculto de la cocina principal. Al añadir un escritorio, también evitará esas pilas antiestéticas de correspondencia sobre la superficie de la cocina.

10. Incluya algunas piezas destacadas

Cuando reciba invitados en una cocina de lujo, asegúrese de incluir algunos elementos impactantes.

Algunas cosas que debe tener en cuenta antes de comenzar su proyecto de diseño de cocina de lujo incluyen:

Una plancha o sartén incorporada con un wok con inducción enrasada y parrilla para cocinar a lo grande en su isla de cocina.

Una bodega o un refrigerador para vinos integrado, para tener siempre a mano una botella fría.

Un cajón calentador integrado para los platos, con lo cual ya no será necesario ponerlos en el horno para calentarlos.

Una gaveta de demostración, para aquellos que aspiran a presentarse en la próxima serie de The Great British Bake Off.

Un especialista en diseño de cocinas prémium trabajará junto a usted para incorporar el concepto de una cocina de lujo a su vida. Asegúrese de que tenga experiencia en otros proyectos de cocinas prémium y de que pueda sugerirle ideas, diseños y consejos creativos en los que usted ni siquiera hubiera pensado, para concretar su sueño de una cocina a medida.


Active JavaScript para usar este sitio web.