Sofort heißes Wasser auf Hebeldruck. Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos.


In den letzten Jahren sind Heißwasserbereiter zu einem unverzichtbaren Küchengerät geworden.

Da sie so praktisch und einfach zu bedienen sind, stellen sie höchstwahrscheinlich die nützlichste Ergänzung jeder Küche dar. Darüber hinaus sparen sie wertvolle Zeit, was gerade heutzutage so wichtig ist, da jeder sofort Ergebnisse erwartet.

Ganz gleich, ob Sie darüber nachdenken, Ihrer bestehenden Küche einen Heißwasserbereiter hinzuzufügen, oder ob Sie mit dem Gedanken spielen, eine neue Küche mit Heißwasserbereiter einzubauen – es gibt so viele Vorteile, wenn Sie sich für ein elegantes, intelligentes, hochmodernes Modell von InSinkErator entscheiden.


Modern und elegant​​​​​​​


Wie bei jedem modernen Gerät erwartet man von einem Heißwasserbereiter, dass er gut aussieht und viele bewundernde Blicke auf sich zieht.

Die InSinkErator Modelle erfüllen diese Erwartungen mit Sicherheit!

Es gibt verschiedene Optionen aus der Reihe der Heißwasserbereiter von InSinkErator. Dabei wird Ihnen auffallen, wie sehr sie normalen Wasserhähnen ähneln.

Sie können eine Kombination aus normalem Warm-/Kalt- und Heißwasserhahn sein, wie z. B. die Kombi-Mischbatterie 3N1 von InSinkErator, die alle Voraussetzungen eines modernen, anspruchsvollen Küchenwasserhahns erfüllt

Die Heißwasserbereiter von InSinkErator gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen und sie passen perfekt in die modernen Küchen von heute, können aber ebenso gut in traditionelle Umgebungen eingebaut werden.

Modern und elegant​​​​​​​

Wenn Sie beispielsweise einen in Ihre vorhandene Wasserhahnkonfiguration einbauen möchten, ist der H3300 Heißwasserbereiter nur eine der fantastischen Möglichkeiten, die InSinkErator bietet.


Wie funktionieren Heißwasserbereiter?


Die Tanks der Heißwasserbereiter von InSinkErator haben ein Fassungsvermögen von 2,5 Litern. Im Tank befindet sich ein Heizelement, das das Wasser auf eine sehr hohe Temperatur (ca. 98 °C) aufkocht.

Jedes Modell von InSinkErator lässt sich ganz einfach verwenden.

Wenn Sie den Hebel betätigen, fließt das heiße Wasser wie aus einem normalen Wasserhahn – nur dass es kochend heiß ist und Sie nicht extra warten müssen, um es aufzuwärmen.

Darüber hinaus sind unsere Heißwasserbereiter mit einem Filter ausgestattet, der das Wasser schön frisch hält und Verunreinigungen entfernt, bevor es in Ihre Tasse oder Ihren Kochtopf gelangt.


Praktisch und flexibel


Ein Heißwasserbereiter bietet Ihnen Flexibilität, da er im Handumdrehen kochend heißes Wasser liefert.

Sie brauchen nicht zu warten, bis der Wasserkocher das Wasser zum Kochen bringt. Wenn Sie keine Zeit zu verlieren haben, kann es eigentlich gar nicht schnell genug gehen, bis die Tasse Tee aufgegossen wird, oder?

Heißgetränke waren schon immer ungeheuer populär, egal zu welcher Tageszeit man sie trinkt. Vor allem an kalten Tagen ist sofort verfügbares heißes Wasser ein Geschenk des Himmels!

Wer mag es denn nicht, morgens eine Tasse Tee oder Kaffee zu seinem frischen Brötchen zu trinken? Und wer kann einem heißen Getränk am Abend vor dem Schlafengehen widerstehen?
Darauf zu warten, bis das Wasser im Wasserkocher heiß genug ist, kann einem wie eine Ewigkeit vorkommen. Ein Heißwasserbereiter sorgt für eine fantastische Zeitersparnis.

Praktisch und flexibel


Vielseitiger Nutzen


Es lohnt sich auch zu erwähnen, dass Heißwasserbereiter nicht nur kochendes Wasser für Tee, Kaffee oder andere Heißgetränke liefern, sondern auch eine fabelhafte Kochhilfe sind.

Beispielsweise erzeugen sie sofort heißes Wasser, wenn Sie Gemüse auf dem Herd kochen und wenn Sie einen Topf mit kochendem Wasser für Nudeln benötigen.

Außerdem eignen sie sich hervorragend, wenn Sie ein Ei kochen möchten. Sie brauchen nicht mehr darauf zu warten, bis das Wasser im Topf anfängt zu kochen. Und wenn sich ein Glas schwer öffnen lässt, lockern Sie den Deckel einfach mit kochend heißem Wasser!

Alle besorgten Eltern kleiner Kinder können sich darauf verlassen, dass ihre Kinder absolut sicher sind, da jedes einzelne InSinkErator Modell mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet ist, sodass kein Unfallrisiko besteht.


Einfache Installation


Heißwasserbereiter werden in die Arbeitsplatte integriert und harmonieren mit den anderen Wasserhähnen, die in der Mischbatterie auf der Oberseite des Spülbeckens eingebaut sind.

Sie können einer bestehenden Küche problemlos einen weiteren Wasserhahn hinzufügen. Und wenn Sie Ihr bestehendes Wasserhahnsystem ersetzen möchten, können Sie einen Komplettsatz von Wasserhähnen mit Heißwasserbereiter erwerben.

Die Hauptvorrichtung mit einem Wärmetank, der im Küchenschrank unter der Spüle untergebracht ist, bleibt außer Sichtweite.

Dort befindet sich das Heißwasser, sodass innerhalb von Sekundenbruchteilen kochend heißes Wasser fließt, wenn Sie Ihren Heißwasserbereiter aufdrehen.

Einfache Installation


Sparen Sie Zeit


Heißwasserbereiter sind die zusätzliche Investition durchaus wert, denn langfristig gesehen gibt es Einsparmöglichkeiten.

Das Erhitzen von Wasser mit dem Wasserkocher dauert und verbraucht teuren Strom.

Denken Sie daran, dass es nur selten vorkommt, dass einem das Wasser aus einem Heißwasserbereiter ausgeht, aber wenn es doch einmal vorkommt, dauert es nur zehn Minuten, bis das Wasser wieder auf Temperatur gebracht wird. Wenn es einmal heiß ist, bleibt das Wasser aufgrund der Isoliertechnik heiß!


Verschwenden Sie kein Geld mehr


Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit dem Aufkochen von Wasser im Wasserkocher. Wir wissen aus einem Bericht von The Energy Saving Trust, dass die Briten jährlich 68 Millionen Pfund für

Strom verschwenden, der nur für Wasserkocher verwendet wird. 75 % der Personen, die einen Wasserkocher verwenden, verbrauchen nur einen Bruchteil des Wassers für Heißgetränke!

Es dauert durchschnittlich vier Minuten, um einen Liter Wasser in einem Wasserkocher zum Kochen zu bringen.

Wenn jemand 25 Tassen Tee pro Woche trinkt und jedes Mal den Wasserkocher nutzt, sind das eine Stunde und 40 Minuten, die er nur darauf wartet, bis das Wasser kocht!

Sparen Sie das Geld für etwas anderes und nutzen Sie die Zeit, die das Kochen mit einem Wasserkocher in Anspruch nimmt, für etwas Angenehmeres, wie z. B. die Entscheidung, was Sie zu Ihrer (fast) sofort verfügbaren Tasse Tee essen wollen!

Verschwenden Sie kein Geld mehr


Kaufen Sie online und wir installieren ihn für Sie


Wenn Sie sich den Aufwand sparen wollen, Ihren Wasserhahn selbst zu installieren, sind wir für Sie da. Nutzen Sie unseren kompletten Installationsservice. Unsere Installateure kommen zu Ihnen und installieren Ihren neuen Wasserhahn in kürzester Zeit – Sie brauchen keinen Finger zu rühren!



Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.