Ein gut durchdachtes Beleuchtungskonzept kann eine gewöhnliche, kleine Küche in etwas Spektakuläres verwandeln. Wenn Sie eine neue Küche planen, steht die Beleuchtung meist nicht ganz oben auf Ihrer Liste, wobei sie jedoch von Anfang an in der Planungsphase mit einbezogen werden sollte. Mit der richtigen Beleuchtung wirkt eine kleine Küche gleich viel geräumiger als sie in Wahrheit ist.

Als Erstes sollten Sie bei der Beleuchtung Ihrer kleinen Küche beachten, dass die Hauptfunktion die effiziente und sichere Ausleuchtung der Arbeitsbereiche ist. Diese Bereiche müssen hell und schattenfrei sein.

Zweitens können sie mit der Beleuchtung die Stimmung und Atmosphäre Ihrer Küche dramatisch variieren. Selbst eine kleine Küche wird mit Sicherheit auch als sozialer Bereich genutzt, in dem Gäste mit einem Glas in der Hand stehen und Sie vermutlich viel Zeit mit der Zubereitung des Essens verbringen werden. Wenn Sie eine Küchentheke oder eine kleine Kücheninsel haben, dann verbringen Sie wahrscheinlich auch Zeit beim Essen oder Arbeiten hier. Dabei muss die Beleuchtung sanfter sein und den Raum einladender und gleichzeitig funktional machen.

Nachfolgend finden Sie unsere Tipps zur Küchenbeleuchtung, um das Beste aus Ihrer kleinen Küche herauszuholen:


1. Statement-Leuchten

Bild von 1st image

Viele schrecken davor zurück, Statement-Leuchten in einer kleinen Küche einzusetzen, weil sie denken, dass diese Art von Lampen einen kleinen Raum förmlich erschlagen. Eine Statement-Leuchte muss jedoch nicht unbedingt überdimensioniert sein, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, einen Wow-Effekt erreichen Sie auch mit einer markanten Farbe oder einem industriellen, antiken oder plastischem Design. Es gibt einige imposante Designer-Lampen, die sofort den Blick auf sich ziehen und um die Sie Ihre Freunde beneiden werden.

Wenn Ihre Küche groß genug für eine kleine Kücheninsel oder einen Küchentresen ist, kann die Statement-Lampe direkt darüber angebracht werden – sei es in einer Kombination mehrerer Hängeleuchten oder als Einzelstück. Dadurch lässt sich der Essbereich leichter vom Arbeitsbereich abgrenzen.

Statement-Leuchten dienen nicht nur zur Einteilung der einzelnen Küchenbereiche in kleinen Räumen, sondern machen die Küche auch interessanter. Für einen unaufdringlicheren, aber nicht weniger beachtenswerten Look sorgen matte Oberflächen bei Pendelleuchten mit organischen Rundungen, die gerade im Trend liegen.

Im Idealfall ergänzt ein Dimmschalter die Beleuchtung, sodass Sie zwischen kräftigem, hellem Licht zur Essenszubereitung und dunklerem, gemütlicherem Licht am Abend wählen können, wenn Freunde zu Besuch sind.


2. Hintergrundbeleuchtung

Bild von 2nd image

In offenen Küchenregalen kann eine versteckte LED-Beleuchtung Kunstwerke, adrette Küchenutensilien, Gläser und Pflanzen hervorheben. 

Wenn Sie viele verschiedene Lichtquellen in Ihrer Küche haben, könnte eine sprachaktivierte Lichtsteuerung sinnvoll für Sie sein. Werden die Lampen getrennt voneinander gesteuert, können Sie verschiedene Atmosphären schaffen, indem Sie sie einfach laut aussprechen. Bei Küchen mit einer hohen Decke können Deckenfluter auf dem Küchenschränken montiert werden, um den Raum größer wirken zu lassen.


3. Energiesparende Küchen

Bild von 3rd image

Moderne Küchen werden energieeffizient konzipiert, wobei der Schwerpunkt auf Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Zeitersparnis liegt.

Mit LED-Lampen sind all diese Punkte erfüllt: Sie geben wenig Wärme ab und sind mit einem geringen Wartungs- und Reinigungsaufwand verbunden. LED-Leuchten lassen sich außerdem einfach verstecken und sorgen somit für eine luxuriöse, aufgeräumte, übergangslose Optik. Es gibt sogar Glasrückwände mit farbiger LED-Beleuchtung – ein echter Hingucker für eine Partyküche!

Ein weiteres umweltfreundliches Zubehör für moderne und zeitgemäße Küchen ist ein Entsorger für Lebensmittelabfälle. Die Installation eines Abfallentsorgers an Ihrer Küchenspüle macht Ihnen das Leben einfacher und hygienischer, da der übelriechende Küchenabfalleimer überflüssig wird. Außerdem trägt er dazu bei, dass Ihre Lebensmittelabfälle nicht auf Deponien landen.


4. Arbeitsplatzbeleuchtung

Bild von 4th image

Arbeitsbeleuchtung sollte an erster Stelle stehen, wenn Sie Ihre neue Küche planen. Überlegt platzierte Lichtquellen über dem Spülbecken, dem Herd und der Arbeitsfläche, wo Sie Ihr Essen zubereiten, schonen Ihre Augen. Sie sorgen für ausreichend Licht, wenn Sie etwas tun, das besondere Sorgfalt erfordert, z. B. beim Verzieren eines Kuchens, beim Frittieren, beim Gemüseschneiden oder wenn Sie ein perfektes Soufflé zaubern. Unter den Hängeschränken angebrachte LEDs sind eine beliebte Methode zur Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Halogenlampen sind ebenfalls eine gute Wahl für die Arbeitsplatzbeleuchtung, da ihr Licht natürlichem Tageslicht ähnelt.

Da es bei Arbeitsplatzbeleuchtung um eine zweckmäßige Beleuchtung geht, sollten die Leuchtmittel zwar hell sein, aber der Beleuchtungskörper muss keineswegs langweilig sein. Eine Möglichkeit könnten elegante Wandlampen über häufig genutzten Bereichen Ihrer Arbeitsplatte sein. Sie haben die Wahl aus elegant gewölbten Lampen im Stil von klassischen Schreibtischlampen oder etwas im Industrial Chic, um Ihrer Küche durch raue Materialien, freiliegende Kabel oder strukturierte Oberflächen mehr Charakter zu verleihen.

Schienenleuchten gibt es ebenfalls in wundervollen Designs. Sie sind außerdem platzsparend und ideal für kleine Küchen mit weniger Platz für Steh- oder Tischlampen und mit weniger Steckdosen. Da sich die einzelnen Lichter für verschiedene Bereiche, in denen Sie eine Arbeitsbeleuchtung brauchen, ausrichten lassen, sind diese Art von Lampen sehr praktisch und dazu modern.


5. Tischlampen

Bild von 5th image

Eine Tischleuchte verleiht einer kleinen Küche automatisch einen abgerundeten und professionell gestylten Eindruck. Eine Lampe trägt außerdem zu mehr Persönlichkeit bei und bietet eine flexible Lichtquelle zum Arbeiten oder eine optische Trennung auf der Arbeitsplatte oder dem Tisch.

Ein Tipp vom Innenausstatter ist es, auf jeder Seite des Spülbeckens eine identische Tischlampe aufzustellen, um den Bereich einzurahmen. In einer kleinen Küche können Sie eine Lampe auf eine Fensterbank, einen Sims, in eine Nische oder auf ein Regal stellen, um dem Raum mehr Tiefe zu geben. Bringen Sie Licht in eine dunkle Ecke!


6. Auffällig und hell

Da Küchen der Mittelpunkt für soziales Leben sind, sind kräftige Farben für Schirme von Hängelampen beliebt, was einer kleinen Küche sofort mehr Energie verleiht. Wenn Sie sich für eine Küche mit weißen Hochglanzfronten entschieden haben, welche sie größer erscheinen lassen, verleiht ein kräftiges Rot am Lampenschirm dem Raum sofort eine persönlichere Note und lässt ihn nicht zu steril und klaustrophobisch wirken.

Der Kontrast kräftiger Töne des Lampenschirms, die sich von den hellen Tönen der Wände abheben, lässt eine Küche geräumiger wirken, einfach dadurch, weil sie interessanter für das Auge wird.


7. Lichtspiegelungen

Bild von Hero image 6th

Abschließend sollten nicht nur die Beleuchtungskörper berücksichtigt werden. Ein letzter Tipp zur Beleuchtung kleiner Küchen ist, auch an Elemente zu denken, die dieses Licht reflektieren können, um eine Illusion von Raum zu schaffen. 

Bei weißen Wände, einer mattweißen Decke und weißen Marmorarbeitsplatten wird Ihr Beleuchtungsdesign noch wirksamer, da das Licht in die Küche zurückreflektiert wird. Verspiegelte und glänzende Oberflächen reflektieren ebenfalls Licht. Dabei haben Sie die Wahl aus Hochglanzküchenfronten, Glas- und Spiegelrückwänden oder hängen Sie einfach einen großen gerahmten Spiegel an die Wand.

Sie können auch eine Akzentwand mit einer gemusterten Tapete oder einer intensiven dunklen Farbe am Ende der Küche oder hinter dem Herd gestalten, um der Küche mehr Tiefe zu verleihen, während bei Käfiglampen die Glühbirnen sichtbar sind und somit das Licht ungehindert austritt.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.