h003-narrow-kitchen

Ideen für schmale Küchen

Schmale Küchen sind sowohl in kleinen modernen Wohneinrichtungen als auch in älteren Gebäuden oft unvermeidlich. Während man sich oft dafür entscheidet, die Wände einer schmalen Küche abzureißen, um einen offenen Wohnraum zu schaffen, kommen separate Küchen jetzt wieder in Mode.

Ganz gleich, ob Sie eine schmale Küche bewusst oder der Unvermeidlichkeit halber gewählt haben – es gibt viele Möglichkeiten zur Vermeidung einer klaustrophobischen Wirkung.

Die folgenden Ideen zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Küche aufwerten können, egal ob Sie Ihr Zuhause renovieren oder einfach nur Ihre Küche geräumiger gestalten möchten.

Halten Sie die Arbeitsplatten frei

Wenn Sie eine schmale Küche haben, denken Sie immer daran, wie Sie den Platz optimieren können.  Eine überladene Arbeitsplatte macht einen Raum sofort kleiner und beengter, als er in Wirklichkeit ist.

Eine Küche mit freien Arbeitsplatten wirkt im Handumdrehen luftiger und geräumiger. Widerstehen Sie dem Drang, durch Briefe, Schlüssel, Mobiltelefone und Kabel Unordnung auf Küchenoberflächen zu schaffen. Verlegen Sie alle kleinen Geräte und Gegenstände, wie z. B. Töpfe mit Gebrauchsgegenständen sowie Tee- und Kaffeedosen, in die Schränke.

Sie können auch in Geräte investieren, die in Ihre Küche integriert sind. Ersetzen Sie den Wasserkocher auf der Arbeitsfläche durch einen Heißwasserhahn. Dadurch verschwindet Ihr Wasserkocher von der Arbeitsplatte und Sie genießen die Praktikabilität von sofort heißem Wasser für Tee, Kaffee und Kochen direkt aus dem Wasserhahn.

Die neueste Innovation des Elektronikunternehmens Sharp ist eine Einbaumikrowelle, die sich in Ihre Küche integriert. Die Einbaumikrowelle ist nicht nur ästhetisch ansprechend und platzsparend, sondern auch sicherer für Kinder, da sie abgeschlossen werden kann.

Sie können auch Ihre standardmäßige Tischmikrowelle verbergen – Ikea verkauft Schränke und Schubladen, die so konstruiert sind, dass Ihre Mikrowelle nicht mehr auf der Küchenarbeitsplatte stehen muss.

Eine weitere platzsparende Idee ist ein Müllschlucker. Zunehmend beliebt in umweltfreundlichen britischen Küchen. Mit einem in Ihre Küchenspüle eingebauten Müllschlucker brauchen Sie keinen unansehnlichen Kompostbehälter mehr auf Ihrer Küchenoberfläche.

Entwerfen Sie eine „aufgebrochene“ Gestaltung


Menschen neigen dazu zu glauben, dass sie zwischen einer offenen Küchengestaltung oder einem separaten Raum wählen müssen. Sie können jedoch durch Herstellung kleiner Durchreichen oder teilweiser Öffnung des Bereichs das Gefühl von mehr Platz in einer schmalen Küche schaffen.

Öffnen Sie beispielsweise einfach eine Ecke Ihrer Küche, um einen Eckschrank oder ein Regal hinzuzufügen und so eine geschwungene Linie zu schaffen, die einen Raum sanft in einen anderen fließen lässt.

Sie können auch eine Wand halb abreißen, um mehr Helligkeit zu erreichen.  Dadurch bleibt die Küche von den Wohn- und Essbereichen getrennt und dennoch optisch mit einem anderen Raum verbunden. Sie können die Wand nutzen, indem Sie einen Frühstücksbarbereich schaffen, und wenn Sie mehr Platz im Schrank benötigen, können Sie von der Decke hängende Regale hinzufügen.

Glasbausteine oder -regale können ebenfalls als Ersatz für Innenwände verwendet werden, um die Küche abzutrennen und sie dennoch zu öffnen und Licht in den engen Raum zu bringen.

Reduzieren Sie die Anzahl der Hochschränke

Wenn Sie eine schmale Küche haben, muss Ihr Ziel sein, so viel Licht wie möglich und mit so wenig Unordnung wie möglich hereinzubringen. Sie müssen zwar jeden erdenklichen Stauraum nutzen, doch je höher die Küchenschränke sind, desto beengter wird sich der enge Raum anfühlen.

Idealerweise sollten Sie die Anzahl der Hochschränke oder Schränke in Ihrer Küche reduzieren oder alle Ihre Hochschränke in einem Bereich gruppieren.

Sie können auch offene Regale verwenden, solange diese nicht überladen werden. Wenn Sie ein besonders attraktives Set aus Tellern, Schüsseln oder Bechern haben, können Sie diese in offenen Regalen ausstellen.

Sie können auch Ihren Kühlschrank verkleinern, sodass er niedriger positioniert ist und die Sichtlinie nicht blockiert.

Verwenden Sie unterschiedliche Materialien

Eine andere Möglichkeit zur Minderung des Gefühls, dass Sie sich in einem dunklen, engen Flur befinden, besteht darin, unterschiedliche Materialien zu verwenden sowie dunkel und hell in Ihren Küchenraum zu integrieren.

Verwenden Sie ein helleres Material oder eine hellere Farbe für die oberen Schränke, um sie mit einer heller gefärbten Decke zu verbinden, und ein dunkleres, schwereres Material für die unteren Schränke. Wählen Sie für alle offenen Regale ein helleres Holz oder eine hellere Farbe.

Sie können auch reflektierende Materialien verwenden, sodass natürliches Licht von den Oberflächen in den Raum reflektiert wird. Glänzende U-Bahn-Fliesen sind im Trend und sehen in einer engen Küche oft am besten aus, da diese Fliesen für enge U-Bahn-Tunnel hergestellt wurden. Glänzend weiße, blaue und graue Fliesen reflektieren alle das natürliche Licht zurück in die Küche.

Ebenso reflektieren Spiegelfliesen das Licht und lassen die Oberflächen breiter erscheinen. Wenn Sie eine ungenutzte Wand haben, bringen Sie einen möglichst großen Spiegel an und vergewissern Sie sich dann, dass die Reflexion attraktiv ist, indem Sie einige Objekte wie Grünpflanzen oder eine Vase in die Blickrichtung stellen. Spiegel täuschen dem Auge vor, dass es mehr Platz gibt, wodurch die schmale Küche wesentlich breiter erscheint.

Verwenden Sie dekorative Beleuchtung

Jede Küche benötigt eine Arbeitsplatzbeleuchtung, aber Sie können auch eine Designbeleuchtung in eine schmale Küche integrieren, um die Illusion eines größeren Raums zu erzeugen.

Machen Sie aus Ihrer schmalen Küche ein „Schmuckkästchen“, indem Sie einige Dekorationsleuchten für die Decke auswählen, die Sie  entlang der Mittellinie des Raumes wiederholen können, um einen stilvollen, glamourösen Look zu erzielen.

Geometrische Kupferkäfig-Lampenschirme liegen voll im Trend und werden in einer engen Küche wirklich auffallen.



Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.