Amazon Dash

Klein aber leistungsfähig – Der Amazon Dash Button ist ein elektronischer Knopf, der an eine beliebige Oberfläche in Ihrem Wohnraum angeheftet werden kann. Wenn etwas zur Neige geht, drücken Sie den entsprechenden Button, um das Produkt zu bestellen und direkt ins Haus liefern zu lassen. Nachdem Sie den Dash Button mithilfe der mobilen App des Geräts eingerichtet haben, nutzt das kleine Genie Ihr WLAN-Heimnetzwerk.


Es gibt jedoch keinen Grund, Angst haben zu müssen, dass Kinder mit einem Button spielen. Der „Bestellschutz“ von Amazon sorgt dafür, dass Sie keine Produkte versehentlich bestellen. Sie können dasselbe Produkt erst dann wieder kaufen, nachdem ihre ursprüngliche Bestellung geliefert wurde. Zudem können Sie Produkte in Ihrem Amazon-Konto stornieren.


Jetzt für £4,99 kaufen

Hello Egg

Wenn Sie kein guter Koch sind, bietet Ihnen dieses futuristische kleine Ei möglicherweise genau das, was Sie benötigen. Wenn Sie das sprachaktivierte Hello Egg nach einem Rezept fragen, werden prompt entsprechende Anleitungsvideos anzeigt. Dieser interaktive Küchenhelfer ermöglicht Ihnen die Planung Ihrer wöchentlichen Mahlzeiten entsprechend Ihren Bedürfnissen – egal ob für Veganer oder Vegetarier.


Das KI-fähige Gerät erleichtert Ihnen die Einhaltung einer gesunden Ernährung und kann Bestellungen aufgeben, die Ihnen ins Haus geliefert werden. Es kann bei ungeplanten Anlässen wie einem spontanen Essen mit einem Freund, der sich glutenfrei ernährt, auch Anpassungen vornehmen. Hello Egg ist der vielversprechende neue Küchenassistent, der Ihnen nicht nur helfen kann, sondern sogar für Sie mitdenkt.


Vorbestellung für ca. £290

Birdi Rauchmelder/Luftqualitätsmonitor

Empfinden Sie es als störend, wenn Ihr Rauchmelder ständig piept, um eine schwache Batterie anzuzeigen? Wenn die Batterie des Birdi zur Neige geht, bestellt er einfach neue.


Dieser Alarm ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Luftqualität in Ihrer Wohneinrichtung und ergreift die erforderlichen Maßnahmen. Der Birdi erkennt den Unterschied zwischen einem angebrannten Essen, bei dem ein Alarm ertönt, den Sie über eine mobile App deaktivieren können, und brennendem Material, bei dem ein Alarm ertönt und automatisch die Feuerwehr benachrichtigt wird. Der Birdi kann Sie sogar darauf aufmerksam machen, wenn Ihr Teenager eine Zigarette raucht!


Der Multitasking-fähige Monitor informiert Sie und die Behörden außerdem bei Vorhandensein von Kohlenmonoxid, damit Sie Ihre Familie unverzüglich aus dem Haus bringen können. Das stilvolle Gerät ist vielleicht der intelligenteste Gegenstand, den Sie jemals an Ihrer Küchenwand aufgehängt haben.


Jetzt für £91 kaufen

Intelligente Kuvee Weinflasche

Innovatoren suchen nach Lösungen für alltägliche Probleme. Genau darum ging es Kuvee beim Design einer patentierten, intelligenten Weinflasche mit einem Ventil, welches das Eindringen von Sauerstoff in die Flasche verhindert und den Wein bis zu 60 Tage lang vor Verderben schützt.


Das ausgeklügelte Design der Flasche ermöglicht den Genuss von einem oder zwei Gläsern Wein, ohne möglicherweise die gesamte Flasche zu vergeuden. Das Außenmaterial der Flasche ist aus wiederverwertbarem Kunststoff anstatt herkömmlichem Glas hergestellt.


Diese intelligente Flasche verfügt außerdem über ein Touchscreen-Display, auf dem Vorschläge für passende Speisen und die Geschichte des betreffenden Weins erscheinen. So können Sie Ihre Gäste beeindrucken. Die Flaschen wiegen erheblich weniger als eine Glasflasche, was die normalen Transportkosten einer Winzerei etwa halbiert.


Abo ab £91

Intelligenter Click and Grow Kräutergarten

Diese Lösung ist für alle gedacht, die ihre Pflanzen nur mit Mühe am Leben erhalten können, jedoch die Idee von selbst angebauten Lebensmitteln lieben. Beeindrucken Sie die Gäste Ihrer Dinnerpartys mit intelligenter Küchenausstattung, indem Sie mittels NASA-inspirierter Technologie frisch gewachsene Kräuter servieren. Mithilfe dieser zauberhaften Anbaudisplays brauchen Sie nur Wasser hinzufügen – das ist alles!

Die wissenschaftliche Grundlage? Die Erde enthält ein nanotechnologisches Wachstumsmedium, das Wasser, Nährstoffe und Sauerstoff auf perfekte Weise kombiniert und dadurch ein optimales Wachstum ermöglicht. Sie müssen nur wissen, dass Ihre Kräuter auf natürliche Weise wachsen werden – ohne Einsatz unerwünschter Chemikalien.


Jetzt kaufen - ab £95

Instant Pot 7-in-1-Multikocher

Zauberkessel hört sich an wie ein Wort aus dem Märchen. Aber dieses Kochgerät avanciert zunehmend zu einem unverzichtbaren Element in der Küche und wurde als bahnbrechende Technologie bezeichnet. Der Multikocher hat bereits Scharen von Fans gewonnen, und die Bewertungen bei Amazon sprechen für sich. Der Instant Pot ist auch ein Hit auf YouTube, wo sich eine große Anzahl von Fans über die neusten Tipps informiert.


Was ist so toll an diesem Gerät? Tatsache ist, dass der Multikocher die Arbeit von sieben oder mehr Küchengeräten macht: als Schongarer, Reiskocher, Schnellkochtopf, Joghurtbereiter, Warmhaltegerät sowie Fritteuse, Sautierer und Dampfgarer. Und die zusätzliche Fähigkeit zum Sterilisieren macht das Gerät zum wahren Alleskönner.


Jetzt für £96 kaufen

CHiP Smart Cookie Oven

Frisch gebackene, warme, butterweiche Kekse sind ein himmlischer Genuss. Aber das Backen erfordert Zeit, Rezepte, ggf. mehrere Versuche, Abwaschen und Aufräumen – macht also viel Aufwand. Dies alles lässt sich mit dem CHiP Smart Cookie Oven vermeiden. Mit dieser Backmaschine erhalten Sie in nur 10 Minuten frisch gebackene Kekse – ohne Abwaschen zu müssen.


Sie geben einfach den Keksteig in die CHiP-Backmaschine und wählen die Konsistenz mithilfe der mobilen App. Sie können Ihren eigenen Teig herstellen oder die vorgefertigten Teigmischungen des Anbieters verwenden. Und für die gesundheitsbewussten Verbraucher von heute ist der vorgefertigte Teig auch in glutenfreien, GVO-freien, veganen und sojafreien Variationen erhältlich.


Vorbestellungen ab £97

Anova Precision Cooker

Wenn Sie Ihr Steak jedes Mal perfekt zubereiten möchten, benötigen Sie den Anova Precision Cooker. Dieses Küchengerät beendet jegliches Rätselraten und spart Ihnen viel Aufwand beim Braten.


Der Anova kann an Ihren Pfannen befestigt werden und gart die Speise(n) unter Wasser in einem versiegelten Plastikbeutel, wodurch das Fleisch ganz zart wird. Die Präzision dieses anwenderfreundlichen Kochgeräts bei der Zubereitung von Fleisch ermöglicht den sicheren Verzehr und verhindert gleichzeitig, dass das Fleisch durch zu langes Kochen zäh wird.


Und das Beste ist, dass der Anova über eine App bedient wird, wodurch Sie eine Mahlzeit in Michelin-Qualität praktisch aus der Ferne, mit wenig Mühe und mit hoher Präzision zubereiten können.

Veggie Bullet

Wenn Sie Ihren Verzehr von fünf Portionen Gemüse pro Tag steigern möchten, bietet der Veggie Bullet hierfür eine vergnügliche Möglichkeit. Der Veggie Bullet ist eine 3-in-1-Lösung, die spiralisiert, schneidet und raspelt. Sie können in wenigen Sekunden einen ganzen Kochtopf voller Zucchini spiralisieren, was wesentlich kostengünstiger ist als der Kauf eines winzigen Zucchini-Spaghetti-Bechers im Supermarkt.


Der Veggie Bullet zeichnet sich durch einfache Bedienung aus und erleichtert Ihnen das Leben. Dieses nützliche Küchengerät ist besonders bei Menschen beliebt, die gesünder leben möchten. Es erleichtert die Zubereitung von nahrhaften, selbst gekochten Mahlzeiten und spart Ihnen wertvolle Zeit.






Intelligenter Breville Minibackofen

Umweltbewusstsein ist ein fester Bestandteil unserer gesamten Geschäftstätigkeit, und die neueste Küchentechnologie bildet dabei keine Ausnahme. Das Vorheizen eines großen Backofens, nur um einen Teil einer Mahlzeit zuzubereiten, verschwendet viel Energie.


Der Breville Smart Oven ist so kompakt, dass er auf Ihre Küchenarbeitsplatte passt, kann jedoch wie ein High-End-Backofen genutzt werden. Durch Verwendung dieses intelligenten Minibackofens anstelle Ihres Backofens in normaler Größe sparen Sie Energiekosten. Das intuitive Bedienfeld des Breville vereinfacht außerdem die Programmierung. Die Voreinstellungen sind anpassbar und Ihre Einstellungen werden für den nächsten Kochvorgang mit derselben Speise gespeichert.


Verwenden Sie diesen stilvollen, intelligenten Ofen, wenn Sie die Leistung eines großen Backofens mit schnelleren Aufheizzeiten und einer kleineren Stellfläche in Ihrer Küche kombinieren möchten.


Jetzt für £199 kaufen

Nespresso Expert und Milk

Sie sind kein Frühaufsteher? Die Nespresso Expert und Milk Kaffeemaschine ermöglicht Ihnen die Zubereitung von Kaffee im eigenen Heim in Barista-Qualität. Über eine App können Sie das Brauen Ihrer Tasse Kaffee sogar drahtlos vom Bett aus einleiten. Sie müssen kaum einen Finger rühren!


Und noch beeindruckender: Sie können Ihren Kaffee in vier verschiedenen Größen machen, die Einstellungen anpassen, die Temperatur optimieren, den Bestand an Kaffeekapseln verfolgen und Kapseln direkt bestellen. Dies bietet dem Kaffeegenießer vollendeten Komfort – einfacher geht's nicht. Sie können buchstäblich zum Aroma von frisch gebrautem Kaffee aufwachen.


Jetzt kaufen - ab £247,49

Cinder Grill

Sie sehen wahrscheinlich schon am Preis, dass es sich hier nicht um einen Grill von George Foreman handelt. Die Attraktion dieses Grills besteht in der Zweckmäßigkeit – Sie können das Fleisch einfach auf den Grill legen und haben dann nichts weiter zu tun. Dieses intelligente Haushaltsgerät bereitet Ihre Speisen mit minimaler Interaktion ihrerseits perfekt zu.


Viele der neuesten Küchentechnologiefortschritte sind auf Präzision ausgerichtet, und der Cinder Grill liegt genau in diesem Trend. Ob Entenbrust, Steak oder Lachs – Ihre Wahl kommt mit minimalem Aufwand saftig und zart auf den Tisch.


Jetzt für £378 kaufen

3N1 Heißwasserhahn

Einer der Hauptvorteile neuer Technologie liegt in der Zeiteinsparung. Dieser elegante Hahn in zeitgenössischem italienischen Design ist in der modernen Küche von heute unverzichtbar. Das Warten auf kochendes Wasser aus dem Wasserkocher bei der Zubereitung eines heißen Getränks oder das Füllen Ihres Kochtopfs ist passé. Dadurch wird Zeit verschwendet, insbesondere wenn Sie Gäste haben, die auf Sie warten.


Dieser elegante Hahn ermöglicht außerdem eine Steigerung der Energieeffizienz um 20 % gegenüber einem Wasserkocher und liefert genau die Menge Wasser, die Sie benötigen, ohne Wasser erneut aufkochen zu müssen. Der Hebel verfügt über einen Sicherheitsabsperrmechanismus, damit Sie nicht versehentlich siedendes Wasser abgeben.


Kaufen Sie den  Heißwasserhahn für £729











Intelligenter June Backofen

Der June Intelligent Oven ist im Grunde genommen ein Computer, der auch backen kann. Dieses Ofen-Genie erkennt, wiegt und backt Speisen mit perfektem Ergebnis. Außerdem geht das Backen 25 % schneller als bei anderen Backöfen. Die Starköche sollten nervös werden!


Mithilfe der June App können Sie den June Ofen auch aus der Ferne bedienen. Lassen Sie den Backofen einfach vorheizen, und wenn die Speisen fast fertig sind, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Dem ultimativen Technikverliebten wird die Kamera im Ofen gefallen, mit der sich der Backvorgang im Livestream visuell verfolgen lässt. Wir empfehlen, während des Backvorgangs aus Sicherheitsgründen in der Wohnung zu bleiben, auch wenn es vielleicht verlockend erscheinen mag, angesichts einer solchen technologischen Automatisierung auszugehen.


Jetzt für £1.133 kaufen

Die Wall Farm

Das Wall Farm Anbaudisplay bietet – insbesondere Menschen in Städten – eine visionäre Möglichkeit, frisches Gemüse das ganze Jahr über in Innenräumen anzubauen. Die intelligente Bodentechnologie nutzt von der NASA gewonnene Fachkenntnisse, was bedeutet, dass die Pflanzen ohne den Einsatz schädlicher Chemikalien gedeihen können. Das formschöne Wanddisplay verleiht Ihrer Küche nicht nur ein schickes Erscheinungsbild, sondern liegt auch im aktuellen Trend zu selbst angebauten Lebensmitteln.


Die Wall Farm nutzt innovative Pflanzenkapseln, wobei vier Kapselstarterkits zur Verfügung stehen: Blumen, Tee, Salat und Kräuter. Der Wasserbehälter des Wall Farm Anbaudisplays reicht für einen Monat – zu vergessen, die Pflanzen zu gießen, gehört damit der Vergangenheit an. Schauen Sie sich die Fotos auf der Website von Click and Grow an – die Displays sehen fantastisch aus.


Jetzt für £1.158 kaufen

Intelligenter LG Geschirrspüler

Dieser führende Geschirrspüler ist mit der neuesten Technologie ausgestattet. Wie jedes andere Produkt in einer intelligenten Küche verfügt auch dieses Gerät über eine App, mit deren Hilfe Sie Spülzyklen aus der Ferne überwachen und personalisierte Zyklen herunterladen können. Bei einem Problem mit dem Geschirrspüler können Sie über Ihr Smartphone sofort Hilfe bekommen.


Durch Ausstattung mit vier Sprüharmen anstelle von zwei säubert dieser Geschirrspüler Ihre Teller, Tassen und Gläser aus allen Winkeln, wodurch Sie jährlich fast 19 000 Liter Wasser sparen können. Durch die Möglichkeit zur Einstellung zwei verschiedener Sprühintensitäten können Sie in einer einzigen Ladung Kochtöpfe und Pfannen mit höherem Druck und empfindliche Gläser mit einem geringeren Druck spülen. Der Geschirrspüler arbeitet außerdem leiser. All diese Merkmale erhöhen den Nutzen dieses rationalisierten, interaktiven Küchengeräts.


Jetzt für £1.275 kaufen

Intelligente LG Waschmaschine

Diese intelligente Waschmaschine von LG verfügt über ein Centrum-Aufhängungssystem, das Stoßdämpfer verwendet, um Vibrationen bei schweren Waschladungen und beim Schleudern zu absorbieren. Dies verhindert Schäden an der Maschine, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Beim Betrieb in Wohnungen trägt diese Waschmaschine dazu bei, dass Ihre Nachbarn ein ruhigeres Leben führen können und dass weniger Schäden an Böden und Decken auftreten.


Die Hightech-Maschine verwendet außerdem eine ausgeklügelte Dampffunktion, die bis zu 99,9 % aller Allergene entfernt. Das Ergebnis ist äußerst saubere Wäsche. Die Trommel hat ein großes Fassungsvermögen von 12 Kilogramm, und die Turbo-Funktion ermöglicht die Ausführung des gesamten Waschzyklus in sagenhaften 49 Minuten. So nimmt Ihre schmutzige Wäsche nie überhand. Da Sie die Waschmaschine mithilfe Ihres Smartphones natürlich auch aus der Ferne bedienen können, müssen Sie während des Waschvorgangs nicht zuhause sein.


Jetzt für £1.599 kaufen

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.