In dem Bestreben alles in Ihrer Küche unterzubringen, mussten Sie eventuell einige Gegenstände wie den Brotbackautomat, die Küchenmaschine oder Rührschüsseln auf der Küchenarbeitsplatte verstauen, da in den Schränken einfach nicht genug Platz ist.

Das ist bedauerlich, denn aufgeräumte und freie Arbeitsflächen sorgen für eine entspanntere, noble und geräumige Atmosphäre in der Küche. Freie Küchentresen sind besonders wichtig, wenn Ihre Küche auch ein Raum für Sozialleben und zum Bewirten von Gästen sein soll. Das Chaos muss hinter verschlossenen Schranktüren versteckt sein, damit sie zu einem gepflegten Mehrzweckraum wird.


Wie nutze ich den Platz in meinen Küchenschränken optimal?

Sie denken, in Ihren Küchenschränken ist kein Platz mehr, um alles darin zu verstauen, was Sie gern möchten? Dann werden Sie vielleicht überrascht sein! Es gibt so viele clevere Ideen, mit denen Sie im Küchenschrank viel Platz sparen können und die Ihnen das Leben einfacher machen. Diese Tipps helfen Ihnen Ordnung in Ihren Geschirrschränken zu schaffen, indem Sie mehr Platz schaffen und Zeit sparen. Jeder Gegenstand sollte seinen festen Platz haben und kann somit schneller gefunden werden.

Schauen Sie sich die nachfolgenden Tipps an; der ein oder andere wird mit Sicherheit auch für Sie interessant sein, Ihnen die alltägliche Arbeit erleichtern und das Erscheinungsbild Ihrer Küche aufwerten.


Einheitlichkeit durch gleich große Gläser

Nutzen Sie Ihren Stauraum optimal, indem Sie trockene Nahrungsmittel in Glasgefäße umfüllen, die alle die gleiche Größe haben. Sind alle Gläser gleich groß, ist es einfacher sie zu stapeln, in einer Reihe aufzustellen und sie im dafür vorgesehenen Platz unterzubringen.

Damit optimieren Sie nicht nur Ihren Stauraum, sondern können auch den Inhalt auf den ersten Blick erkennen und somit Zeit sparen, wenn Sie im Küchenschrank nach einer Zutat suchen. Für eine professionelle Optik können Sie sie mit gedruckten Etiketten bekleben.

Bild von Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 1

Stange zum Aufhängen von Reinigungsmitteln unter der Spüle

Wir neigen dazu, den Bereich unter dem Spülbecken schnell vollzustopfen, wodurch die Türen zugedrückt werden müssen und Chemikalien verschüttet werden können. Montieren Sie einfach eine Stange quer im Unterschrank, an der Sie alle Reinigungsmittel in Sprühflaschen mit dem Griff aufhängen können. Damit sind diese Flaschen perfekt aufgereiht sowie stabil und aufrecht verstaut. Durch diesen Trick verdoppeln Sie den Stauraum in Ihrem Spülenunterschrank, da Sie zudem den Raum unter den aufgehängten Sprühflaschen nutzen können.


Ein selbstgemachter Halter für Kaffeekapseln

Sie können nicht ohne Ihre Nespresso-Maschine leben, doch diese Kapseln sind schwierig unterzubringen, insbesondere wenn Sie sie in großen Mengen kaufen.

Eine einfache Lösung für einen genialen DIY-Kapselhalter sind T-Leisten, die an das Regalbrett in Ihrem Schrank montiert werden. T-Leisten sind Kunststoffbodenleisten in T-Form und in jedem Baumarkt erhältlich. Bringen Sie mehrere T-Leisten parallel zueinander an der Unterseite des Regalbretts in Ihrem Schrank an und schieben Sie einfach die Kapsel in die Reihen hinein. Eine geniale Lösung!

Bild von Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 2

Ein schmales in der Wand eingelassenes Küchenregal

Wenn Sie eine Idee zum Platzsparen suchen, die wirklich etwas bringt, dann ist dies eine Möglichkeit, um auch in kleinen Küchen den gesamten Platz auszunutzen. Sie können sich den verborgenen Raum zwischen den Stützen in einer Ständerwand zu Nutze machen, indem Sie ihn freilegen, Regalböden einbauen und eine Schranktür montieren. Die Regalböden werden zwar über keine große Tiefe verfügen, bieten jedoch genug Platz, um Dosen und Einweckgläser zu verstauen. Einen besonders trendigen Look erreichen Sie, wenn Sie die Schranktür in einem modernen Grauton oder einem matten Taubenblau streichen.

Ein Entsorger für Küchenabfälle unter der Spüle

In Großbritannien landet ca. ein Drittel aller Lebensmittel im Müll. Es ist unerlässlich, dass wir unsere Lebensmittelabfälle wiederverwerten.

Indem Sie Ihre Küchenschränke organisieren, schaffen Sie mehr Stauraum, damit alles in Ihrer Küche seinen festen Platz hat und hinter den Schranktüren versteckt ist. Das hilft Ihnen außerdem die Verschwendung von Lebensmitteln einzudämmen, da Sie den Überblick über alle Produkte behalten, sich die Verfallsdaten notieren können und genau wissen, wie viel Sie auf Vorrat haben, damit Sie nicht zu viel kaufen. 

Sie können sich auch einen Entsorger für Lebensmittelabfälle in Ihr Spülbecken einbauen, da dieser kompakt ist und Platz in Ihren Schränken freimacht, wo sonst ein unhandlicher, stinkender Küchenabfalleimer oder Mülleimer stehen würde.

Der Entsorger für Lebensmittelabfälle zerkleinert die Lebensmittelabfälle in winzige Partikel, die im ganz normalen Küchenabfluss weggespült werden können und in der örtlichen Abwasseraufbereitungsanlage oder in der Klärgrube landen und somit Müll von den Deponien fernhalten.


Ein Plastikbeutelspender

Die Wiederverwendung von Plastiktüten ist toll, doch nehmen sie oft viel Platz im Küchenschrank weg. Sie können einfach eine leere rechteckige Taschentuchbox an die Innenseite einer der Schranktüren kleben. Füllen Sie dann alle Tüten in den Taschentuchspender und ziehen Sie sich eine heraus, wenn Sie eine brauchen.


Ein Mikrowellenregal

Sollte Ihre Mikrowelle auf der Arbeitsfläche oder in einem Schrank stehen, ist ein Mikrowellenregal perfekt, um eine zusätzliche Ablagefläche über der Mikrowelle zu schaffen.


Ein dreistöckiges Bambuseckregal

Teller, Lebensmittel, Papierkram – Sie können alles mögliche in diesem praktischen Bambusregal aufbewahren. Seine drei Ebenen bieten so viel Stauraum in einer Ecke des Küchenschranks, dass er kaum aufgebraucht wird.


Ein stapelbarer zweistöckiger Rollwagen

Dieser stapelbare zweistöckige Rollwagen mit Körben ist ein gutes Beispiel für einen platzsparenden Korbwagen, der gut in einen Küchenschrank oder unter die Spüle passt und für mehr Stauraum sorgt. Die Korbfächer sind strapazierfähig und eignen sich für alles mögliche – von Gemüse bis hin zu Waschmittel.


Lagern Sie Weingläser in der Speisekammer

Eine weitere Idee zum Platzsparen ist, Gegenstände, die Sie nicht täglich brauchen, in Ihrer Speisekammer aufzubewahren. Die Küchenschränke sollten für ihre Benutzung geordnet sein, was darin verstaut werden sollte, ist nicht in Stein gemeißelt. Sie können also Dinge wie Wein- und Cocktailgläser oder Sektkelche getrost in der Speisekammer lagern und somit im Küchenschrank Platz für alltägliche Tassen und Gläser schaffen.

Bild von Hero - Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 3

Eckschrank mit ausziehbaren Böden

Ein Kücheneckschrank ist unübersichtlich, da man nicht sieht, was sich in der Ecke des Schranks befindet. Denn wenn sich zwei Reihen der Küchenzeile überqueren, steht ein Küchenschrank in der Ecke. Dabei wird ein Teil des Inneren dieses Schranks von dem anderen Unterschrank verdeckt.

Da die Ecke schwer zugänglich ist, ist auch der Raum darin nicht ohne Weiteres nutzbar. Die Lösung ist ein ausziehbares Regalsystem oder Drehauszug. Wenn Sie die Schranktür öffnen, drehen sich die Ausziehböden und Sie haben sofort alles, was Sie brauchen, griffbereit.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.