Moderne Küchen sind häufig in offene Wohnbereiche integriert, mit einem Ess- und Sofabereich neben der Küchenzeile. Daher ist es nur natürlich, dass die Küche heute der wichtigste Bereich in Ihrem Zuhause ist, wenn es darum geht, Gäste zu empfangen. Da die Küche nicht länger hinter verschlossenen Türen versteckt ist, wollen Sie sie mit Sicherheit zu einem stilvollen und einzigartigen Ort machen, der sich sehen lassen kann.

Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie Ihre Küche zum perfekten Hot-Spot für ein geselliges Beisammensein machen:

Wählen Sie eine offene Küche

Offene Küchen haben viele Vorteile, wenn Sie Freunde zu sich einladen: Sie können weiter am Gespräch mit Ihren Gästen teilhaben, während Sie das Essen kochen oder Cocktails mixen, ohne dabei ständig in der Küche zu verschwinden, um noch eine Flasche Wein zu holen oder den Nachtisch vorzubereiten.

Eine Wohnküche ist der optimale Raum zum Leben, Kochen und Essen. Wenn Sie noch keine offene Küche haben und es die Bauweise Ihres Hauses erlaubt, warum nicht eine Wand einreißen, um Ihren Kochbereich zu öffnen? Wenn die Wand nicht vollständig abgerissen werden kann, können Sie sie teilweise entfernen und mit der restlichen Wand eine Frühstückstheke gestalten. Die Theke ist der perfekte Ort, um mit Freunden ein paar Drinks oder ein zwangloses Abendessen einzunehmen.

Wenn es die Größe Ihrer Küche erlaubt, sind zwei Kücheninseln die stilvollste Lösung, um Ihre Gäste zu empfangen: eine zum Zubereiten des Essens und die andere mit Barhockern und Getränken. So kommen Sie sich im Kochbereich nicht in die Quere und gleichzeitig sind Sie nicht räumlich von Ihren Gästen getrennt. Achten Sie darauf, dass Ihre Gäste genug Bewegungsfreiheit haben.

Raumhohe Glastüren, die direkt nach außen führen, sind ideal für Partys, da Sie im Handumdrehen einen Innen- und Außenbereich für Ihre Gäste schaffen können.

Sie benötigen außerdem ausreichend Stauraum, um diversen Kleinkram zu verstecken und so Ihren alltäglichen Küchenbereich in einen gastfreundlichen Raum zu verwandeln. Die altmodische Speisekammer wird gerade jetzt wieder zum Toptrend im Küchendesign – sie ist wieder in Mode, jedoch mit einem zeitgemäßen Look, modernen Oberflächen und scharfen Linien.

Wählen Sie herausragende Sitzgelegenheiten

Ganz gleich, ob Sie einen markanten Esstisch mit passenden Stühlen für Ihren Essbereich bevorzugen oder es lieber zwangloser mit Barhockern halten, die Wahl der Sitzgelegenheit ist ausschlaggebend für die stilvolle Bewirtung von Gästen.

Gemütlichkeit in Ihrer Küche ist eine weitere Priorität, wenn Freunde zu Besuch kommen. Wenn es der Platz erlaubt, ist ein Polstersofa in der Wohnküche ein Muss – hier können Sie sich nach dem Essen mit einem guten Glas Wein entspannen und mit Ihren Gästen plaudern. Falls Sie einen Küchentisch mit Bänken haben, legen Sie für jeden Platz ein weiches Sitzkissen auf.

Achten Sie darauf, dass es ausreichend Sitzgelegenheiten für alle gibt, sodass sich Ihre Gäste hinsetzen können, wenn ihnen danach ist, oder sich zu einer Unterhaltung zusammenfinden können.

Bei knappen Platzverhältnissen sind Klappstühle, -hocker oder Mehrzweckschemel die perfekte Lösung.

Ergänzen Sie den Raum mit Statement-Leuchten

Küchendesigner entfernen sich zunehmend von Einbauleuchten und setzen auf charaktervolle Leuchten, um raffinierte und stilvolle Highlights in der Küche zu schaffen. Tiefhängende Pendelleuchten sind sehr populär für Kücheninseln und Thekenbereiche, Kronleuchter hingegen sind ein zusätzlicher Blickfang für einen glamouröseren Look, wenn man Gäste am Abend empfängt.

Die Beleuchtung Ihrer Küche sollte anpassungsfähig und gleichzeitig ansprechend sein. Tagsüber benötigen Sie praktisches, helles und schattenfreies Licht zum Kochen und Arbeiten, wohingegen die Beleuchtung am Abend eine intimere, entspanntere Atmosphäre schaffen sollte. Dabei ist die Planung der Positionierung Ihrer Lichtquellen entscheidend.

Sprachgesteuerte Beleuchtung über Alexa und Leuchten, bei denen Sie je nach Stimmung die Farben ändern können, sind ebenfalls eine großartige Ergänzung in Ihrer Küche. WLAN-Lampen und Lichtleisten können Sie per Smartphone steuern und auch einen Dimmer einbauen, um Ihre Gäste aus der Küche zu leiten, wenn es Zeit für einen Digestive im Garten ist.

Kreative Lichtakzente sind z. B. ein hinterleuchteter Spritzschutz aus Glas mit Farbwechsel oder eine LED-Leiste unter den Arbeitsplatten für eine durchgehende Beleuchtung. Sie können auch eine Bodenbeleuchtung unter Ihrer Küchenzeile einbauen, sie wirkt besonders eindrucksvoll unter einer Kücheninsel auf Beinen, da diese zu „schweben“ scheint, wenn es Abend wird.

Sorgen Sie für weniger Lärm

Der Nachteil bei offenen Wohnküchen mit harten Böden und Marmorarbeitsplatten könnte in größeren Räumen der Hall sein, wenn Ihre Gäste versuchen sich zu unterhalten. Haushaltsgeräte können in offenen Wohnräumen ebenfalls Lärm verursachen, daher ist es klug, auf leisere Geräte wie schallgedämmte Geschirrspüler und Waschmaschinen zu achten.

Wählen Sie Haushaltsgeräte, die im Trend liegen

Viele Menschen stellen Ihre neuen Haushaltsgeräte gerne zur Schau und es gibt durchaus einige auf dem Markt, die für den gewünschten Wow-Effekt sorgen. Einige Haushaltsgeräte sehen einfach nur schick aus und setzen ein eindeutiges Design-Akzent – so zum Beispiel Kühlschränke von Smeg im Retro-Stil, der nie altmodisch wirkt.

Statt mit Design können Sie Ihre Gäste auch mit Technologie beeindrucken – der Trend der „smarten“ Küchen wächst weiter mit dem Internet der Dinge und der künstlichen Intelligenz, die Geräte mit dem Internet verbinden.

Letztendlich geht es beim Bewirten von Gästen in unserem Zuhause doch darum, den Anschein zu erwecken, dass alles ganz mühelos ist, auch wenn Sie im Hintergrund einen immensen Aufwand haben! Die neueste Küchentechnologie soll Ihnen das Leben als Gastgeberin oder Gastgeber einfacher machen.  

Mit einem in Ihr Spülbecken eingebauten Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle können Sie Essenreste schnell und mühelos vor den Augen Ihrer Gäste verschwinden lassen. Sie müssen keine Speisereste von den Tellern in einen extra Behälter oder in den Küchenmülleimer kratzen.

Ein smarter Backofen benachrichtigt Sie per Telefon, wenn Ihr Essen perfekt gegart ist und Sie müssen Ihre Unterhaltung nicht unterbrechen, um nachzuschauen, ob das Essen schon fertig ist. Smarte Reinigungsgeräte sind die ultimative Lösung, um nach dem Essen sauber zu machen – sie fahren von allein über den Fußboden und beseitigen Flecken.

Wählen Sie edle Oberflächen

Eine neue Arbeitsfläche sorgt unmittelbar für mehr Glamour in Ihrer Küche – perfekt, wenn man Gäste hat. Es gibt unzählige Oberflächen mit einer edlen Optik. Sie haben die Wahl von farbigen oder glitzernden über elegante schwarze oder weiße Arbeitsplatten bis hin zu den traditionellen Marmorplatten.

Auch Edelstein-Arbeitsplatten sind eine Option, wenn man eine ausgefallene Optik sucht. Kreieren Sie eine markante Kücheninsel mit Seitenwänden aus Edelstein oder eine Küchentheke, an der Sie Drinks servieren können.

Sorgen Sie für Gesprächsstoff mit einer pfiffigen Ausstattung

Es gibt so viele Accessoires, mit denen Sie Ihre Küche ausstatten können und die garantiert einen bleibenden Eindruck bei Ihren Gästen hinterlassen.

Mit einem Weinkühlschrank können Sie Ihre Weinsammlung zur Schau stellen und gleichzeitig werden die Flaschen perfekt temperiert. Besonders Modelle in normaler Kühlschrankgröße ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, da diese dazu designt sind, gesehen und bewundert zu werden. Vergessen Sie nur nicht, ihn gut zu bestücken!

Der Siemens IQ700 Kaffeevollautomat mit Home Connect wird nicht nur Ihre Gäste beeindrucken, sondern auch Ihr Leben als Gastgeberin oder Gastgeber vereinfachen. Lassen Sie Ihre Gäste nach dem Essen einfach ihr Lieblingskaffeegetränk über die Home Connect App aussuchen und der Kaffeeautomat wird es für sie zubereiten.

Ein Flachbildfernseher ist unentbehrlich, um Gäste zu unterhalten – Sie können Ihre persönliche Playlist abspielen oder eine Party anlässlich eines Sportereignisses feiern.

Auch Kunstobjekte können in Ihrer Küche ein Gesprächsthema sein – ganz gleich, ob es sich um großflächige Gemälde bzw. Drucke oder eine trendige Leuchtschrift handelt. Als Alternative können Sie auch Niio nutzen, eine Plattform für digitale Kunst und Videos, die Sie auf Bildschirmen in der Küche anzeigen lassen können und die Ihre Gäste zum Staunen bringen werden.

Wenn Sie gerne Gäste zu sich nach Hause einladen, ist die Gestaltung Ihrer Küche als geselliger Raum ein absolutes Muss, denn so können Sie mit Ihren Gästen interagieren und Partyerinnerungen schaffen, die Ihre Gäste bestimmt nicht vergessen werden. Eine gut geplante Küche für das Bewirten von Gästen macht Sie so zur perfekten Gastgeberin oder zum perfekten Gastgeber.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.