Verdienen wir nicht alle ein bisschen Luxus in unseren eigenen vier Wänden? Also warum fangen wir nicht beim Zentrum Ihres Zuhauses an – der Küche? Wenn man an Premiumprodukte denkt, verbindet man Luxus nicht gerade mit Nachhaltigkeit. Das muss jedoch nicht der Fall sein! Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, mit denen Sie Ihre Küche umweltfreundlich machen, ohne dabei an Luxus einzubüßen:

Von mehr Energieeffizienz dank eines Heißwasserhahns bis hin zum Kauf von Haushaltsgeräten, die nicht ständig erneuert werden müssen. Heute wollen wir einen Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten werfen, wie Sie Ihre Küche umweltfreundlicher machen können, ohne dabei auf den gewohnten Luxus verzichten zu müssen.


Bild von Full kitchen (1st image)

Bild von Aaron Huber auf Unsplash

Wählen Sie energiesparende Leuchten

Energieeffiziente Lampen sind zum absoluten Muss der modernen Wohnraumgestaltung geworden. Um keine Spur Eleganz in Ihrer Küche zu verlieren, brauchen Sie eine Leuchte, die den Raum nicht nur in ein gemütliches Licht setzt, sondern auf lange Frist auch Energie (und Geld!) spart. LED-Leuchten sind eine gute Option, wenn Sie Ihrem Raum ein warmes Ambiente geben wollen, da sie ihn mit einem natürlichen schmeichelnden Licht füllen und erheblich energieeffizienter sind.

Wenn Sie Ihre Beleuchtung auf ein gehobeneres Luxusniveau bringen wollen, können Sie eine automatisierte Lichtsteuerung, ein intelligentes Beleuchtungssystem oder ein System mit Bewegungsmelder einsetzen. Alle drei dieser Systeme können automatisch gesteuert oder ferngesteuert werden und reduzieren somit deutlich die Energieverschwendung, während sie Ihnen gleichzeitig ein durch und durch luxuriöses High-Tech-System bieten.


Installieren Sie einen Heißwasserhahn

Ein Heißwasserhahn ist nicht nur ein äußerst praktisches Hilfsmittel in der Küche, sondern erleichtert Ihnen auch das Kochen und sorgt für mehr Ordnung in der Küche, wodurch wiederum die elegante Atmosphäre Ihres Raums verstärkt wird. Letzten Endes verfügt eine Luxus-Küche über genügend Stauraum, um sicherzustellen, dass nur sehr wenig zur Schau gestellt wird und im Endeffekt kaum etwas auf den Arbeitsplatten steht.

Mit einem Heißwasserhahn wird der Wasserkocher überflüssig und Sie gewinnen diesen freien Platz auf der Arbeitsplatte dazu, während gleichzeitig die unschönen Kabel weniger werden. Daneben bietet er eine schnelle Lösung für Heißgetränke, die Zubereitung von Essen oder die gründliche Reinigung von Geschirr – und dabei sparen Sie noch Energie. Indem nur die Menge Wasser erhitzt wird, die Sie auch tatsächlich benötigen, hilft er Ihnen bares Geld zu sparen. Die Vorteile sind zahllos!


Bild von Steaming HWT (2nd image)


Investieren Sie in energieeffiziente Haushaltsgeräte

Hocheffiziente Haushaltsgeräte sind häufig in Luxus-Küchen anzutreffen. Ähnlich wie bei der Beleuchtung Ihres Raums kann intelligente Technologie Hand in Hand mit Umweltschutz gehen. Die Anschaffung langlebiger Haushaltsgeräte, die den Energieverbrauch in Ihrem Haushalt senken, lohnt die kurzfristige Investition.

Einige smarte Kühlschränke verfügen sogar über eine eingebaute Kamera, welche Ihnen jederzeit einen Blick ins Innere Ihres Kühlschranks verschafft, ohne dass Sie ständig die Tür auf und zu machen müssen. Damit wird der Energieverbrauch durch unnötiges Öffnen der Kühlschranktür verringert.

Ein smarter Backofen erzeugt ausreichend Hitze, um Ihre Gerichte zu garen und verteilt die Hitze dorthin, wo sie gebraucht wird. Dabei verfügt er außerdem über eine Einstellung, um sicherzustellen, dass für bestimmte Arten von Lebensmitteln nur die erforderliche Menge Hitze produziert wird. Einige dieser Backöfen lassen sich sogar mit Ihrem Smartphone steuern, sodass wenn Sie das Abendessen für Ihre Familie langsam garen wollen, Sie den Ofen über Ihr Telefon von der Arbeit aus steuern können.


Richten Sie einen gemütlichen Wohnbereich ein

Warum schaffen Sie nicht einen Bereich in oder neben Ihrer Küche – vermutlich das Herzstück Ihres Zuhauses –, wo es sich Ihre Freunde und Familie gemütlich machen können, während Sie kochen? Richten Sie eine Zone in dem bereits verfügbaren Raum ein, in der Sie eine bequeme Sitzgelegenheit aufstellen und einen stilvollen Beistelltisch für Getränke und Snacks. Den Beistelltisch können Sie auch mit Topfpflanzen dekorieren, um das „grüne“ Umweltmotiv wieder aufzugreifen.

Damit es umweltschonend wird, suchen Sie zuerst Möbelstücke, die Sie bereits besitzen und die eventuell per Upcycling zu neuem Leben erwachen können, ehe Sie sie wegschmeißen. Vielleicht haben Sie im Wohnzimmer einen Stuhl, der nicht mehr ganz zum Rest passt, der aber nach einer liebevollen Umgestaltung gut in Ihre Küche passen würde. Sie könnten ihn mit ein bisschen frischer Farbe aufpeppen oder den Stoffbezug des Sitzes erneuern, damit er zu einer einladenden Sitzgelegenheit wird, auf die sich Leute gerne setzen, während Sie in der Küche arbeiten.

Beim modernen Luxus-Heim dreht sich alles um Komfort, Umweltfreundlichkeit und Funktionalität, während in jeder Ecke des Hauses ein elegantes und trendiges Flair versprüht wird, unabhängig von Ihrem Geschmack und Ihrem Stil.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.