Die Wahl des Esstischs ist wohl eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir treffen, wenn es um die Einrichtung unseres Heims geht.

Hier kommen Familie und Freunde zum gemeinsamen Essen zusammen, sei es zum Abendessen unter der Woche oder um einen besonderen Anlass zu feiern.

Viele Kinder nutzen den Esstisch, um ihre Hausaufgaben zu erledigen, und in einigen Fällen dient er vorübergehend sogar als Büro, wenn Sie von zuhause aus arbeiten.

Ganz egal, wie Ihre persönlichen Bedürfnisse aussehen, es gibt einige grundlegende Voraussetzungen, die Sie bei der Wahl Ihres Esstischs beachten sollten.

Der Tisch sollte:

  1. in den dafür vorgesehenen Platz passen
  2. gut verarbeitet sein
  3. Ihr Budget nicht überschreiten
  4. einen zeitlosen Stil haben

Wählen Sie einen zeitlosen Stil, der nicht aus der Mode kommt, es sei denn, Sie möchten ihn nach einer gewissen Zeit austauschen. Ein geometrischer Stil mit kupferfarbenen Tischbeinen mag jetzt gerade im Trend liegen, könnte in ein paar Jahren jedoch nicht mehr zeitgemäß aussehen.

Bevor Sie einen Esstisch kaufen, setzen Sie sich im Möbelgeschäft an den Tisch und probieren Sie aus, wie bequem er ist. Wenn Sie an Ihrem Tisch auch arbeiten wollen, können Sie sich vorstellen, längere Zeit daran zu sitzen? Können Sie sich vorstellen, dass der Tisch gut in Ihr Zuhause passt?

Streichen Sie mit der Hand über die Oberfläche und achten Sie auf Kratzer oder Dellen, da dies ein Hinweis darauf sein kann, wie hart die Tischoberfläche ist.

Nachfolgend haben wir weitere wichtige Aspekte zusammengestellt, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie einen Tisch für Ihr Esszimmer auswählen:

Die Platzanforderungen für den Tisch

Idealerweise sollten Sie mindestens einen Meter Platz um alle Seiten des Esstischs haben. Messen Sie zuerst die Breite und Höhe des Bereichs, in den Sie Ihren Esstisch stellen möchten. Ziehen Sie dann den Abstand ab, den Sie um die Tischkanten freihalten möchten – somit können Sie die optimale Größe Ihres Esstischs berechnen.

Beachten Sie anschließend, wie viel Platz jeder braucht, um am Tisch sitzen zu können. Üblich ist mindestens ein halber Meter Tischlänge pro Person, wobei Sie bei größeren Essstühlen mit Armlehnen mehr Platz einplanen sollten.

Sie sollten außerdem darauf achten, wie die Größe des Tischs im optischen Gesamtkonzept des Raums wirkt. So könnte beispielsweise ein Tisch aus dickem Massivholz für einen kleinen Raum unangemessen wirken, auch wenn er technisch gesehen über die passenden Maße verfügt.

Um sich eine bessere Vorstellung vom Tisch in Ihrem Zuhause machen zu können, kann eine Vorschau mittels virtueller Realität nützlich sein. Diese bieten bereits zahlreiche Möbelhäuser an. Damit „sehen“ Sie den Tisch in Ihrem gewünschten Essbereich bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen.

Sollte Ihr Möbelhaus über keine Software für virtuelle Realität verfügen, können Sie mithilfe von Kreppband die Länge und Breite des Tischs auf dem Fußboden markieren und dann mit einem Maßband die Höhe messen.

Ein ausziehbarer Tisch ist ebenfalls eine Option, wenn Sie für den Alltag einen kleineren Tisch bevorzugen, aber häufig mehr Sitzplätze brauchen. Vergewissern Sie sich, dass Sie über ausreichend Platz für den voll ausgezogenen Tisch verfügen, sodass Sie Ihre Gäste bequem bewirten können.

Die Tischform

Die Form des Tischs wird meist durch die Form und Größe des Raums bestimmt – sei es ein Esszimmer oder eine offene Küche.

Wenn Ihre Wahl auf einen rechteckigen Tisch fällt, vergessen Sie nicht die Breite des Tischs. Wenn Sie gerne Freunde bewirten, achten Sie darauf, dass die Tischfläche groß genug zum Servieren ist.

Ein runder oder ovaler Tisch ist für kleinere Räume perfekt, da dieses Design weniger Platz bedarf.

An einem runden Tisch sind die Sitzplätze gleichmäßig verteilt und die Gäste sehen sich besser, was unmittelbar ein entspannteres und informelles Ambiente schafft. Es ist leichter, sich an einem runden Tisch zu unterhalten, weshalb diese Form perfekt für Dinner und besondere Anlässe ist.

Ein quadratischer Esstisch passt besser in einen kleineren Raum. Sie sollten jedoch beachten, dass womöglich nicht alle Stühle an den Tisch herangeschoben werden können.

Quadratische Tische eignen sich gut für Paare oder Wohngemeinschaften mit begrenztem Platz. Wenn bei Ihnen nur wenige Menschen zusammenwohnen, sind quadratische Tische ebenfalls praktisch – ein großer, rechteckiger Tisch könnte nicht unbedingt nötig sein und zu viel Platz wegnehmen.

Das Material, aus dem der Tisch besteht

Die Art des Materials, das Sie für Ihren Esstisch wählen, hängt von Ihrem Budget, Ihren Bedürfnissen und dem gewünschten Stil ab.

Zu den beliebtesten Materialien für Esstische zählen:

Holz

Holz ist das traditionelle Tischmaterial, weil es einfach gut aussieht, widerstandsfähig und leicht zu reparieren ist.

Je nach Temperatur dehnt sich Holz aus oder zieht sich zusammen und nach einiger Zeit weisen Holztische meist Gebrauchspuren auf, doch das macht einige Holztische erst recht charmant, ganz im Sinne des Einrichtungstrends „Shabby Chic“. Wenn Ihnen der Shabby Chic nicht zusagt, können Sie Ihre Tischplatte auch mit einem Wachstuch schützen.

Holztische lassen sich außerdem mit einer Farbe auf Ölbasis oder einem Lack ganz nach Ihrem Geschmack individualisieren.

Es gibt viele verschiedene Holzarten und jede hat andere Eigenschaften und Merkmale:

  • Eiche ist ein widerstandsfähiges Hartholz mit einer welligen Maserung und einer unverwechselbaren Optik
  • Ahornholz ist sehr robust und erschwinglich, es kann gebeizt werden, um edler zu wirken
  • Kiefernholz ist preisgünstig und leicht im Gewicht, jedoch anfälliger für Kratzer und Dellen
  • Walnuss ist insbesondere für den Shabby Chic, aber auch für prunkvolle Tische sehr beliebt, jedoch etwas kostspieliger

Holz ist sehr vielseitig und somit für viele Einrichtungsstile beliebt – vom klassischen viktorianischen über den natürlichen skandinavischen Stil bis hin zum modernen Minimalismus, hochwertigen antiken Möbeln oder Shabby Chic.

Furnier

Furnier in Echtholzoptik ist eine kostengünstige und dauerhafte Alternative zu Massivholz. Bei einem guten Furnier ist das Trägermaterial deutlich gekennzeichnet.

Stein

Stein ist solide und schwer, einige Steinarten können jedoch auch Sprünge kriegen oder abplatzen. Informieren Sie sich also gut, bevor Sie einen Steintisch kaufen.

Die Optik und der Preis von Steinplatten variieren stark – Tischplatten aus Beton passen perfekt in Wohnungen im Industrial-Stil und sie sind günstiger als opulente Tische mit Marmorplatten.

Glas

Tische mit Glasplatten vermitteln ein Gefühl von Helligkeit, offenen Räumen und lassen den Raum größer wirken.

Auf Glastischen sieht man jedoch auch jeden Fingerabdruck und sie verschmieren schnell. Wenn Sie Kinder im Haus haben, werden Sie den Glasreiniger also kaum aus der Hand legen können.

Metall

Auf Metall sieht man ebenfalls schnell Fingerabdrücke – es ist jedoch sehr hygienisch und wird deshalb vor allem in Bereichen zur professionellen Speisenzubereitung eingesetzt.

Laminat und Kunststoff

Tische aus Laminat und Kunststoff sind nicht die beste Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem langlebigen und dauerhaften Esstisch sind. Aufgrund ihrer niedrigen Anschaffungskosten und leicht zu reinigenden Oberfläche sind sie für Speisesäle in Kantinen und als Konferenztische beliebt.

Wenn Sie ein markantes Design wählen und den Tisch in einigen Jahren austauschen möchten, ist Laminat eine gute und preiswerte Wahl.

Die Verarbeitung des Tischs

Die saubere Verarbeitung des Tischs ist ein weiterer Faktor, den Sie vor dem Kauf berücksichtigen sollten. Die Holzverbindung zwischen den Stützen und der Tischplatte ist hier besonders zu beachten. Je solider diese Verbindung ist, umso länger wird der Tisch halten.

Werfen Sie als erstes einen Blick unter den Tisch – in der Regel gilt, je einfacher die Verbindung, desto besser. Eine direkte Holz-zu-Holz-Verbindung ist sehr stabil, zu viele Verbindungselemente hingegen können die Stabilität des Tischs beeinträchtigen.

Achten Sie auf Krampen und Leim bei preisgünstigen Tischen – diese Verbindungen werden wahrscheinlich nicht lange halten. Wenn Sie Teile entdecken, die sich bereits voneinander lösen, ist dies ein Zeichen für schlechte Qualität.

Drücken Sie fest von oben auf den Tisch – wenn er wackelig ist, ist die Verarbeitung mangelhaft.

Die Tischbeine

Eine weitere Komponente des Esstischs, die Sie beim Kauf berücksichtigen sollten, sind die Tischbeine. Häufig wird vergessen, dass die Tischbeine und Unterbauten ausschlaggebend für die Anzahl von Personen sind, die am Tisch Platz finden können.

Wenn Sie sich einen Esszimmertisch anschauen, setzen Sie sich an den Tisch und probieren Sie, ob Sie Ihre Beine überschlagen können. Denken Sie auch an größere Familienmitglieder oder Gäste und achten Sie darauf, dass auch für längere Beine genug Platz ist.

An einen Tisch mit dünnen Beinen an jeder Ecke passen Stühle einfacher als bei breiteren oder stark verzierten und aufwendigen Unterbauten.

Unter Tische mit nur einem Standfuß passen mehr Stühle, sie sind jedoch weniger stabil als vierbeinige Tische.

Ein auf Böcken stehender Tisch kann an den Seiten mehr Platz bieten, doch an den Stirnseiten wird es schwieriger einen Stuhl unterzubringen. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Tischbein in der Mitte Ihres Stuhls!


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.