Wenn es um die Wahl des richtigen Farbkonzepts für Ihre neue Küche geht, gibt es einige wichtige Punkte, die es zu berücksichtigen gilt. Alles muss gut zusammenspielen und Sie müssen sicher sein, dass das Konzept ausgewogen ist und sich die Elemente gegenseitig ergänzen.

Es gibt mehrere Wege, das richtige Farbkonzept für Ihre Küche zu entwerfen. Hier stellen wir Ihnen eine Möglichkeit vor, mit der Sie sicher sein können, dass Sie sich eine Küche zusammenstellen, deren Komponenten am Ende perfekt aufeinander abgestimmt sind!


Wo fängt man an?

Wo fängt man an?

Wenn Sie den gesamten Raum renovieren, einschließlich der Küchenzeile und Arbeitsplatten, dann nehmen Sie sich Zeit und wählen Sie etwas aus, das Sie wirklich lieben. Im besten Fall versuchen Sie einen Stil zu finden, der nach ein paar Jahren nicht überholt aussieht. Wenn Sie jedoch vollkommen begeistert davon sind, dann ist das nicht die Hauptsache!

Küchenfronten aus Holz und Hochglanzoberflächen sind sehr vielseitig und passen zu einer Vielzahl von Arbeitsplatten und Wandfarben, darum sind sie so beliebt. Für die Arbeitsplatten sollten Sie, wenn möglich, ein strapazierfähiges und neutrales Material wählen – es sei denn, Sie wollen damit einen Akzent setzen.

Auch wenn Sie die Küchenfronten und Arbeitsplatten nicht erneuern wollen, sollten Sie diese als Ausgangspunkt nehmen. Nehmen Sie sich Zeit, um sich verschiedene Stile in Küchenstudios anzuschauen und zu verstehen, welche Farben sich harmonisch ergänzen. So finden Sie heraus, welche Farben zu Ihrer Küchenzeile und Ihrer Arbeitsplatte passen und welche nicht. Mit diesem Farbkonfigurator ist der Anfang leicht gemacht.


Welche Farbe sollte mein Küchenboden haben?

Welche Farbe sollte mein Küchenboden haben?

Auch das ist eine wichtige Entscheidung, die sich nicht so einfach rückgängig machen lässt. Abgesehen von Farbe und Stil, gibt es eine Reihe von Materialien, die in Frage kommen können:

  • Keramikfliesen
  • Natursteinfliesen
  • Vinylbodenbelag
  • Parkett
  • Linoleum

Nicht nur die Farbe des Fußbodens ist zu beachten, sondern auch wie strapazierfähig er sein muss. Zusätzlich bietet der Bodenbelag Ihrer Küche eine gute Möglichkeit, die Innenausstattung und das Farbkonzept Ihrer Wahl in Ihr übriges Zuhause einzubinden.

Sowohl etwas Neutrales wie etwas Gewagtes kann eine gute Wahl für Ihren Küchenboden sein. Wenn Sie sich jedoch für eine gewagte Option entscheiden, sollte diese Ihre Küchenzeile unterstreichen, damit die Gesamtoptik nicht darunter leidet.


Welche Farbe sollte meine Küchenausstattung haben?

Die Ausstattung kann großen Einfluss auf den Gesamteindruck Ihrer Küche haben, daher sollten Sie sie diese Entscheidung überlegt treffen. Entschließen Sie sich für Edelstahl, Chrom oder dunklere Metallausführungen für Griffe und Wasserhähne? Oder doch eher minimalistischer mit grifflosen Küchenfronten?

Wenn Sie einen Heißwasserhahn einbauen möchten, schauen Sie sich die verfügbaren Ausführungen an und ob diese zu den anderen Elementen in Ihrer Küche passen könnten. Auch wenn bei Ihnen nicht alles perfekt zusammenpassen muss, sind diese Art von Details doch entscheidend, um ein stimmiges Gesamtbild für Ihre Küche zu erreichen.

Welche Farbe sollten meine Küchenwände haben?

Welche Farbe sollten meine Küchenwände haben?

Wenn Sie große Wandflächen in Ihrer Küche haben, ist dieser Punkt besonders wichtig. Scheuen Sie sich nicht davor, zwei Farbtöne zu verwenden – einen neutralen und einen kräftigeren für eine Akzentwand. Die Akzentwand kann eine große einfarbige Wand sein, die die Blicke auf sich zieht. Oder Sie setzen die Akzentfarbe ein, um Ihre Küchenzeile einzurahmen und halten die restlichen Wände in einem neutraleren Ton.

Die beste Vorgehensweise bei der Entscheidungsfindung für eine Wandfarbe ist, ein paar Möbelhäuser zu besichtigen und zu sehen, welche Farben in den Ausstellungsräumen zum Einsatz kommen. Nehmen Sie sich einige Farbfächer und Tester Ihrer Lieblingsfarben mit nach Hause. Streichen Sie Ihre ausgewählten Farben auf die Rückseite alter Tapete, heften Sie zwei oder drei davon an die Wand und lassen Sie sie für einige Tage auf sich wirken.

Wenn Sie nach fünf Tagen nicht damit leben können, dann ist es nicht die richtige Farbe für Ihre Traumküche! Wenn Sie die Farbe jedoch lieben, werden Sie recht schnell merken, ob sie zum Raum und zu den Küchenfronten und Arbeitsplatten passt, die Ihnen vorschweben.


Wie gebe ich meiner Küche den letzten Feinschliff?

Hier geht es um Beleuchtung und Spritzwände. Auch hier sind die Optionen nahezu grenzenlos, sie sollten dennoch zu Ihrer bereits getroffenen Auswahl passen.

Beim Thema Küchenbeleuchtung könnte Akzentlicht gut im Koch- oder Essbereich eingesetzt werden. Oder halten Sie sich lieber an neutrale Einbauleuchten, die sich als Allrounder bewährt haben.

Was Spritzwände für die Küchenzeile betrifft, brauchen Sie jeweils eine an der Kochstelle und an der Spüle. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Edelstahl, Fliesen oder einer Glasrückwand – letztere können Sie sogar so personalisieren, dass sie zu den anderen Elementen Ihres Farbkonzepts passt.

Es ist keine leichte Aufgabe sicherzustellen, dass alles, was Ihnen gefällt, auch gut im Raum harmonisiert. Denken Sie daran, ausgehend von den Küchenschränken zu beginnen und planen Sie Ihre perfekte Küche rund um diese. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Farben gut zusammenspielen, können Sie sich von einem Farbkreis inspirieren lassen. Er zeigt Ihnen außerdem welche Farbkombinationen ein absolutes „No-Go“ sind.

Wenn Sie sich ausreichend Zeit nehmen, recherchieren und die hier empfohlenen Schritte abarbeiten, dann gelingt Ihnen die Gestaltung Ihrer Traumküche, die dazu noch den „Wow-Effekt“ hat!

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.