Beim Design der Küche wird die Beleuchtung oft übersehen, obwohl sie eines der wichtigsten Elemente für eine gelungene Inneneinrichtung ist. Ganz gleich, wie hochwertig die Materialien sind, wie harmonisch das Farbkonzept ist oder wie kreativ und gelungen Ihre Thematik umgesetzt ist, eine schlechte Beleuchtung lässt die Küche unausgeglichen wirken.

Helles, kaltes Deckenlicht lässt Ihre Küche steril und ungemütlich erscheinen. Eine unzureichende Anordnung von Lichtquellen hinterlässt dunkle Stellen und führt zur Bündelung von Licht an anderen Stellen, wodurch ein uneinheitlicher Eindruck entsteht. Wenn Sie nur weiche, schwache Lichtquellen einsetzen, können Sie eine entspannte Atmosphäre schaffen, es wird jedoch schwieriger beim Kochen oder Saubermachen!

Mit cleveren lichttechnischen Entscheidungen hingegen holen Sie das Beste aus Ihrer Küche heraus und setzen Ihre Lieblingsausstattung und aussagekräftige Designobjekte in Szene, während Sie gleichzeitig Enttäuschungen minimieren und die Aufmerksamkeit von unpolierten Elementen weglenken. In einer gut ausgeleuchteten Küche werden Sie gerne viel Zeit verbringen, unabhängig davon, ob Sie das Essen zubereiten, Gäste bewirten oder einfach entspannen.

Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie wissen, wie Beleuchtung in einem Wohnbereich funktioniert. Ganz gleich welchen Raum es betrifft, es gibt drei Grundtypen der Beleuchtung im Haushalt.

1. Raumbeleuchtung

Die Funktion der Umgebungs- oder Raumbeleuchtung ist die Gestaltung einer gleichmäßigen, einheitlichen Ausleuchtung des Raums – es ist die Art von Licht, die man mit dem Einschalten eines Lichtschalters verbindet. Raumbeleuchtung ist vielseitig und kann auf verschiedene Weisen umgesetzt werden – von Deckenlampen, Kronleuchtern und eingelassenen Deckenleuchten über Wandleuchten bis hin zu Voutenbeleuchtung, Schienenleuchten und vielen weiteren Möglichkeiten.

Stellen Sie sich die Raumbeleuchtung als Grundlage vor, auf der basierend Sie Ihr gesamtes Beleuchtungskonzept aufbauen. Sie ist nicht das aufregendste Element, jedoch unerlässlich, damit Ihnen ein beeindruckendes Endergebnis gelingt.

Read More...
1. Raumbeleuchtung
1. Raumbeleuchtung
Arbeitsplatzbeleuchtung

2. Arbeitsflächenbeleuchtung

Arbeitsflächenbeleuchtung ist genau das, wonach es sich anhört: praktisches, gezielt ausgerichtetes, helles Licht, um Ihnen die Arbeit in der Küche zu erleichtern. Sie dient zum Beleuchten der Arbeitsflächen und anderer stark genutzter Arbeitsbereiche. Dabei muss praktisch nicht langweilig bedeuten – helle Lichtleisten und gut beleuchtete Bereiche verleihen weicheren Bereichen Ihrer Küche einen fantastischen Kontrast und kreieren ansprechende Variationen im Farbton.

Diese stimmungsvolle Küche bewahrt ihre Funktionalität und dunklere Farben werden mit hellen LED-Lichtbändern über der Spüle und den Arbeitsflächen aufgebrochen.

Es gibt fest angebrachte und verstellbare Ausführungen der Arbeitsflächenbeleuchtung. Am häufigsten findet man Einbaustrahler für die Arbeitsplatten und Pendellampen über einem Spülbecken oder dem Esstisch, die das Licht genau dorthin ausrichten, wo es am meisten gebraucht wird. Richtungsverstellbare Schienenlampen sind ebenfalls beliebt, da hier einzelne Lichtquellen des Deckenlichts ganz nach den Anforderungen des Raums ausgerichtet werden können.

Read More...
2. Arbeitsflächenbeleuchtung

3. Akzentbeleuchtung

Akzentbeleuchtung ist die wohl kreativste Form der Beleuchtung, aber auch am schwierigsten wirkungsvoll umzusetzen. Denken Sie daran: weniger ist oft mehr! Bei dem Begriff denkt man sofort an Licht, das für Atmosphäre sorgt und die Stimmung des Raums prägt, doch es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, Akzente zu setzen.

Eine gute Akzentbeleuchtung lenkt die Aufmerksamkeit auf ein Kunstwerk, Dekoration und aussagekräftige Designobjekte in Ihrer Küche und gleichzeitig von Elementen ab, die das ästhetische Gesamtbild des Raums beeinträchtigen. Regulierbares oder dimmbares Licht erlaubt es Ihnen, den Ton Ihrer Küche im Handumdrehen zu verändern. Sie können die Beleuchtung sogar einsetzen, um interessante optische Effekte zu kreieren und besondere Stücke zum Blickfang hervorzuheben.

In dieser wunderschön ausgeleuchteten modernen Küche werden nach unten gerichtete Leuchten an den Küchenschränken eingesetzt, um deren Inhalt zu beleuchten, wenn die Türen geöffnet sind und um ein eindrucksvolles Muster zu kreieren, wenn sie geschlossen sind.


Read More...
3. Akzentbeleuchtung
Akzentbeleuchtung

Dies sind natürlich keine festen, verbindlichen Kategorien – so kann zum Beispiel ein Kronleuchter das Umgebungslicht über einem Esstisch liefern, aber auch als Akzentlicht fungieren und die Stimmung des Raums prägen, insbesondere wenn er mit einem Dimmschalter ausgestattet ist. Verstellbare Leuchten können in einem Moment eine Arbeitsplatte beleuchten und in einem anderen Ihre Lieblingsvase. Lassen Sie sich nicht zu sehr von technischen Begriffen verwirren – bedenken Sie einfach, wie der Raum genutzt wird, worauf Sie die Aufmerksamkeit lenken möchten, worauf nicht und welche Atmosphäre Ihre Küche vermitteln soll. Wenn Sie dies erreichen, integrieren Sie auf ganz natürliche Weise alle Lichtquellen, die Sie benötigen.

Ich will eine Beleuchtung wie die Profis, was muss ich beachten?

Je größer desto besser . Eingelassene Deckenleuchten sind zur ersten Wahl bei der Beleuchtung neuer Küchen geworden und das mit Recht – sie sind praktisch, kundenspezifisch anpassbar und zuverlässig. Sie verleihen dem Raum jedoch nicht gerade viel Persönlichkeit! Ganz gleich, nach welchem Thema Sie Ihre Küche gestaltet haben, eine gewagte Lampe als Herzstück kann Ihrer Ästhetik einen spektakulären letzten Schliff verleihen. Kronleuchter und massive Pendelleuchten erfreuen sich von Neuem großer Beliebtheit, weshalb es noch nie einen besseren Zeitpunkt gab, die Beleuchtung zum Blickfang in Ihrer Küche zu machen, anstelle einer Nebensächlichkeit.

kitchen-lighting-3-c011

Diese aufsehenerregenden Kronleuchter mit Kerzeneffekt verdienen besondere Aufmerksamkeit und fügen die Einrichtung dieser charmant rustikalen Küche erst zusammen.

Erhellen Sie die Arbeitsflächen . Von allen Veränderungen, die Sie bezüglich der Beleuchtung Ihrer Küche vornehmen können, sind Unterschrankleuchten meist die kostengünstigste und am einfachsten zu installierende Lösung. Batteriebetriebene Leuchten, die Sie einfach an die Unterseite Ihrer Hängeschränke heften, sind preiswert und helfen sofort wichtige Arbeitsflächen zu erhellen. Sie können auch LED-Leisten oder Lichtbänder anbringen, um in diesem Bereich eine vollkommen einheitliche Beleuchtung zu schaffen. Sollten Sie beim Zubereiten des Essens die Augen zusammenkneifen, oder eine besser beleuchtete Stelle der Arbeitsfläche einer anderen vorziehen, dann werden Unterschrankleuchten eine riesige Wirkung haben.

Drehen Sie am Schalter . Dimmschalter und dimmbare Glühbirnen sind eine wunderbare Ergänzung für Ihre Küche. Die Möglichkeit, schnell zu bestimmen, wie hell der Raum beleuchtet sein soll, wird oft unterschätzt – wenn Sie sie einmal eingebaut haben, werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne ausgekommen sind. Für Technikbegeisterte gibt es außerdem „smarte Glühbirnen“, die mittels einer App über Ihr Smartphone gesteuert werden können.

Oben und unten . Licht ist nicht nur für die Decke gedacht – eine Sockelbeleuchtung unter den Unterschränken verleiht Ihrer Küche eine interessante Optik. Wenn Sie sich trauen, experimentieren Sie doch mit Farbwechsel, um die Stimmung des Raums bei schwachem Licht dramatisch zu verändern. Diese sind nicht nur ein Blickfang, sondern auch praktisch: Stolpern oder stoßen Sie sich die Zehen nicht länger im Dunkeln, wenn Sie sich einen Mitternachtssnack holen!


kitchen-lighting-4-c011

Die Beleuchtung unter der zentralen Kücheninsel in dieser kühnen und souverän designten Küche ist ein weiterer optischer Hingucker.

Fragen Sie einen Spezialisten Wenn Sie alle Register ziehen wollen und eine wahrhaft atemberaubende Küche gestalten wollen, dann lohnt es sich, einen professionellen Lichtplaner zu beauftragen – dieser arbeitet entweder mit den Architekten und Küchendesignern zusammen oder kann Änderungen an einer vorhandenen Küche vornehmen.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.