Geniale Möglichkeiten, in Ihrer Küche Platz zu sparen


Ausstellungsküchen und die weitläufigen, maßgeschneiderten Küchen, die Sie auf Design-Blogs sehen, sind schön. Aber sie haben einen Vorteil, den die meisten nicht haben – eine praktisch unbegrenzte Bodenfläche! Für die Mehrheit der Menschen ist eine effiziente Raumnutzung eines der wichtigsten Dinge, die wir tun können, um unsere Küche gerne zu nutzen. Die meisten von uns kennen den Frust mit Schränken voller zusammengewürfelter Pfannenstapel, das Herausziehen von Tellerstapeln, um an das dahinter verborgene Porzellan zu gelangen, oder das Herumwühlen nach genau dem richtigen Utensil.

Glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten, das Beste aus einem begrenzten Platzangebot zu machen. In unserem Leitfaden finden Sie unsere Top-Tipps und genialen platzsparenden Abhilfemaßnahmen, an die Sie vielleicht nicht gedacht haben.


Halten Sie Ordnung


Das ist nicht glamourös. Das macht keinen Spaß. Aber die beste Möglichkeit zum Platzsparen in der Küche besteht darin, die Zähne zusammenzubeißen, die Ärmel hochzukrempeln und sich einen Sonntagnachmittag für einen guten altmodischen Frühjahrsputz zu reservieren.

Beginnen Sie mit einer Grundreinigung. Entsorgen Sie jeglichen Müll, werfen Sie leere Flaschen oder Behälter weg und trennen Sie sich von Lebensmitteln, die das Verfallsdatum überschritten haben. Wischen Sie die Theken, Kochfelder und Spülbecken ab, aber machen Sie sich noch keine Gedanken über die Tiefenreinigung – eins nach dem anderen!

Sobald der Raum sauber und präsentabel ist, beginnt die eigentliche Arbeit. Wenn Sie in etwa wie wir sind, haben Sie eine Sammlung von überflüssigem Kochtöpfen, alten Utensilien und Essgeschirr, das nicht mehr benutzt wird. Holen Sie alles aus den Schränken und machen Sie eine Bestandsaufnahme. Wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, wann Sie etwas das letzte Mal benutzt haben, werden Sie es los! Qualitativ hochwertige Artikel, die durch neuere ersetzt wurden, eignen sich gut für Spenden an Wohltätigkeitsläden ... oder für Kinder, die vor kurzem das Nest verlassen haben! Alles, was in schlechtem Zustand ist, kann weggeworfen werden.

Wenden Sie dasselbe Prinzip auf den Inhalt Ihrer Schränke an. Päckchen mit seltsamen Gewürzen, die für ein spezielles Gericht gekauft und nie wieder verwendet wurden? Alte Konservendosen mit Lebensmitteln, die niemand mag und die ganz hinten im Regal lauern? All dies nimmt wertvollen Platz ein. Also schmeißen Sie es weg oder finden Sie jemanden, der es gebrauchen könnte.


Aufbewahrungslösungen

Da Sie jetzt eine klare Vorstellung davon haben, was Sie besitzen, können Sie über die effiziente Aufbewahrung nachdenken. Eine der einfachsten Möglichkeiten, Platz zu sparen, ist aufwärts aufbewahren. Glücklicherweise gibt es eine Reihe von Produkten auf dem Markt, die Ihnen dabei helfen. Einige unserer Favoriten sind:

– Stapelbare Regale wie diese verdoppeln oder sogar verdreifachen den verfügbaren Platz in Ihren Schränken und Vitrinen.

Unterregalkörbe wie diese sind eine clevere Möglichkeit, Regale mit zusätzlicher Kapazität auszustatten, sowohl in Schränken als auch an den Wänden.

Organizer unter der Spüle wie diese erfüllen die gleiche Aufgabe wie ein Regal-Organizer, sind aber so konzipiert, dass sie vollständig verstellbar sind. Dadurch wird Platz für Rohrleitungen und ungerade Abmessungen geschaffen und Reinigungsprodukte oder Töpfe und Pfannen werden leichter zugänglich.

– Ein Mikrowellen-Topregal nutzt einen in der Regel „toten“ Raum geschickt aus, ohne Lüftungsöffnungen zu blockieren.

 

Read More...
Aufbewahrungslösungen
Aufbewahrungslösungen
Under-utilised space

Zu wenig genutzter Raum

In Ihrer Küche gibt es viel mehr Platz, der auch besser genutzt werden könnte. Jede leere Wand ist ein potenzieller Platz für ein Regal. Oder wenn der Platz zu knapp ist, sollten Sie eine einfache Schiene mit S-Haken als supergünstige Möglichkeit in Betracht ziehen, um Platz für Schubladen zu schaffen und Ihre Utensilien aufzuhängen.

Jede Tür bietet einen weiteren erstklassigen Aufbewahrungsort. Schränke oder schmale, einschraubbare Regale über einer Tür sind gebräuchlich – suchen Sie nach etwas aus haltbaren Materialien mit erhöhten Regalkanten, damit alles an seinem Platz bleibt.

Eine magnetische Messerablage ist eine weitere einfache Möglichkeit, Platz auf der Arbeitsfläche oder in Schubladen zu schaffen, indem der Messerblock eliminiert wird. Eine solche Ablage kann überall angebracht werden, jedoch mit Sicherheit im Vordergrund, insbesondere wenn Sie Kinder haben. Wenn Sie Ideen suchen, finden Sie hier Inspiration. Wenn Ihnen der Anblick von freiliegenden Messern nicht gefällt, können Sie sie sogar unter die Dunstabzugshaube hängen!

Read More...
Zu wenig genutzter Raum

Platz im Platz

Wenn Sie keinen Aufbewahrungsplatz mehr haben, obwohl Sie alle unsere praktischen platzerweiternden Tipps in die Praxis umgesetzt haben, ist es vielleicht an der Zeit zu überdenken, was Sie alles aufbewahren.

Seien Sie ehrlich – haben Sie einen Schrank, der unbändigen Stapeln von Tupperware und Plastikbehältern gewidmet ist? Oder eine Schublade, die mit Messlöffeln und verschiedenen Utensilien überfüllt ist? Verschachtelte Produkte minimieren den Platzbedarf, indem sie jeden einzelnen Kubikzentimeter des Raumes gut ausnutzen. Joseph Joseph bietet über ein außergewöhnliches Sortiment an Schachtelungs- und Stapelprodukten für die Küche, das von Schüsseln bis zu Schneidebrettern reicht. Wenn Ihr Platz wirklich knapp ist, können Sie sogar Küchensiebe, Rührschüsseln und Messbecher in der Größe einer einzigen großen Schüssel mit dem fabelhaften Nest 9 Plus kombinieren!

 

Read More...
Platz im Platz
Platz im Platz
All-in-One

All-in-One

Als eifriger Koch wissen Sie, dass es viel zum Organisieren und Wegräumen gibt: Tupperware verschachteln und Utensilien an die Wand hängen ist ja schön und gut, aber einige Dinge braucht man eben in einer Küche. Wie machen Sie Heißgetränke ohne Ihre schicke Kaffeemaschine, wie beschleunigen Sie Kochvorgänge ohne Ihren treuen Wasserkocher?

Allerdings haben Sie die Möglichkeit, mehrere Geräte und Kochgeschirrteile zu einem All-in-One zusammenzufassen. Ein Heißwasserhahn liefert in Sekundenschnelle sofort heißes Wasser und macht einen Wasserkocher und bestimmte andere Geräte überflüssig. So sparen Sie Zeit und wertvollen Platz in der Küche.

 

Read More...
All-in-One


Wenn Sie nach all dem immer noch um den Platz in der Küche kämpfen, müssen Sie radikaler denken. Sehen Sie sich alles, was Sie in Ihrer Küche aufbewahren, genau an. Muss das wirklich alles da sein? Oder gibt es in Ihrer Wohneinrichtung einen anderen Ort mit Platz dafür?

Könnte die Kaffeemaschine im Arbeitszimmer stehen? Könnten Reinigungsmittel in den Badezimmerschränken ein neues Zuhause finden? Gibt es Flaschen mit Alkohol, die in einem Schrank im Wohnzimmer besser aufgehoben wären? Gibt es einen Grund, warum Küchenrollen und Ersatz-Geschirrtücher nicht im Trockenschrank aufbewahrt werden können? Diese Fragen sind es wert, beantwortet zu werden, wenn Sie wirklich Mühe haben, genügend Platz in der Küche zu schaffen.

Hoffentlich haben wir Ihnen geholfen, den dringend benötigten Platz in Ihrer Küche frei zu machen und eine angenehmere Umgebung zum Kochen und Bewirten zu schaffen. Wenn Sie immer noch zu wenig Platz haben, sollten Sie vielleicht einen Profi hinzuziehen!


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.