Es können auch nicht alle Plastikflaschen recycelt werden, nur die aus PET-Kunststoff – und niemals die Flaschenverschlüsse. Von den 200 Milliarden Flaschen, die jährlich konsumiert werden, landen 176 Milliarden auf Mülldeponien oder im Meer. Die Auswirkungen auf unsere Tierwelt sind alarmierend: Ständig werden Tiere vom Albatros bis zum Pottwal tot aufgefunden, mit Magen und Darm voller Plastikflaschen und Flaschenverschlüssen. Was die menschliche Gesundheit betrifft, so sind wir immer noch unsicher, welche langfristigen Auswirkungen Plastik auf unsere Umwelt und unser Ökosystem hat. Wenn wir weiterhin Plastik in diesem Tempo produzieren und es sich nie abbaut, was wird dann mit all dem geschehen? Wasser in Flaschen abzufüllen ist der ultimative Trick der Unternehmen: Wir nehmen etwas, das wir kostenlos bekommen können, und verkaufen es an uns für das bis zu 2000-Fache des Preises zurück. Zusätzlich zu dieser betrügerischen Facette des Handels trägt er auch, völlig unnötig, zur Ressourcenverschwendung und globalen Erwärmung bei. Die Unternehmen müssen nicht nur die Flaschen herstellen, wofür sie 17 000 000 Barrel Öl und eine ungeheure Menge an Wasser aufwenden müssen, sondern sie müssen auch frisches Wasser in die Flaschen pumpen und verarbeiten, bevor sie sie in Kühlfahrzeugen in die ganze Welt transportieren. Wenn man bedenkt, dass jedes Jahr weltweit 200 Milliarden Flaschen Wasser verbraucht werden, ist das eine Menge unnötiger Treibhausgase, die in die Atmosphäre freigesetzt werden.

Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung, der zunehmenden industriellen Umweltverschmutzung und der unaufhaltsamen Macht der multinationalen Konzerne ist sauberes Wasser für viele Menschen auf der Welt schwer zu bekommen. Während diesen Menschen ihr grundlegendes Menschenrecht auf sicheres Wasser verwehrt wird, erlauben wir nicht nur die Kommerzialisierung von Wasser, sondern tragen durch den Kauf von Flaschen aktiv zu dieser bei. Diese Unternehmen nehmen Wasser aus bedürftigen Ländern und verkaufen es an die Länder, die bereits ausreichend Wasser haben. Vermeiden Sie diese Korruption und Verschmutzung und trinken Sie Leitungswasser, wo immer es möglich ist.

Besuchen Sie InSinkErator und informieren Sie sich über die verschiedenen Heiß- und Kaltwasserhähne, die zum Nachfüllen Ihres wiederverwendbaren Behälters verwendet werden können.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.